強化プッシュプルトランスは、高電圧エネルギー貯蔵アプリケーションにおいてマイクロエレクトロニクスに低電圧バイアス電力を供給するための耐久性と効率に優れた方法です。この記事では、その理由を説明し、適切に設定する方法を簡単に説明します。
歴史的に、高電圧アプリケーションにおけるマイクロコントローラ、アナログ/デジタル コンバータ、絶縁ゲート ドライバなどにバイアス電力を供給するために使用されてきた方法は、1つ以上の低電力DC-DCコンバータを使用することでした。効率的でコスト効率に優れている一方で、Bournsのプッシュプル トランスフォーマーなどの最近の開発は、より適していることが証明されています。
電気的な利点
プッシュプルトランスは、入力電流または出力電流の変動が少ない低電圧の状況で優れた性能を発揮します。このタイプの一定負荷はDC-DCコンバータのダイオードとコンデンサに負担をかける可能性があるため、このタイプのレギュレータは理想的な選択肢とは言えません。
スペース節約
プッシュプルトランスは他のトランスよりもフェライトコアが小さいため、通常、全体の寸法も小さくなります。これにより、他のコンポーネント用のスペースが増えたり、設計エンベロープのサイズを小さくしたりできるようになります。
強化プッシュプルトランスが高電圧アプリケーションでの使用に適している理由の詳細については、記事をクリックしてください。