IR受信機をArduinoに接続する方法

発行者

赤外線 (IR) 光による「従来の」テレビ/VCR/ステレオ制御が1980年代に登場してから、まだ数十年しか経っていません。現在利用可能な最も高度なリモート コントロール方法ではありませんが、安価で、通常は機能します。そのシンプルさにより、 Arduino IRリモート コントロール プロジェクトは、受信機に約1ドル、さらに使用していない予備のリモコンがあれば実装できます。

IRリモートArduinoライブラリ: リモート コードへのアクセス

Arduino IR Remote Image 2

Arduino IR Remote Image 3

Arduinoボード または他の マイクロコントローラATtiny85 や ATtiny84など)でIRレシーバーを使用するには、まずKen ShirriffによるIRremoteライブラリをインストールします。これは、Arduinoライブラリ マネージャーで irremotelibrary を検索すると見つかります。または、 GitHubのこちら から入手できます。インストールすると、 File-Examples-IRremote の下にあるいくつかの新しい例にアクセスできるようになります。

この制御実験では、 Arduino UnoVishay TSOP4838 IRリモート レシーバーを使用できます。この特定の受信機は、38kHz範囲の信号で動作するように設計されており、ほとんどの自然光をフィルタリングしながら、標準的な消費者向けリモコン ユニットからの信号を復調します。TSOP4838の電源ピンはArduino 5Vに、グランドはグランドに接続され、出力ピンはArduinoピン11に接続されます。

関連商品を見る

A000066 | Arduino Uno Rev3

Arduino Corporation Cartes et kits de développement de systèmes intégrés ビュー

関連商品を見る

TSOP4838

Vishay Récepteur de télécommande IR ビュー

IRrecvDemo サンプルを開いて、ボードにアップロードします。Arduinoを接続したまま、 [ツール] - [シリアル モニター] または [Ctrl+Shift+M] でシリアル モニターを開くと、有効になっているIR入力に関する最初のメッセージがいくつか表示されます。リモコン(どのリモコンでも構いません)を手に取り、TSOP4838に向けてボタンを押します。端末にIRコードが16進数で表示され、正しく読み取られていることがわかります。

Arduino IR LEDコントロール

これをもう少し楽しくするために、内蔵の LEDからのフィードバックを追加することもできます。おそらくその方法はお分かりでしょうが、Shirriffのコードに少し手を加えたこのバージョンでは、任意のボタンを押すだけで内蔵LEDにLEDフィードバックが生成されます。  これはほとんどの状況で望ましいことではありませんが、物事がうまくいっていることを証明しています。

Arduino IRリモコンを個別のコードに応答するように設定する

Arduino IR Remote Image 4

もちろん、このタイプのリモコンの本当の力は、チャンネル、音量、ロボットの位置などを変更できることです。次のステップは、使用するボタンを識別し、この入力を検出したときにArduinoが応答するようにすることです。前の例では、特定のリモート コードを識別し、 この拡張バージョン では、さまざまなアクションをトリガーするためのswitch caseステートメントが追加されます。

このコードには、3つのコード入力オプションと、送信された内容が認識されない場合にアクティブになるデフォルトの「不明なコード」シナリオが表示されます。これらのオプションは必要に応じてコピー、削除、変更できます。また、押されたボタンに関するフィードバックを提供するよりも興味深い出力を設定することもできます。各オプションを有効にするには、独自のリモート コードを代入します。この設定は、同じプログラムで異なるブランドやスタイルを使用しても、さまざまな種類のリモコンで機能することに注意してください。

外部からArduinoを制御する方法を習得したら 赤外線コントローラーArduino自体を使用してこれらの信号を生成することもできます。これにより、別のカスタム受信機設定を制御したり、ユニバーサルArduino IRリモコンとして機能したりできるようになります。


最新ニュース

申し訳ございませんが、フィルター選択では結果が返されませんでした。

We've updated our privacy policy. Please take a moment to review these changes. By clicking I Agree to Arrow Electronics Terms Of Use  and have read and understand the Privacy Policy and Cookie Policy.

Our website places cookies on your device to improve your experience and to improve our site. Read more about the cookies we use and how to disable them here. Cookies and tracking technologies may be used for marketing purposes.
By clicking “Accept”, you are consenting to placement of cookies on your device and to our use of tracking technologies. Click “Read More” below for more information and instructions on how to disable cookies and tracking technologies. While acceptance of cookies and tracking technologies is voluntary, disabling them may result in the website not working properly, and certain advertisements may be less relevant to you.
We respect your privacy. Read our privacy policy here