世界的なパンデミックにより、従来の教育環境は一変し、生徒たちは学校の授業に出席したり、教室に座ったり、ホワイトボードにメモを取ったりすることがなくなりました。STEMの学生は、実験室やその他の便利な教室ツールがない状態で自宅で学習するという課題に直面しています。しかし、あらゆる年齢の生徒は、対面での指導や協力がなくても、新しいスキルを身に付けることができます。
学生、教師、そして自宅でコーディングを学習するすべての人におすすめのSTEMツールをいくつか見てみましょう。
Arduinoスターターキット: Arduinoコーディングの基礎
Arduinoは、あらゆるコーディングの旅に欠かせない存在です。Arduinoの世界にはハードウェアとソフトウェアが含まれており、どちらも複雑な電子機器の開発をシンプルかつアクセスしやすいものにすることを目指しています。有名な Arduino Unoなどのハードウェア製品は、ユーザーが機能を迅速にプログラムおよび再プログラムできるシンプルなマイクロコントローラとマイクロプロセッサで構成された開発ボードで構成されています。このソフトウェアは、統合開発環境 (IDE) とも呼ばれる開発プラットフォームであり、ユーザーが簡単なコードを記述してハードウェアにアップロードできるようにします。コード言語は「Arduinoコード」と呼ばれることが多いですが、広く採用されているCおよびC++ コーディング言語に基づいています。
Arduinoスターター キット は、コードを学習し、マイクロコントローラー ハードウェアを理解するための最適な入門キットです。Arduinoスターター キットには、Arduino IDEを操作してコーディングを開始するために必要なすべてのハードウェアが付属しています。箱を開けてから30分以内に、自分で書いたコードを使用してLEDに電力を供給できるようになります。Arduinoスターター キットは、基本的な回路設計を学ぶための素晴らしいツールでもあります。個別の使いやすいコンポーネントとチュートリアルが付属しており、コードを利用した素晴らしいSTEMプロジェクトの作成に役立ちます。
SparkFun Qwiicエンジニアリングキット
LEDの点滅、モーター制御、センサーなどのコーディングの準備ができたら、次のステップは SparkFun Qwiicエンジニアリング キット です。このキットには、LCD画面や高度なセンサーなどのより高度な開発ボードが搭載されており、中級レベルのプログラマーを夢中にさせます。これらのミニ開発ボードの驚くべき機能の1つは、すべてがI2Cを介してシームレスに相互にやり取りすることです。この制服制度は、学生たちに新たなレベルの興奮をもたらします。何よりも、このキットにはArduino UnoとRaspberry Piの両方のインターフェース ボードが付属しており、選択した開発プラットフォームにすぐに適応できます。
Raspberry Pi 4モデル B: Raspberry Piコーディングの基礎
Raspberry Pi はおそらく世界で最も有名なミニコンピュータであり、 Raspberry Pi 4 Model B は以下の基礎を学びたい場合に最適です。
· コンピュータ工学
· アプリ開発
· ゲーム開発
· ネットワーキング
Raspberry Piは、小型プロセッサとさまざまなインターフェース ポートで構成されています。セットアップが簡単なので、キーボード、マウス、HDMI出力を使用してシステムを制御できます。何よりも素晴らしいのは、Raspberry Pi開発コミュニティは信じられないほど広大で知識が豊富なので、クラスに仲間やインストラクターがいなくても、あらゆるプログラミングのアイデアを簡単に実現できることです。
Arduino CTC101教育者プログラム
生徒にコードを教えるのに役立つリソースを探している教師の場合、 ArduinoのCTC101 教育者プログラム は、まさにそのための完全な実践ベースのSTEMカリキュラムです。CTC101教育者プログラムは、教室全体を対象としており、小規模グループ プロジェクトに最適な共有可能なハードウェア キット6個と、最大3人のユーザーが利用できる教育者アクセスが付属しています。CTC 101カリキュラムには、次のようなテーマに関する26のわかりやすいチュートリアルが付属しています。
· 基本的なコーディング
· 回路設計
· 3Dモデルの構築
· プロトタイピング
Arduinoによれば、教師の90% がCTC 101プログラムを再度指導したいと述べており、生徒の90% がプログラムを楽しんだそうです。 CTC 101プログラムは、Finnish Kokoa Education Standardによって認定されており、非常に効果的で、十分に検証された教育リソースとなっています。
生徒に刺激を与える方法を探している教師であっても、自分自身が新人プログラマーであっても、これらのツールは、自宅の快適さと安全性から貴重な新しいスキルを学ぶのに役立ちます。