慣性航法システムは、加速度計とジャイロスコープを使用し、コンピュータ技術を応用して、移動物体の加速度と角速度を測定する補助誘導システムです。移動物体の位置、姿勢、速度を推定します。このシステムは外部参照システムを必要とせず、航空機、潜水艦、弾道ミサイル、宇宙船でよく使用されます。従来のGPS/Glonass測位システムは、測位に進む前に衛星信号に依存します。衛星が建物に遮られたり、測位対象が屋内やトンネル内にあったりすると、このシステムでは正確な位置を示すことができません。対照的に、慣性航法システムにはこれらの制約がありません。また、GPS/Glonass測位システムと統合して、測位の速度と精度を向上させることもできます。これはフルレンジ測位システムです。
制限のないフルレンジポジショニング
従来の慣性航法システムはサイズが大きく、高価であったため、普及が困難でした。技術の進歩と加速度計やジャイロスコープの小型化に伴い、価格も時間とともに低下します。これにより、慣性航法システムの推進に光明がもたらされます。Yeedon Multimedia Co., Ltd. が発売したGS8010慣性航法システム製品シリーズは、フル機能と高精度の測位を特徴としています。GS8010シリーズは、コンパクトなOS20オペレーティングシステムをベースに開発され、メインチップは同社の豊富な車載スマート製品アプリケーションによって調整された先進のSTA8088XXです。デバイスの内部設計には強化された衛星測位機能が含まれており、安定した高精度の測位を実現できます。Nmeaプロトコル標準の採用により、開発とアプリケーションが簡単かつ迅速に行えます。この製品は、高集積、高信頼性、システム安定性という特徴を備えています。
GS8010シリーズは、外部からの情報入力に依存しない高性能STA80XX(ARM946)プロセッサを搭載しています。また、外部からの放射性自律システムも受信しないため、偽装が良好で、外部の電磁波の干渉を受けません。そのため、システムの位置と速度に関するデータにより、不要な信号の干渉を受けることなく、継続的な位置決めが可能になります。データの更新は頻繁かつ反復的に行われ、高い精度と安定性を実現します。精度は1.6メートルで制御できます。さらに、32基の追跡衛星の測位をサポートできます。デュアルモードは、米国のGPSとロシアのGLONASSと互換性があります。発売される製品は、欧州のガリレオと中国の北斗をサポートできます。このシステムにより、世界のほぼあらゆる場所でタイムリーな位置特定が可能になります。
本物のGPS
全地球測位システム (GPS) は測位システムのリーダーとして登場しました。実際、他の国々も米国の支配から逃れるために衛星を打ち上げています。しかし、衛星追跡の効果は、都市部の高層ビル、トンネル、その他の障害物によって常に妨げられます。これは特に、屋内または地下室で信号を受信する場合、つまり信号を受信するための死角の場合に当てはまります。慣性航法システムはこの問題に対する最善の解決策であり、最適な全地球測位システムとなるでしょう。