AIカメラの使い方: AIカメラの機能とアプリケーションの紹介

AI(人工知能)は、必ずしも明白ではないにしても、ますます日常生活の一部になりつつあります。この用語は知覚力のあるロボットのイメージを思い起こさせるかもしれないが、テクノロジーの世界では主に、かつては人間が行っていた作業をコンピューターを使って自動化することを指す。これらのタスクには通常、何らかの情報に基づいた意思決定が伴います。最近まで、こうした決定は人間が独占していたが、機械視覚や音声認識などの技術の進歩により、コンピューターが急速に追いつくようになった。

AIカメラとは?

音声起動などの機能は技術的にはAIに分類されますが、「AIカメラ」という用語は通常、より高度なテクノロジーを指します。AIカメラは、コンピュータ ソフトウェア (通常はニューラル ネットワークとコンピュータ ビジョンに基づく) を使用して次のことを行います。

1.写真を識別します。

2.自動的に修正します。

3.撮影前に写真を評価することで、より良い写真をリアルタイムで撮影できます。

これらの機能を実現するソフトウェアは、主にスマートフォン カメラの普及とその限界を補うために設計されました。一般的に、スマートフォンのカメラには、レンズの交換や焦点距離の調整などの機能はありません。その結果、開発者たちは、写真家がデジタル一眼レフカメラと長年の技術的経験を駆使して実現できるような効果をデジタルで模倣するように設計されたソフトウェアの開発に取り組んできました。

スマートフォンのAIとは何ですか?

ソフトウェア、ニューラル ネットワーク、アルゴリズムが改良されるにつれて、AIカメラはスマートフォン カメラにプロフェッショナル または疑似プロフェッショナル のような編集効果を提供し始めています。この技術は、それほど洗練されていないコンパクトカメラやプロ仕様のカメラでも使用されており、効果の品質を微妙に向上させています。

AIカメラ技術の活用例として、顔のレタッチが印象的です。変換に関する簡単なガイドは次のとおりです。

- AI以前。数年前、ソフトウェアは画像の一部をわずかにぼかすことで、顔の欠点やシミをデジタル的に除去することができました。このプロセスにより、一部の詳細が消去され、それらの小さな欠陥が見えにくく(または見えなくなる)なりました。もちろん、欠点は、効果を得るために写真の細部が失われてしまうことです。画像を説得力のある「本物らしく」見せるテクスチャは細部の結果であり、その多くはスムージング処理で失われています。この質感の喪失により、写真に写った多くの人の顔に当惑するような可塑性が残されました。

- ポストAI。最新のAIカメラは、欠陥を除去し、説得力のある人工的な質感を追加できるアルゴリズムを提供し始めています。この効果により、アマチュアとプロの両方にとって、修正後の画像の品質を向上させながら、「プラスチックのような」外観を回避できます。

スマートフォンのAI機能

AIカメラ テクノロジーのもう1つの一般的な用途は、アマチュア写真家がより良い写真を撮るのに役立ちます。一部のAIカメラでは次のことが可能です。

1.カメラのレンズを通して入ってくる画像データを分析します。

2.ニューラル ネットワークを使用した関連画像の巨大なデータベースと比較します。

3.写真がうまく撮れるように、よりよいフレーミング方法や露出などの設定の調整方法についてアドバイスします。

さらに他のAIカメラでは、さらに一歩進んで、設定を即座に自動的に調整します (たとえば、シーンがスポーツ イベントであると識別された場合、露出時間を自動的に高速化するなど)。

多くのアプリケーションでは、時間を節約し、より良い写真を撮影できるようにAIを採用し始めています。Google Clipsウェアラブルカメラは低品質の画像を自動的に削除できる 露出オーバーやぼやけた写真など 画像を整理する必要がなくなり、ストレージスペースを最大限に活用できます。

アマチュアが写真の質を向上させるのと同じテクノロジーにより、プロの写真家は編集室で多くの時間を節約できます。AIとアルゴリズムにより、最適な画像を正しく識別して分類したり、かつては手作業で行わなければならなかった編集を自動的に適用したりできるようになります。

最新ニュース

申し訳ございませんが、フィルター選択では結果が返されませんでした。

We've updated our privacy policy. Please take a moment to review these changes. By clicking I Agree to Arrow Electronics Terms Of Use  and have read and understand the Privacy Policy and Cookie Policy.

Our website places cookies on your device to improve your experience and to improve our site. Read more about the cookies we use and how to disable them here. Cookies and tracking technologies may be used for marketing purposes.
By clicking “Accept”, you are consenting to placement of cookies on your device and to our use of tracking technologies. Click “Read More” below for more information and instructions on how to disable cookies and tracking technologies. While acceptance of cookies and tracking technologies is voluntary, disabling them may result in the website not working properly, and certain advertisements may be less relevant to you.
We respect your privacy. Read our privacy policy here