この記事では、低ドロップアウト レギュレータ (LDO) が複雑な回路設計で局所的な電力調整を実現する方法について説明します。
今日のますます技術的かつ複雑な回路設計では、電力中断を軽減することが重要になります。通常、回路は、単一の安定化電源バスから電力を供給するさまざまなコンポーネントで設計されます。各コンポーネントは必要に応じて自由に電力を使用することができますが、その電力使用によって、同じバスに接続されている他のコンポーネントに悪影響が及ぶ可能性があります。
低ドロップアウトレギュレータ、つまりLDOの登場です。これらのデバイスは、個々のコンポーネントと電源バスの間に設置されます。特定のモデルに応じて、通常は、電源コンポーネントによって要求される出力電圧に合わせて調整される広い入力範囲が提供されます。Diodes, Inc. のLDOは市場で最も信頼性の高いLDOの1つであり、信頼性の高い複雑な回路の設計が容易になります。