リテルヒューズiDesign - 回路保護

最も適切な回路保護ソリューションを選択することは、試行錯誤のシステムであり、エラーに重点が置かれるため、適切に行うには時間がかかり、適切に行わない場合は高額になる可能性があります。

基本的に、選択肢は数多くあり、そもそも何千もの保護オプションがあるため、すべての可能なソリューションから始めるのは困難であり、試行錯誤を通じて最適な選択肢を絞り込むのはなおさら困難です。
  
情報に基づいた決定を下し、推測を排除するために、LittelfuseのFuseologyアプリケーションガイドやESD保護ガイドなどの優れたアプリケーションリソースが役立ちます。 TVSダイオード 配列が存在し、世界最高の保護ソリューションの優れた要約であることが証明されています。 最高のコンポーネントWebサイトでも、適切なヒューズまたは過渡抑制デバイスを検索すると、何百もの結果が表示される可能性があり、推測するか、詳細な仕様とデータ シートを何時間もかけて調べて、オプションのいずれかが実際に設計対象の製品に最適であるかどうかを確認するかという選択肢が残ります。

リテルヒューズ回路保護の世界的リーダーであるは、これらの課題を理解し、使いやすいオンライン ツールを使用してエンジニアが適切な保護ソリューションを迅速に選択して検証する方法の開発に着手しました。IDesignは、回路設計者、調達マネージャー、または維持エンジニアがアプリケーションに最適なデバイスを迅速に見つけることができるガイド付き選択プロセスを提供します。パラメトリック検索と比較して、iDesignはいくつかの領域で利点を提供します。 

まず、このツールは、ヒューズまたはダイオード アレイのすべてのパラメータを同時に尋ねるのではなく、アプリケーションに関する一連の質問を通じてユーザーをガイドします。 パラメトリック検索の主な弱点は、検索データベースに入力された多種多様な相互依存仕様により、ユーザーが1つでも「間違った」入力をすると、関連する結果が隠れてしまう可能性があることです。 Littelfuseのツールは、二次的な考慮事項に進む前に、最初に最も重要なパラメータを取得するように設計されたシーケンスで、パラメータを1つずつ順に実行することで、これを回避します。iDesignプロトコルを使用して実行される検索は、ユーザーの選択またはアクションを通じて、幅広い選択肢から具体的な選択肢へと導くのに役立ちます。  

2番目に、iDesignツールは、LittelfuseのFuseologyアプリケーション ガイドとTVSダイオード アレイによるESD保護ガイドの原理と理論を組み込んでおり、選択プロセス中に「舞台裏」のロジックと計算を提供します。 これにより、公称電流、周囲温度、故障電流、突入電流スパイク、またはその他の定期的に発生する過渡現象などのさまざまなパラメータを考慮してヒューズまたはダイオード アレイ保護デバイスが意図したとおりに動作することを確認するためにユーザーが調査や計算を実行する必要がなくなり、ツールによってアプリケーションに適したヒューズまたはダイオード アレイの選択肢を絞り込むことができます。 これはユーザーにとって大きなメリットです。これらの変数の相互作用による障害は、製品が市場に出るまで検出されない可能性があり、ユーザー企業は保証返品リスクや品質の悪さの評判にさらされることになるからです。 Littelfuseは、選択したヒューズに必要な安全認証がない場合に発生する可能性のある、最後の瞬間の規制コンプライアンス問題をユーザーが回避できるようにも支援します。 iDesignは、アメリカ、ヨーロッパ、アジアの安全要件を満たす国際規制マークの非常に包括的なリストを提供します。また、結果ページには、承認時にユーザーが提供する必要のある安全証明書文書へのリンクが提供されるため、安全認証がさらに容易になります。 最後に、このツールは、公称電流、故障電流、周囲温度、繰り返し発生する過渡現象、およびその他のパラメータに基づいて合否判定時間電流分析を実行し、通常の動作中にはヒューズが開かず、故障時にはデバイスが保護する回路への損傷を防ぐのに十分な時間内にヒューズが開かないようにすることを確認します。 該当する場合は、選択したシリーズの次の小さい部品についても同じ計算が表示され、デバイスにさらに繊細な保護が必要な場合に設計者に別のオプションが提供されます。 これらの高度な機能は、通常のパラメトリック検索Webサイトでは利用できないため、保護デバイスを選択する必要がある設計エンジニアにとって大きな利点となります。

iDesignツールの使用は非常に簡単です。 最初のステップはログインを作成することです。これにより、結果を保存し、同僚とパーツを共有できるようになります。 ログインすると、現在、ツールではヒューズ選択ツールとESD選択ツールが提供されます。 

ツールの柔軟性により、いつでも新しい機能や製品ラインを追加できるため、回路保護プロジェクトを調査する際には、このツールを確認することをお勧めします。 

ヒューズ選択ツールから始めて、最初のステップは、標準ヒューズが適用可能か、または特殊なヒューズが必要かを選択することです。 軍事、UMF、危険場所、高サージ耐性、または通信アプリケーションなどのアプリケーションに特殊なヒューズが必要な場合は、ページの下部に、該当する特殊ヒューズに直接アクセスできるリンクが提供されます。 標準ヒューズ用のツールを引き続き使用するには、最大ACまたはDC動作電圧、公称動作電流、最大許容故障電流、および最大周囲動作温度を使用可能なフィールドに入力できます。 これらにはそれぞれ、定義やその他のガイダンスにリンクするヘルプ ボタンがあります。 次のページでは、ULリストやUL認定などの機関認証や、その他のヨーロッパやアジアのコンプライアンス マークを選択できます。 

これらの選択肢にはチェックボックスが用意されており、複数の機関の認証を選択できます。  これらのパラメータが入力されると、ツールはユーザーが希望するフォーム ファクターをチェックします。 SMD、アキシャル/カートリッジ、アキシャル/PICO、ラジアルリードヒューズを選択できます。

他のページと同様に、ユーザーがさらに情報を必要とする場合は、ヒューズ タイプの画像をクリックすると、Littelfuseシリーズを含む各タイプの詳細情報が表示されます。 このページには、一般的な寸法インジケータ付きのタイプの図面も表示されます。 [次へ] をクリックすると、シリーズ選択ページが表示され、プロセスの前半で入力したパラメータを満たす使用可能なすべてのヒューズ シリーズが、寸法、簡単な説明、データシートへのリンクとともに表示されます。 シリーズを選択すると、ツールは、設計の寿命中に発生すると予想されるパルスの数、パルスの波形と振幅など、アプリケーションの突入スパイクに関する情報をユーザーに要求します。 数多くの標準波形形状が用意されており、このツールではユーザーが独自のカスタム波形を描画したり、特定のi²t値(わかっている場合)を直接入力したりすることもできます。

次に、ツールは特定のヒューズのリストを、そのアンペア数とi²t定格、遮断定格、およびそれらが取得している機関の認定とともに提供します。次に、ユーザーはオプションの1つを選択すると、ツールは計算された時間/電流グラフに進み、ヒューズが時間どおりに開いて回路に適切な保護を提供するかどうかを計算します。 

結果はシンプルなグラフ形式で表示され、予測の分析に役立つプレーンテキストのPASS/FAIL評価も表示されます。  ヒューズ値が高すぎる場合、ツールは戻ってより小さい値を選択する方法についてのガイダンスを提供します。 

ESD保護ツール

ESD保護ツールも同様に使いやすいです。 まず、必要なESD堅牢性のレベル、保護されたASICのHBM ESD定格と等価内部動的抵抗、TVSとASIC間の直列抵抗、および回路のDC動作電圧に関する情報を収集します。 

エンジニアは、伝送線路パルス (TLP) 応答をキャプチャしたモデルを使用して、インターフェース設計の説明を入力し、インターフェースを保護するための最適な選択を導くことができます。  このツールは、保護する回線の数、公称アプリケーション(最新のインターフェースと従来のインターフェースのほとんどをカバーするリストを照会します)、キロボルト単位での必要な堅牢性レベルなどの特定の情報の入力を要求します。 最大ライン容量や漏れ電流などの重要なパラメータも入力できます。  オプションのパラメータには、最大動的抵抗とサージ定格の選択が含まれます。 これらの基準を満たすすべての利用可能な部品が、その重要なパラメータ、ピン配置、回路図とともに表示されます。 最大3つの部品を選択でき、適切なレイアウトと回路設計でデバイスが提供できる予想される理論上の最大保護を示すプロットをグラフで表示します。

LittelfuseのiDesignツールにはさまざまな利点があるため、回路保護デバイスを選択する際には、このツールが非常に重要です。 これにより、あらゆる経験レベルのエンジニアが、最終用途に基づいてヒューズまたはTVSデバイスを迅速に絞り込むことができ、選択を検証するためのカスタマイズされたシミュレーションが提供され、ツールのユーザーが選択プロセスの背後にあるロジックを理解できるように、途中でガイダンスが提供されます。 コンポーネントの選択についてはシステム内でのテストと検証が推奨されますが、IDesignを使用すると、「初回で正しく」なる可能性が大幅に高まり、回路設計者は設計のより難しい部分の作業に進むことができます。


最新ニュース

申し訳ございませんが、フィルター選択では結果が返されませんでした。

We've updated our privacy policy. Please take a moment to review these changes. By clicking I Agree to Arrow Electronics Terms Of Use  and have read and understand the Privacy Policy and Cookie Policy.

Our website places cookies on your device to improve your experience and to improve our site. Read more about the cookies we use and how to disable them here. Cookies and tracking technologies may be used for marketing purposes.
By clicking “Accept”, you are consenting to placement of cookies on your device and to our use of tracking technologies. Click “Read More” below for more information and instructions on how to disable cookies and tracking technologies. While acceptance of cookies and tracking technologies is voluntary, disabling them may result in the website not working properly, and certain advertisements may be less relevant to you.
We respect your privacy. Read our privacy policy here