近接センサー
通常の赤外線センサーには送信機と受信機があり、送信された光線の前に物体があると光線は跳ね返って受信機で受信されます。これにより、端子間に電圧レベルが生成されます。KEMETの 焦電型赤外線センサーは、人体から放射される赤外線を吸収するセラミックの焦電効果を利用します。これにより、センサーは人間が自然に放出する赤外線シグネチャを検出できるようになります。ここで重要な機能は、近接センサーが周囲に人がいるときのみオンになるため、エネルギー使用量を節約できることです。
焦電スイッチ: 隠されたIR検出
KEMETの焦電センサーは、センサーを見えないように隠しながら人の存在を検出できる興味深いデバイスです。このプロパティは、静的なポスターをアニメーション化したポスターに作成する場合に適しています。シンプルなソリューションとして、KEMETはLED、マイクロコントローラArduino、およびSS-430 IR焦電センサーを使用します。
サーマル スイッチ: Thermorite® でない場合は、サーモライトではありません
KEMETのサーマル スイッチは、さまざまな電圧定格、フォーム ファクター、トリップ ポイントで利用できます。また、通常開または通常閉の構成もあります。したがって、KEMETのサーマル スイッチを使用すると、冷却ファンをオンにするためだけにマイクロコントローラを設置する必要がなくなる場合があります。TRS-Pタイプのスイッチの導入により、標準のねじ山を使用してセンサーをラジエーターまたはその他の熱マニホールドにねじ込むだけでよくなり、ソリューションの機械部分が非常に簡単になりました。
どの熱センサーを選択すればよいですか?
熱センサーはさまざまな用途で使用されており、温度を監視して異常な温度を検出することで安定した動作を維持するという電子機器において重要な役割を果たしています。KEMETは、低コストのサーマル スイッチ ソリューションとして使用できる、KEMET独自のThermorite素材を使用したサーモ フェライトとリード スイッチをベースにしたTRSシリーズとOHDシリーズの温度センサーを提供しています。このアプリケーション ノートを読んで、さまざまな種類の熱センサー テクノロジーと、KEMETの熱センサーの構造、動作原理、適切なアプリケーションについて学んでください。
動き、ガス、食品、炎を検知する焦電センサー
電子機器の自動化が進むにつれて、信頼性と安全性が最も重要になります。これらのデバイスが適切に動作することを確認するには、多くの場合、特定の種類の反応を必要とする変化を示す焦電センサーを使用します。センサーは、私たちの日常生活に影響を与える多くの小さいながらも重要な操作に安心感をもたらします。焦電センサーは、ガレージのドアや火災検知器に使用される場合でも、家庭内のデバイスの信頼性を保証するのに役立ちます。これらは、焦電効果を利用する同じ基本的な基盤技術を利用して、さまざまなアプリケーションで使用できます。
KEMETの焦電型赤外線 (IR) センサーは、赤外線を吸収し、それに対する電気信号応答を生成するセラミック材料の焦電効果を利用します。KEMETのセンサーは感度が高く、さまざまな用途に適しています。