モノのインターネット (IoT) はジグソーパズルのようなものです。つまり、78億ピースのジグソーパズルです。ジグソーパズルと同じように、IoT展開における各デバイスは、ピースが組み合わさって美しい全体を構成するためには、適切な場所と正しい向きに配置する必要があります。産業システム、スマート ビルディング、スマート シティなどの主要プロジェクト向けIoTシステムの開発者は、プロビジョニングから特定のデバイス上のソフトウェアの更新、メンテナンス通知の管理まで、すべての要素を適切に維持するという大きな課題に直面しています。
現代の開発者にとって、クラウドベースのソリューションは、IoTシステムの導入と運用に不可欠な資産であり、デバイスを安全に接続、監視、管理するための重要なツールを提供します。クラウドがIoTの導入やデジタル製品において重要な役割を果たしていることから、企業はこの傾向をますます認識するようになっています。
たとえば、人気のRing Doorbellは、企業が運営するクラウドに接続してデバイスを管理し、ユーザーのスマートフォンやタブレットにセキュリティ通知を送信します。Ring Doorbellは、クラウドでビデオを録画し、そのビデオを何千人ものユーザーがシームレスにエンドツーエンドで即座に利用できるようにすることもできます。毎日、追加のRingユーザーがストレージを効率的に拡張するためにシステムに負荷をかけています。これには、稼働時間とワークロードの要求に合わせて簡単に拡張できるクラウド ソリューションが必要です。
Microsoftのオープン クラウド コンピューティング プラットフォームである Azure などのハイパースケール クラウド アプライアンスを使用すると、エンジニアは、システム全体のファームウェア更新からデバイス固有のアプリケーション リビジョンまで、これまでにない容易さと洗練さでIoT展開を開発および管理できます。
この記事では、2つの企業がAzureの機能を活用して魅力的な新しいIoTプロジェクトの開発を推進し、ビジネスのデジタル変革において重要な役割を果たしている方法について説明します。
PCLはAzureを使用して建設に関するより深い洞察を獲得
カナダのエドモントンに本社を置く PCL Construction は、米国、カナダ、オーストラリアで4,000人以上の従業員を雇用する建設会社グループです。PCLは、デジタル ソリューションに対する顧客の需要を満たすために、計画から実際の建設段階、建設後、入居に至るまで、建設プロセス全体をより深く理解する必要があると判断しました。これを実現するために、同社はクラウド コンピューティング、ビジネス インテリジェンスと分析、スマート統合とモビリティの導入を含むデジタル変革戦略を開始しました。
PCLは、エドモントンの注目度の高い スタンテック タワー プロジェクトでその技術的洞察力を試しており、建設中にスマート ビルディング インフラストラクチャを導入しています。同社は、MicrosoftのAzure、 Azure Digital Twins 、 Azure Maps をベースにしたIoTベースのスマート建設プラットフォーム「Job Site Insights」を開発しました。
デジタル ツインは物理環境の仮想表現を生成し、顧客が個別のセンサーではなく空間のデータにアクセスできるようにします。これにより、あらゆる物理環境を表現する包括的なデジタル モデルを作成できます。マイクロソフトによれば、デジタルツインは人、場所、物の間の相互作用をモデル化することで、新たな効率性を生み出し、空間の有用性を向上させることができるという。
Azure Mapsは、地理空間コンテキストでデータを拡張し、位置認識アプリの作成を可能にする位置情報アプリケーション プログラミング インターフェイスを提供します。
PCLはプロジェクトの一環として、建設段階でさまざまな種類のIoTセンサーを建物内に設置しています。これらのセンサーは、通常は手動で行われるプロセスである、スタンテック タワー内の483ユニットの温度、湿度、気圧を自動的に監視します。このデータはプロジェクトの全期間を通じてストリーミングされ、建設段階で即座に対処できる問題箇所を自動的に特定します。
このシステムにより、PCLは日常的な監視業務から人員を削減し、より付加価値の高い業務に人員を集中させることができます。また、PCLの年間エネルギーコストは推定15% から20% 削減され、年間総額は3億ドルに達するとみられる。
WMF、コーヒーマシン向けIoTソリューションを開発
WMFグループ ドイツの同社は、消費者や企業向けに食器やキッチン用品を販売する大手企業です。同社の事業の一部には、ホテルやレストランで使用される業務用全自動コーヒーマシンの販売が含まれます。これらの機械は、トラックに搭乗したサービスエンジニアによって現場で保守および修理されます。
プロセスの効率性を向上させるために、WMFは、クラウドでのデータの保存と分析に必要なすべての要素を提供する、Microsoftのビジネス分析サービスであるAzureとPower Bi上のプラットフォームを開発しました。CoffeeConnectと呼ばれるこのプラットフォームを使用すると、ホテルやレストランのコーヒー マシンは修理情報をサービス エンジニアに事前に送信できるため、エンジニアは実行する必要のある特定の修理に備えることができます。
さらに、Microsoft HoloLensを使用することで、WMFの顧客はCAD図面をインタラクティブに視覚化できるため、現場での修理作業に役立ちます。
クラウドベースのIoTへの最速ルート
クラウドとIoTが日々ビジネスや業界全体を変革する中、企業が取り残されないようにするには、すぐにこの流れに乗ることが不可欠です。ただし、クラウドIoTソリューションの選択と導入には複雑な作業が伴い、移行が遅れる原因となる可能性があります。
Azureのようなプラットフォームの導入を検討する場合、企業は、市場投入までの時間を短縮する迅速なソリューションで自社のニーズを満たすことができるパートナーと協力する必要があります。たとえば、Arrowのエンタープライズ コンピューティング ソリューション グループは、プライベート クラウド、パブリック クラウド、ハイブリッド クラウド、クラウド ホスティング、エンタープライズ クラウドのテクノロジとサービス向けのハードウェア、ソフトウェア、ソリューションを提供しています。これらのサービスには、Azureを含むMicrosoftのクラウド アプリケーションおよびサービスのスイートへのアクセスが含まれます。
Arrow社のeInfochipsも、クラウド移行に取り組む企業へのサポートを提供しています。Specializing in product engineering and semiconductor design services, eInfochips can assist with digital transformation and connected IoT solutions across various cloud platforms, including Azure.
Arrow is an end-to-end technology platform that supports engineers, developers and IT infrastructures to power optimal delivery of IoT products.Using Arrow’ cloud services, customers can quickly deploy Azure-based IoT solutions, gaining access to the full range of capabilities offered by the Microsoft platform.
To solve the IoT jigsaw puzzle, businesses increasingly are turning to cloud-based platforms like Azure.Companies that plan to make a quick transition to such platforms should consider engaging with a channel partner that can facilitate the quick migration to a cloud-IoT solution.
Original article found on eetimes.com