arrow.comで入手可能なMolexマルチハブ アンテナを使用して、モノのインターネットの可能性を最大限に引き出しましょう。
現代の世界はつながりのある世界です。しかし、5Gネットワークを強化するために無線通信で必要な成長には、ケーブルや電線以上の接続性が必要です。
高速ワイヤレス接続により、従来の物理ネットワークの必要性がなくなり、近年の最もエキサイティングなイノベーションの1つであるモノのインターネット (IoT) が実現しました。IoTは、相互に通信する接続されたマシンのネットワーク環境です。データはさまざまなデバイスによって自動的に処理され、決定が下されます。
私たちの多くにとって、この技術は家庭で最初に応用されました。現在、家庭用機器は相互にデータを共有し、住宅所有者がスマートフォンを使用して制御できるようになりました。食料品を注文できる冷蔵庫から、遠隔でエネルギー消費を監視するスマートメーターまで、これらのイノベーションは5G接続によって可能になります。
モノのインターネットの可能性
これらのテクノロジーを家庭内に実装することには多くの価値がありますが、IoTの真の可能性は家庭の外にあります。5G通信の普及により、IoTを商用アプリケーションで使用する大きな機会が生まれました。農業から医療まで、ほぼすべての業界で、接続されたデバイスを使用して、より高速で効率的なサービスを提供しています。
非常に多くのデバイスをグローバルなワイヤレス ネットワークに統合することで、設計者にとって課題が生じています。以前の世代では、これらのマシンの多くは最小限のワイヤレス接続で製造されていました。モノのインターネットへの無線接続には新しい技術が必要であり、ほとんどのデバイスではアンテナを組み込む必要があります。
すべての無線通信では、データを転送するために無線周波数 (RF) 放射が使用されます。シンプルなBluetoothデバイスから最新の5Gネットワークまで、データを共有するあらゆるマシンには、信号の送信と受信の両方にアンテナが必要になります。これらのワイヤレス技術を使用するデバイスの数が大幅に増加したことにより、小型電子機器に統合できるアンテナ製品に対する大きな需要が生まれました。Molex は、従来のコネクタ製品に加え、幅広い用途に対応する幅広いアンテナ製品も製造しています。Molex は、90年代末以来、モバイルおよびコンシューマー アプリケーション向けのアンテナ コンポーネントを製造する大手メーカーの1つです。近年、 Molex は、業界全体で高まる需要に対応するために、すぐに使用できるアンテナの幅広いポートフォリオを開発しました。
複雑なアプリケーションの課題
1つの場所で耐用年数を過ごすデバイスは多数あります。通信ニーズに応じてWi-FiまたはBluetooth接続を使用でき、設計者は各環境で動作するアンテナを選択できます。しかし、より複雑なアプリケーションもいくつかあります。
自動車デザインの世界は常に新しいテクノロジーの最前線にあります。自動車メーカーは、最新の技術を採用して、自動車、スマートフォン、その他の道路利用者が情報を共有し、安全性を促進する没入型体験を生み出しています。商業市場ではこの技術をさらに一歩進め、最新の物流ネットワークの中核を成す車両を開発しています。
スマートファクトリーとは、IoTを採用した製造工場に付けられた名前です。工場内では、すべての要素がIoTに接続され、製造プロセスの全体像が作成されます。マシン自体は有線通信を利用できるかもしれませんが、ネットワークとデータを共有するためにワイヤレス接続に依存する可動要素が多数あります。
フォークリフトなどの自律走行車は、IoTを使用して施設内の原材料の移動を管理します。実際、原材料自体も追跡され、適切な場所への迅速な配送が保証されます。工場では、これらすべての要素を接続するためにWi-Fiを採用するか、または独自のプライベート5Gセルを使用して現場での接続を提供します。
ただし、工場環境はサプライ チェーンの要素の1つにすぎません。IoTを使用すると、配送車両を5Gや衛星通信と統合して、出荷品が工場を出た後に追跡できるようになります。これにより、原材料の供給元からの配送から世界中の出荷の追跡まで、製造プロセスのこれまでにないグローバルな全体像が提供されます。
しかし、製造プロセスの包括的なビューを提供することは、設計者にとって大きな課題となります。このようなシステムで採用されている各無線技術(5G、LTE、GNSS、Wi-Fi、Bluetooth)は、通信に異なる周波数を使用します。貨物に関する情報を世界規模で提供できる追跡デバイスには、リアルタイムの更新情報を提供するために必要なすべてのプロトコルと通信できるアンテナが必要です。
異なる周波数、1つのソリューション
モレックス 拡張された周波数範囲を提供する多数のコンボアンテナを開発しました。一部のソリューションは非常に薄型であるため、表面実装PCBまたは有線の代替品を使用して既存のエンクロージャに簡単に統合できます。厳しい条件下でのグローバル接続のために、 モレックス このコンセプトをさらに発展させて、 マルチハブ5-in-1アンテナ、arrow.comで入手可能。これは、過酷な環境から保護するためにIP67で密閉された薄型の外部取り付けデバイスです。可能な限り広範囲の通信を可能にするために、Wi-Fi用に2つ、GPS用に1つの5Gアンテナが搭載されています。
採用 マルチハブアンテナ 工場内のWi-Fiネットワークから工場外の5Gネットワークまで、IoTによるシームレスな移行を可能にします。GPS機能により、正確な位置情報を共有できるため、サプライ チェーンの正確なリアルタイム画像が提供されます。人気のSMAコネクタを装備した マルチハブ 既存のハーネスに簡単に統合でき、商用車や特殊車両、コンテナ輸送ソリューションにもソリューションを提供します。
モノのインターネットはワイヤレス接続によって可能になりましたが、その可能性は今ようやく十分に探求され始めています。信頼性の高いマルチ周波数RF通信の必要性は、IoTの完全な機能を取り入れたい設計者にとって課題となる可能性があります。幸いなことに、MolexとArrowは、コンボ アンテナ製品群とのシームレスな統合を容易にするさまざまなソリューションを提供しており、幅広いワイヤレス デバイス メーカーが、IoTが製品設計だけでなく製造施設、さらには日常生活の快適さにも価値をもたらすさまざまな方法を容易に実現できます。
5G接続が未来のテクノロジーをどのように実現するかを学びます