製造と設計の改善により、人間のバイオマーカーを継続的に監視する非侵襲性センサーが誕生
急速に進化する医療技術業界における技術開発により、フィットネスとヘルスケアに対する「画一的な」アプローチを置き換えることが可能になりました。開発者は、バイオマーカーセンシングを使用してカスタマイズされたソリューションを作成し、より個別化された生理機能のモニタリングを行うことができるようになりました。バイオマーカーは、病状や病気のリスク要因を判断するために使用される特定の生理学的指標です。これらは、治療の形で介入が必要となる可能性のある症状や疾患をより迅速に特定または確認するための重要なデータを個人とその医師に提供できます。
医師は、がん、心臓病、またはこれまで検出できなかった糖尿病の兆候がある可能性のある患者を診断し、監視するために、バイオマーカーを日常的に使用しています。汗やその他の体液の変化を正確に測定する非侵襲性バイオマーカー センサーにより、フィットネス目標やヘルスケア管理に対して、よりパーソナライズされた(
「患者中心」とも呼ばれる)アプローチが可能になります。特定のバイオマーカーを早期に検出することで、治療計画の有効性が向上し、有害事象による発生率や入院を減らすことができます。生命を脅かす病気を早期に発見すれば、命を救うことができる可能性があります。
人気のウェアラブル フィットネス デバイスは、歩数、心拍数、消費カロリーなどの指標を検出します。今日、生体認証パラメータの測定を超えて、体液中のバイオマーカーの測定まで行うウェアラブル デバイスへの関心が高まっています。血液、汗、唾液、その他の生体液は、医療現場における臨床分析に広く使用されています。体液によるバイオマーカーの継続的なモニタリングは痛みがなく非侵襲的であり、患者のコンプライアンスを保証するのに役立ちます。これらはすべて、慢性疾患のリスクがある人や慢性疾患を抱えている人にとって大きな利点であり、医師にとっても役立ちます。バイオマーカーの正確かつ非侵襲的な継続的モニタリングの実現は、ヘルスケアにとって大きな進歩を意味し、センサーデバイス開発者にとって大きな市場機会をもたらすことになります。