当社のエンジニアは、エンジニアや起業家にRaspberry Piマイクロコントローラー エコシステムに関する情報を提供し、教育するために、幅広い Raspberry Pi の概要とチュートリアルを作成しました。各Raspberry Piリリースの役立つ製品のハイライトを見つけ、Raspberry Piと他のトップ マイクロコントローラーとの比較を確認し、革新的なRaspberry Piアプリケーションについて学びます。
Raspberry Piとビデオキャプチャ: 1080pの難問
最近、ビデオのキャプチャを伴うプロジェクトがいくつか舞い込んできました。1つは3Dイメージング プロジェクトで、5つの1080pビデオ フィードを使用して、プラットフォーム上のアイテムの1分間の回転をキャプチャし、画像認識ソフトウェアをトレーニングするための膨大な量のデータを取得します。
Raspberry Pi 3とRaspberry Pi Zero Wの比較
過去5年間、Raspberry Pi財団は、2012年のRaspberry Pi Model Bから今年のRaspberry Pi Zero Wまで、毎年新しいRaspberry Piモデルを導入してきました。新年を迎えるにあたり、私たちは次のDIYまたはIoTプロジェクトで使用できるように、財団が導入する新しいモデルを心待ちにしています。市場には多くのRaspberry Piモデルがありますが、ここでは最新の2つのRP、Raspberry Pi 3とRaspberry Pi Zero Wに注目し、その相違点と類似点を比較して、各SBCに何が必要かを把握できるようにします。
Raspberry Pi Zero W: Wi-Fiを内蔵した最小のPi
今年初め、Raspberry Pi Foundationは、手頃な価格で実用的なRaspberry Piシングルボード コンピューターの最新版であるRaspberry Pi Zero Wを発売しました。Pi Zero Wは、Pi Zeroの組み込み開発機能をすべて備え、さらにWi-FiとBluetooth接続機能も追加しています。Raspberry Pi Zero Wの仕様の詳細は次のとおりです。
Raspberry Pi 3でPythonを使用してGPIOにアクセスする
Raspberry Piは主に教育目的で設計されており、若者が安価なLinuxコンピューターでプログラミングの第一歩を踏み出せるようにしています。しかし、電子機器は日々高性能になり、Raspberry Pi 3にBluetooth 4.1とWIFIが追加されたことで、このデバイスはプロフェッショナルの要件を満たすことができるようになりました。
PocketBeagleの仕様とRaspberry Pi Zeroの仕様の比較
今年初め、Raspberry Pi Foundationは、小型SBCであるRaspberry Pi ZeroにWi-FiとBluetooth機能を追加して改良しました。今月、BeagleBoardはPocketBeagleという形で独自の小型SBCを開発しました。これら2つの小型SBCの仕様を確認し、比較してみましょう。
Raspberry Pi 3について知っておくべき10のこと
Raspberry Pi 3とは何ですか?Raspberry Piについて初めて聞いて、他のバージョンがあるかどうか知りたい場合でも、すでにPi 2に精通していてPi 3の最大のアップグレードについて知りたい場合でも、詳細には触れずに概要を説明します。
Raspberry Pi 3でロボットを作る方法
市場で最もホットな製品の1つは、Raspberry Pi FoundationのRaspberry Pi 3です。Pi 3は、ロボット工学などのSTEM関連の活動に対する学習と関心を促進するために作成されました。このガイドでは、RP3とロボットの可能性に魅了されているあなたやあなたの大切な人のために、私たちが用意した素晴らしいRaspberry Pi 3ロボット製品のいくつかを紹介します。
Raspberry Pi 3ヘッドレス セットアップ: Raspberry Pi 3にRaspbianとNOOBSをインストールする
Raspberry Pi 3は、非常に小型で安価なパッケージで、信じられないほど多くの機能を提供します。テレビの裏に隠れるメディア センターからスマート スプリンクラー システムまで、さまざまなものに変えることができますが、まずは稼働させる必要があります。
Google Coralカメラvs. Raspberry PiカメラV2
2013年5月、Raspberry Pi Foundationは独自のカメラ モジュールをリリースし、この小さなSBC (シングル ボード コンピューター) の可能性を広げました。それ以来、コンピューティングの世界では多くの変化がありました。Raspberry Piは、いくつかの新しい世代のボードと、新しいカメラであるアップグレードされたV2をリリースしました。他のSBCも市場に登場しています。GoogleのCoral Edge TPU開発ボードはユニークなデバイスですが、他のカメラといくつかの機能を共有しています。
NVIDIA Jetson NanoとRaspberry Pi 3 A+ (およびPi 3 B+) の比較
Raspberry Piは、2012年の登場以来、小型で使いやすく、手頃な価格のシングルボード コンピューティング プラットフォームを提供してきました。このデバイスは、初心者がコンピューターの世界に足を踏み入れるのに十分な低価格でありながら、より本格的な用途にも利用され始めているほど多用途である。Piは最初のリリースから強力な3B+ および3A+ ボードへと進化しましたが、その計算能力は、NVIDIA Jetsonシリーズなどのより高価で物理的に大きいモジュールにはまだ匹敵しません。
その他の人気のRaspberry Piの記事とビデオ
Raspberry Pi 3プログラミングの第一歩Scratchプロジェクト
OpenCV Raspberry Piチュートリアル: Raspberry Pi 3A+ にOpenCVをインストールする
産業用Raspberry Pi: RhubarbがRaspberry Piを適応
NPIのお気に入り: MikroElektronikaのRaspberry Pi 3クリックシールド
画像認識速度比較: Google Coral Edge TPU Pi 3B+ 対Raspberry Pi 4
Raspberry Pi A+ - これを使ってどんなアプリケーションを作成できますか?
Raspberry Piのセキュリティ: より安全なRaspbian PIXEL OS
2017年Raspberry Piホリデー ショッピング リスト
Raspberry PiのUSB-C設計の欠陥: USB-Cケーブルの進化
Raspberry Pi Zero WでのMotionEyeOSカメラのセットアップ