人気のセンサー記事とビデオ

当社のエンジニアは、エンジニアや起業家にarrow.comに関する情報を提供し、教育するために、幅広いセンサーの概要とチュートリアルを作成しました。 センサーエコシステム。特定のセンサーリリースに関する役立つ製品のハイライトを見つけ、特定のセンサー同士の比較を確認し、革新的なセンサーアプリケーションについて学びます。

仕事に適したツール: アクティブとパッシブ 赤外線 センサー

 

赤外線センサーは、ほとんどの人が思っているよりも一般的です。アクティブ赤外線センサーとパッシブ赤外線センサーの違いと、その用途について学びます。

全文を読む

 

タッチセンサーの仕組み

 

タッチセンサーは現在、ほとんどのウェアラブル製品やIoT製品に標準装備されています。スマートホームや家電製品からセキュリティや産業用ソリューションまで、幅広いディスプレイ アプリケーションで使用されています。タッチ センサーには、静電容量式タッチ センサーと抵抗式タッチ センサーの2つの一般的なタイプがあります。仕組みは以下のとおりです。

全文を読む

 

モーションセンサーはどのように機能するのでしょうか?種類と用途

 

スマートホームやスマート産業で最も人気のある新しいIoTアプリケーションの多くには、モーションセンサーが組み込まれています。セキュリティ システムから照明などに至るまで、モーション センサーは、有用なデータを収集しながらエネルギーを節約するシンプルで効果的な方法です。最も頻繁に使用されるモーションセンサーは、パッシブ赤外線 (PIR)、マイクロ波、デュアル テック/ハイブリッドです。仕組みは以下のとおりです。

全文を読む

 

リードスイッチとは何ですか?どのように機能しますか?

 

現代の工場を訪れ、組み立てセルで稼働している驚くべき電子機器を観察すると、さまざまなセンサーが展示されているのがわかります。これらのセンサーのほとんどには、正電圧供給、接地、信号用の個別のワイヤがあります。電力を供給すると、近くにある強磁性金属の存在を観察したり、施設のセキュリティ システムの一部として光線を発信したりするなど、センサーがその役割を果たせるようになります。リード スイッチのような、これらのセンサーを作動させる単純な機械式スイッチは、その機能を果たすのに2本のワイヤのみを必要とします。これらのスイッチは磁場を使用して作動します。

全文を読む

 

指紋スキャナの仕組み: 光学式スキャナと静電容量式スキャナ

 

現代の多くのIoTアプリケーションは、安全性とセキュリティを強化し、ユーザーを簡単に識別するために指紋センサーに依存しています。指紋センサーは、スマートフォンやその他のウェアラブル機器のほか、入場者識別やデータセキュリティのためのスマート産業やスマートホームアプリケーションにも広く使用されています。現在使用されている最も一般的な2つの指紋センサーは、光学センサーと静電容量センサーです。仕組みは以下のとおりです。

全文を読む

 

トップ5センサー開発ボード

 

センサー開発ボードは、圧力、温度、湿度、動き、色、さらには物理的な位置を測定または検出するプロジェクトや設計を開発するための理想的なプラットフォームを提供します。これらのセンサー ボードには、評価とデモンストレーションにセンサーを最大限に活用するために必要なサポート回路がすべて備わっています。当社では、幅広いセンサー開発ボードを検討した結果、インスピレーションを刺激したり、次のアプリケーションのニーズを満たしたりすることが確実な5つのボードを選択しました。

全文を読む

 

IMUとは何ですか?慣性計測ユニットの動作と用途

 

IMUという用語は「慣性計測ユニット」の略で、計測ツールの集合を表すために使用されます。これらのツールをデバイスにインストールすると、デバイスの動きに関するデータを取得できます。IMUには、加速度計、ジャイロスコープ、磁力計などのセンサーが含まれています。

全文を読む

 

イメージセンサーモジュール、ビジョンモジュール、カメラモジュール - 違いは何ですか?

 

組み込みビジョンを備えた画像処理アプリケーションでは、画像をキャプチャするためのモジュールが多数用意されています。これらには、イメージセンサーモジュール、カメラモジュール、ビジョンモジュールなど、さまざまな名前があります。これらのモジュールの違いは何ですか?

全文を読む

 

上位のArduino互換センサー: Arduinoセンサーの種類の比較

 

Arduinoは、複雑な電子ハードウェアをDIYプロジェクトに簡単に実装できるユーザーフレンドリーな方法として、改造コミュニティやメーカー運動で人気を博しています。ただし、Arduinoエコシステムに導入されたアクセサリの多くは、非常にプロフェッショナル グレードの、生産対応の電子部品によってサポートされているため、Arduinoはエンジニアリングおよび設計コミュニティにおいてますます価値のあるツールセットとなっています。この記事では、エレクトロニクス業界で一般的に使用されている人気のセンシング技術を搭載した、Arduino互換のトップ センサー ツールのいくつかを取り上げ、各技術の基礎について説明します。

全文を読む

 

高精度レーダーセンサーがあなたの呼吸を感知します

 

従来の人体センサーのほとんどは、人体の主要な動きと小さな動きしか検出できません。呼吸のような微細な動きを検知することは不可能であり、より高精度な人間感知アプリケーションの追求は人間の力を超えています。この記事では、新しい高精度レーダーセンサーの最新の技術開発について紹介します。

全文を読む


 

人気のセンサー記事とビデオ

 

テキサスインスツルメンツの静電容量式および誘導式センサー技術

 

パナソニックの高密度長距離PIRモーション検出器

 

パッシブ赤外線センサーはどのように機能するのでしょうか?

 

光電センサ:透過型と拡散型センサの基礎

 

製品情報: AllegroのACS712ホール効果電流センサーIC

 

モノのインターネット (IoT) 向け低電力センサー技術

 

24GHzレーダー技術を使用したインテリジェントセンサー

 

IoTセンサーの実装 - 簡単な方法

 

センサー技術の進歩により、IoTの世界があなたを見ることができるようになる

 

ロボットのためのセンサーフュージョン

 

モーションセンサーとGPSによる位置追跡の最適化

 

マイクロ圧力センサー: Honeywellのボードマウント圧力センサーの選択ガイド

 

インテル内部® 小売センサーソリューション

 

圧力感知アプリケーションとエネルギーハーベスティングソースにおける新たな用途を見出す圧電センサー

 

センサー技術の進歩がスマートファクトリーを強化

 

電気化学センサー: インターフェース設計の課題と解決策

 

自動車用センサー:現在と未来

 

ADuCM355: 化学センサーインターフェースを備えた高精度アナログマイクロコントローラ

 

ON Semiconductorのバッテリー不要のスマートパッシブセンサー(SPS™) ソリューション

 

インフィニオンのコンパクトな3Dホール磁気センサー

 

ハネウェルHPMシリーズ 粒子センサー

 

Demoradでレーダー センサー アプリケーションを開発する

 

世界記録: 世界最小の飛行時間型センサーVL53L0Xがさらに強力に

 

AnalogMAXビデオ: フル機能のセンサー フュージョンFPGA開発プラットフォームをCES 2019で公開

 

3Dイメージセンサー 機械に立体視機能を与える

 

KEMETの窓なしPIRセンサー

 

アナログ・デバイセズ、手のひらサイズのセンサー技術を実現

 

センサーからクラウドへのビジョンベースのセンシングによる占有検知

 

センサーの世界: RFとセンサーのアプリケーション

 

アナログ・デバイセズのMeasureWareマルチセンサー・プラットフォーム

 

環境センサーの開発

 

静電容量式MEMS気圧センサーが高精度の圧力検出を実現

 

スマートウォッチやスポーツIoTで活躍するアナログ・デバイセズのセンサー

 

ハネウェルのABPシリーズ圧力センサーの利点

 

スマートインダストリー4.0向けMEMSセンサー

 

幅広いIoTアプリケーション向けのセンサープロトタイピングプラットフォーム

 

産業状態監視のためのスマートセンサー

 

センサーエクスプローラー™ ライトからデジタルへのポートフォリオの評価キット

 

センサーの世界: 産業用アプリケーション

 

民生用電子機器設計におけるセンサーフュージョンの課題

 

過剰在庫AVページ フッター560x140 2 1 1

 

最新ニュース

申し訳ございませんが、フィルター選択では結果が返されませんでした。

We've updated our privacy policy. Please take a moment to review these changes. By clicking I Agree to Arrow Electronics Terms Of Use  and have read and understand the Privacy Policy and Cookie Policy.

Our website places cookies on your device to improve your experience and to improve our site. Read more about the cookies we use and how to disable them here. Cookies and tracking technologies may be used for marketing purposes.
By clicking “Accept”, you are consenting to placement of cookies on your device and to our use of tracking technologies. Click “Read More” below for more information and instructions on how to disable cookies and tracking technologies. While acceptance of cookies and tracking technologies is voluntary, disabling them may result in the website not working properly, and certain advertisements may be less relevant to you.
We respect your privacy. Read our privacy policy here