設計の冷却ソリューションとして最適な電動インペラまたはブロワーを選択する方法について詳しく説明します。
米国全土の業務用厨房設計において、エネルギー効率の高いファン、送風機、フードの需要が着実に増加しています。これは主に、商業用冷蔵・冷凍設備における業界全体の電力消費量を抑えるためにエネルギー省が提案した省エネ基準によるものです。この需要により、エネルギー効率の高い電動インペラと送風機のオプションに関する新しい技術が生まれました。Orion Fansはこの記事で、エネルギー効率の高い電動インペラとブロワーの基本と利点を強調し、適切な製品を選択するための明確な方法を提供します。
アプリケーションに最適な冷却ソリューションを確実に選択するには、これらの製品から最もメリットを得られるアプリケーションを理解することが重要です。エネルギー効率の考慮に加え、必要な空気の流れとシステム抵抗、騒音、電力、環境定格、速度、設置面積の要件を知ることが、適切な電動インペラまたはブロワーを選択する上での要素となります。どのファンを使用するかを正しく決定するには、エネルギー使用量、騒音、およびシステム全体のストレスが適切なサイズのファンを見つけることのバランスを取る必要があります。送風機の場合、消費電力に影響を与えるには、サイズについても同様に考慮する必要があります。