ワイヤレスヘッドホンは今や市場で目新しいものではないが、従来の製品には待機時間が短すぎる、サイズが大きすぎる、音質が有線ヘッドホンとは比較にならないなどの欠点があり、ワイヤレスヘッドホンが有線ヘッドホンの市場シェアを奪うことは非常に困難である。しかし、AppleがiPhone 7から3.5mmヘッドフォンジャックを廃止し、ワイヤレスイヤホン「AirPods」を発表したことで、ワイヤレスイヤホンの開発動向が市場の注目を集めるようになりました。実際、コードレスのヒアラブルデバイスの多くは、ケーブルがないだけでなく、心拍数モニタリング、歩数や距離の計測、防水、タッチコントロールなどの多くの新機能を備えています。これらの機能により、ヒアラブルデバイスは単に音楽を聴くだけの製品ではなくなります。この新しいタイプの製品により、ワイヤレスイヤホンの市場スペースが拡大します。
ワイヤレスヘッドフォンの利点
ヘッドホンで音楽を聴くことに慣れている人にとって、ケーブルは非常に煩わしいものになります。特にスポーツをしながら音楽を聴くのが好きな人にとって、このケーブルは自由な動きを妨げます。したがって、ケーブルをなくしたい場合、ワイヤレスイヤホンは理想的な選択肢になります。しかし、ワイヤレスイヤホンはコードレスであるため、内蔵バッテリーを採用する必要があり、非常に限られた容量の小型バッテリーしか狭いスペースに収めることができません。その結果、ワイヤレスイヤホンの動作時間が短くなり、その有用性が低下します。
ワイヤレスヘッドフォンの機能
最近、BragiはワイヤレスイヤホンThe Dashを発売しました。優れた音質の音楽プレーヤーであるだけでなく、Dashは1回の充電で4時間連続して音楽を再生できます。一方、Dashは、スポーツをする際の要件を満たすさまざまなセンシング機能も提供します。ランニング中、Dashはリアルタイムの音声フィードバック、心拍数モニタリング、歩数と距離のカウント、継続時間、カロリー計算などの機能を提供します。サイクリング中、Dashはリアルタイムの音声フィードバック、心拍数モニタリング、ケイデンス、および継続時間をサポートします。水泳中、Dashはリアルタイムの音声フィードバック、心拍数モニタリング、呼吸数、距離、継続時間などの検出と計算をサポートします。
Dashは防水性があり、スポーツをするときの要件を満たすためにタッチコントロールをサポートしています。ユーザーは、タッチ コントロールを通じて、音量コントロール、周囲の環境音へのアクセス、Bluetoothペアリング、音楽コントロール、アクティビティおよび追跡コントロールなどの機能を実行できます。一方、音楽ファイルを保存できる4GBの内蔵データ ストレージ、Knowlesの内蔵デジタルMEMS (微小電気機械システム) マイク、両方のイヤホンに付属する外部聴覚マイクとEarboneマイク (各1つ) により、The Dashは非常に便利に使用できます。他のワイヤレスイヤホンと同様に、Dashは携帯電話とイヤホンをBluetooth経由で接続します。しかし、他のほとんどの製品とは異なり、The Dashの左右のユニットを接続するコードはありません。これが、BragiがThe Dashを「真の」ワイヤレス イヤホンと呼ぶ理由の1つです。
NFMIトランシーバーテクノロジーを統合
Dashが軽量かつ多機能である主な理由は、NFMI(近距離場磁気誘導)トランシーバー技術とKinetis K24マイクロコントローラーに依存しています。 NXP。NFMIは補聴器に適用されていますが、ヒアラブル機器に適用するのはまだかなり珍しいことです。Dashには、高解像度光学タッチ センサー、3軸加速度計、3軸ジャイロスコープ、3軸磁力計、デュアル パルス オキシメーター センサーなど、タッチ コントロールとさまざまな動き検知機能をサポートするさまざまな内蔵センサーも搭載されています。
物理的なケーブルを使わずに耳から耳へオーディオ信号を届けるために、Bragiは2.4GHz RF技術の代わりにNFMIトランシーバー技術を採用しました。このソリューションは小型で信頼性が高く、消費電力が最小限だからです。さらに、NFMIテクノロジーは水中で動作できるため、消費者は水泳中でもThe Dashを楽しむことができます。NXPのNXH2280 NFMIトランシーバー チップは、低消費電力、優れた人体浸透性、人体組織による低吸収、高帯域幅、より高い処理能力、小型サイズ、設計柔軟性の向上などの機能を備えており、音楽やオーディオを耳から耳へストリーミングするための最適化されたソリューションです。
さらに、 NXPのKinetis K24 は、WLCSP (ウェハー レベル チップ スケール パッケージ) に1MBのフラッシュと256KBのSRAMを搭載した低電力120MHz ARM Cortex M4Fベースのマイクロコントローラで、非常に小さなフットプリントで強力なコントローラを提供するため、ヒアラブルなどのスペースが限られたアプリケーションに最適です。詳細については、 データシートをご覧ください。現在、ArrowのESCチームはリファレンス デザインを開発しており、このソリューションをサポートして顧客の製品開発を支援する専門エンジニアを任命しています。
関連商品を見る
ワイヤレスイヤホンの未来
ウエハープロセスやパッケージングの進歩など半導体技術の急速な発展により、チップサイズはますます小さくなり、必要な電力は低下しています。これにより、メーカーはこれまで実現が困難だった小型ウェアラブルデバイスの開発が可能になります。今後はより小型で駆動時間が長いワイヤレスイヤホンが増えると予想され、価格も手頃になれば、従来の有線イヤホンに取って代わる日が来ると予想されます。