NVIDIA Jetson Nano対Raspberry Pi 3 A+ (およびPi 3 B+)

発行者

2012年のデビュー以来、 ラズベリーパイ 小型で使いやすく、手頃な価格のシングルボード コンピューティング プラットフォームを提供しました。このデバイスは、初心者がコンピューターの世界に足を踏み入れるのに十分な低価格でありながら、より本格的な用途にも利用され始めているほど多用途である。Piは最初のリリースから強力な3B+および3A+ボードへと進化しましたが、その計算能力はより高価で物理的に大きなモジュールにはまだ匹敵しません。 NVIDIA Jetsonシリーズなど。

Jetson NanoとRaspberry Pi 3の比較

これら2つのデバイスは、それぞれのニッチな分野で長年平和に存在してきましたが、 NVIDIA 同社は、ラズベリーパイやその類似品のサイズと価格に一歩近づいた製品ラインを、 ジェットソンナノ。ナノは、 ラズベリーパイ3A+は、Raspberry Pi Foundationの最新製品ですが、Nano開発キットの価格は99ドルなので、この2つのデバイスははるかに比較しやすくなっています。

このチャートは、Jetson NanoがRaspberry Piの最新モデル3A+と、それ以前のモデルとどのように比較されるかを示しています。 3B+追加のRAMとポートにより、より競争力が高まります。

 

Jetson Nano開発ボード

ラズベリーパイ3A+

ラズベリーパイ3B+

AIパフォーマンス

472 GFLOPS

21.5 GFLOPs(推定*)

21.4 GFLOP(推定*)

グラフィックプロセッサ

128コアNVIDIA Maxwell

ブロードコムビデオコアIV

ブロードコムビデオコアIV

CPU

1.4GHz 64ビットクアッドコアARM Cortex-A57 MPCore

1.4GHz 64ビットクアッドコアARM Cortex-A53

1.4GHz 64ビットクアッドコアARM Cortex-A53

ラム

4GB LPDDR4

512MB LPDDR2 SDRAM

1GB LPDDR2 SDRAM

ボード寸法

100×79mm

65×56mm

85×56mm

GPIOヘッダー

40ピン

40ピン

40ピン

ポート

4x USB 3.0、有線イーサネット10/100/1000 Mbps

USB 2.0 x 1

4 USB 2.0、最大330 Mbpsの有線イーサネット

無線

なし

デュアルバンド802.11ac無線LAN、Bluetooth 4.2/BLE

デュアルバンド802.11ac無線LAN、Bluetooth 4.2

M.2キーEスロット

はい

いいえ

いいえ

 マルチメディア

 2160p30(H.264)

 1080p30(H.264)

 1080p30(H.264)

ビデオ出力:

HDMI、ディスプレイポート(4K)

HDMI、ディスプレイシリアルインターフェース(DSI)

HDMI、ディスプレイシリアルインターフェース(DSI)

カメラシリアルインターフェース (CSI)

はい

はい

はい

料金

$99

~$25

~$35

記載されているボード寸法には、コンポーネントのオーバーハング (USB、イーサネットなど) は含まれていないことに注意してください。

結論: Jetson Nano開発キット

これらの統計を見ると、AIのパフォーマンスに関してはあまり比較の余地がありません。Jetson Nanoは、A+ と比べて約22倍 (推定*) の優位性を誇り、3B+ と比べてもほぼ同じ優位性があります。小型パッケージのエッジベースのAIをお探しの場合は、Jetson Nano開発キットが最適なSOCです。

Jetson Nanoモジュール

あなたのアイデアを量産製品にする準備ができたら、Jetson Nanoモジュールが2019年6月に (妙に高いですが) 129ドルで発売される予定です。NanoにはSDカードの代わりに16GBのeMMC 5.1フラッシュ メモリが搭載される予定で、これが価格の妥当性につながる可能性があります。それ以外では、これらのボードは、キャリアボードのポートとアクセサリを除いて、同一の仕様を誇ります。

etson RPi Comparison_IMAGE 2

Pi 3A+ の省スペース性は素晴らしいですが、USBハブを追加する必要がある可能性があります。

Raspberry Pi 3A+の概要

ただし、ビルド用の汎用コンピューティング デバイスが必要な場合、Raspberry Piは依然として優れた選択肢です。Pi 3A+ はNanoのおよそ4分の1の価格なので、余ったお金でアクセサリを購入することができます。3A+ より約10ドル高いPi 3B+ には、Nanoに搭載されているものと同様のポート設定が付属しています。

- USB 2.0 x 4

- 最大330 Mbpsの有線イーサネット

さらに、両方のRaspberry Pi製品にはWi-Fiが組み込まれていますが、Nanoにはこの機能はありません。「はじめに」の記事ではドングルのインストールは簡単だと説明しましたが、Wi-Fiを組み込むことを希望する場合は検討する必要があります。

結論: Jetson NanoとRaspberry Pi

結局のところ、Jetson NanoとRaspberry Pi 3A+ はどちらも優れたデバイスです。両者の差はNVIDIAの他のJetsonオプションよりもはるかに小さいが、 TX2 そして AGXザビエル - これらのボードにはいくつかの重要な違いがあります。調査を行い、プロジェクトに最適な製品を選択してください。

* ResNet-50 テスト (こちらで説明) (1.4 FPS) をSysBench CPU テスト (こちらで説明) にスケーリングした場合の推定値。比較すると、NVIDIA Jetson Nanoの36 FPSに対してRPI 3の1.4 FPSとなり、速度の優位性は約25.7倍になります。3A+ および3B+ の速度は、相対的なSysBench Raspberry Pi 3 CPUスコアに基づいてスケーリングされました。

最新ニュース

申し訳ございませんが、フィルター選択では結果が返されませんでした。

We've updated our privacy policy. Please take a moment to review these changes. By clicking I Agree to Arrow Electronics Terms Of Use  and have read and understand the Privacy Policy and Cookie Policy.

Our website places cookies on your device to improve your experience and to improve our site. Read more about the cookies we use and how to disable them here. Cookies and tracking technologies may be used for marketing purposes.
By clicking “Accept”, you are consenting to placement of cookies on your device and to our use of tracking technologies. Click “Read More” below for more information and instructions on how to disable cookies and tracking technologies. While acceptance of cookies and tracking technologies is voluntary, disabling them may result in the website not working properly, and certain advertisements may be less relevant to you.
We respect your privacy. Read our privacy policy here