Arrowでは、ラボを構築するために必要なすべての部品を取り揃えています。新しいドライバーセットをお考えですか?ヒートシュリンク と 抵抗器がいつも不足していませんか?これらの素晴らしい製品で自宅の研究室を充実させましょう!
40W LEDライト付きはんだごて
Wellerのデジタルアイロンは設備の整ったラボに最適ですが、多くの作業台ではそのようなハイエンドのツールは必要ありません。SP40NKUSのようなスティックアイロンはほぼ間違いなくその役割を果たし、ハンドルに3つの明るいLEDが付いており、影を落とさずに作業を照らし、アイロンがオンになっていることを思い出させてくれます。
コンポーネント整理スターターキット
作業スペースの端に散らばった部品の山と常に格闘していませんか?毎年、新品の抵抗器セットを購入して我慢しているのに、数か月以内に必要な値の抵抗器を見つけるのに苦労していませんか?手に入るものしか使えないこと、電子部品の整理が大変なことは重々承知しています。そこで私たちは、あなたのために第一歩を踏み出し、 わかりやすい整理システムを作りました。一度に使用する部品が1つだけの場合でも、プロジェクトのために複数のバッグを取り出す場合でも、バッグとポケットの両方にラベルが付いているので、整理整頓がこれまでになく簡単になります。よく使用される27個の部品、電気概念の参照シート、システムを稼働させるための予備のバッグとラベルを用意しました。
斜めフラッシュカッター
ワイヤーの切断 からリード線のトリミングまで、優れたニッパーは多機能で便利なので、何度も使うことになるでしょう。Phoenix Contactのこの斜めニッパー は、人間工学に基づいたグリップと強力なジョーを備え、あらゆる用途に対応します。
カット&クリンプマルチツール
ほぼすべての用途に特化した ツール がありますが、すべてを実行できる1つのツールがあると便利です。 Molex のこのハンド ツール を使用すると、最大10 AWGのワイヤを切断、圧着、および被覆剥ぎできます。
先端が細いピンセット
あなたの器用さは、あなたの最も優れたピンセットの器用さによって決まります。0402コンポーネントを配置する場合でも、小さなスクリーン接続ワイヤの手術を行う場合でも、たまに破片を取り除く場合でも、Eremの極細の帯電防止、非磁性の ピンセット を使用すると作業が楽になります。
ブレッドボードワイヤー
何らかのプロトタイプ作業を行っている場合、安全に接続するのが困難な場合があります。BusBoard Prototype Systemsのこれらのオス/オス ジャンパー ケーブルは、はんだ付け不要のブレッドボードにしっかりと固定され、さまざまな色が用意されているため、プロジェクトを整理できます。
熱収縮
もちろん、いつでもワイヤ接合部を テープで包むことができますが、はんだ付け作業をカバーして安全に保つには、最終的には熱収縮が最善の方法です。一般ユーザーにとっては、少しの量で十分です。そのため、現在では 1フィート単位の熱収縮を提供しています。最も頻繁に使用するサイズと色を補充するために、バラエティパック全体を購入する必要がなくなりました。
小さなプロジェクトボックス
エンクロージャを使用すると、プロジェクトが洗練され、意図的なものに見えます。当社にはさまざまな形やサイズの ボックス がありますが、 Hammond Manufacturing のこの小さなエンクロージャ は、ボックスに入れた方が見栄えが良いものを入れるのに最適です。