IIoTは革新的なセンサーとデータ収集を通じて自動化を実現しますが、セキュリティ上のリスクは大きすぎるのでしょうか?工場現場の今後をご覧ください。
例えば:
- 商業輸送会社は、車両からのストリーミング センサー データを活用して、潜在的な故障を特定し、予防的および予測的なメンテナンスを実行しています。
- 農業および鉱業会社は、センサー ネットワークを使用して、現場の機器の動きを調整し、無人車両を開発し、車両のメンテナンスを改善し、安全性を強化しています。
- 自動車メーカーは、機器の故障、安全上のリスク、欠陥を検出できる車載診断データを使用しています。
- 石油・ガス生産者や精製業者にとって、ダウンタイムは大きな問題であり、業界では機器のパフォーマンスと予知保全に関する予測的洞察を生成するために、ますます多くのセンサー、ネットワーク、分析を使用しています。
IIoTの進化
上記の例が示すように、IIoTは概念から現実へと急速に進化しており、センサー アレイやその他のデバイスのインターネット接続において超効率的なデータ通信を保証する超低電力 (ULP) ワイヤレス テクノロジの成長を促進しています。ULP無線プロトコルの選択肢としてはいくつかの候補がありますが、どのテクノロジが主流になるかはまだ明らかではありません。
IIoTを可能にするワイヤレス プラットフォームは、標準およびカスタムのRF同軸コネクタ、ケーブル アセンブリ、およびアンテナに基づいています。また、IIoTには、セルラー、UMTS、Wi-Fi、Bluetooth、GPSなどの通信テクノロジーなどの独自のソリューションが必要です。
IIoTを支えるテクノロジーの多くはまだ完全に成熟していませんが、センサーは数年前から利用可能であり、ある程度の成熟度を達成しています。上で述べた温度センサーと圧力センサーの2種類のセンサーは、現在では膨大な数のデバイスに組み込まれています。加速度計は現在、モバイル デバイスの主要機能であり、画面の向きに応じてディスプレイを「反転」して変更することができます。さらに、磁力計は電子コンパスの機能を提供し、ジャイロスコープはカメラレンズなどの動きを安定させます。
多機能フュージョン センサー
これらのスタンドアロン機能の多くは、現在、多機能または「フュージョン」センサーに組み込まれており、このスペースとコストの節約の傾向が加速する可能性があります。これらの融合センターは、モノのインターネット (IoT) 全体とIIoTの両方で使用されます。
また、センサーは、IO-Linkなどの新しい産業用プロトコルの支援を受けることになります。これらのプロトコルにより、センサーはよりスマートになり、より多くのセンシング機能が提供され、内部診断とメンテナンス情報の共有が可能になり、しかも相互接続コストは低く抑えられます。工場の現場やその他の産業用アプリケーションに導入されているインフラストラクチャは、これらの新機能に必要な大量のデータに対応するために、独自のシリアル フィールドバスからPROFINETやEtherNet/IPなどの新しいイーサネット ベースのネットワークに移行しています。データ管理を分散化し、データの可用性を高めるために、インフラストラクチャ自体が受動的なメディアから能動的な制御と監視に移行しています。
テクノロジーの融合
これらのプロトコルは重要ですが、IIoTはテクノロジーの融合によって実現されるビジョンであることを念頭に置くことが重要です。統合プロセスの重要な側面は、温度センサーや圧力センサーなどの新世代のセンサー チップの開発です。2番目の要因は、ほぼ無制限の数の人々とデバイスがインターネットを介して通信できるIPv6アドレスの登場です。3番目に、センサーベースのネットワークがわずかな電力しか消費しない超低電力 (ULP) ワイヤレス接続用の競合するプロトコルがいくつか開発されました。
上記のようなテクノロジーは、IIoTやIoTの他の分野で急速に発展、成長しており、ほぼ無限の新しいアプリケーションの開発と効率性の向上を可能にしています。彼らは大きなイノベーションの機会の推進力となるでしょう。しかし、IIoTの導入は依然として従来の考え方からの懐疑的な見方に直面しており、セキュリティに関する懸念もあります。工場内の産業用デバイスや機械がインターネットに公開され、これらの新しいテクノロジーの可能性を十分に活用できるようになるには、これらの問題に対処する必要があります。
注目の製品