プロフェッショナルバッテリーはワイヤレスIoTデバイスに安定した電力を供給します

現在、市場に出回っている電子製品は電池で動くものが増えています。デバイスに安定した電力を供給するために、さまざまなバッテリーが使用されます。さまざまな低電力ワイヤレス接続テクノロジーと組み合わせることで、これらのデバイスは数か月、あるいは数年間も動作することができます。この記事では、バッテリー技術の発展と、デュラセルが発表したさまざまなプロ用バッテリーの製品特性を紹介します。

電池は化学エネルギーを電気エネルギーに変換する

バッテリーは、事前に蓄えられた化学エネルギーを電気エネルギーに変換し、外部で使用するための電気エネルギーを供給できる装置です。複数のバッテリー パックを並列、直列、または直並列に接続して、より高い電圧と電流を提供できます。電池の歴史は2000年以上前の古代イラク時代にまで遡り、本当の意味で最初の近代的な電池はイタリアの化学者アレッサンドロ・ボルタによって発明されました。

電池の種類は、その材質によって化学電池と原子力電池に分けられます。現在、日常生活では主に化学電池が使用されています。化学電池は動作原理によって使い捨て電池と充電式電池に分けられます。

使い捨て電池は、電力を使い果たした後は再充電できず、廃棄することしかできないため、一般に「ワンオフ」電池や一次電池と呼ばれています。一般的な使い捨て電池には、炭素亜鉛電池、アルカリマンガン電池、リチウム電池などがあります。また、亜鉛電池、亜鉛空気電池、亜鉛水銀電池、水銀電池、オキシ水酸化電池、マグネシウムマンガン電池も使い捨て電池に属します。

充電式電池は二次電池とも呼ばれます。充電後に複数回リサイクルできるのが利点です。200回以上、最大2500回まで完全に充電および放電できます。充電式電池の出力電流負荷は、ほとんどの使い捨て電池よりも高くなります。一般的なタイプには、鉛蓄電池、ニッケルカドミウム電池、ニッケル水素電池、リチウムイオン電池などがあります。

電池と機器間の適合を容易にするため、特定の製品向けに開発された一部の特殊な電池を除き、電池の仕様とサイズは標準化されています。汎用電池の規格には、AA、AAA、C、D、9Vなどの標準サイズの電池のほか、CR2016、CR1616、CR2430、CR2025、CR1620、CR2450、CR2032、CR1632、CR2477などのボタン型リチウム電池、28L、CR2、CR123、245などの特殊規格のリチウム電池があります。

アロータイムズ7月_デュラセル2

デュラセルは現在最も重要な電池メーカーである

市場には多くのバッテリーブランドが存在します。市場シェアと人気の面から見ると、デュラセルは現在間違いなく最も重要な電池ブランドおよびメーカーです。デュラセルの物語は1920年に始まりました。創業者は、革新的な科学者サミュエル・ルーベンと、熱心なタングステン線製造業者フィリップ・ロジャース・マロリーでした。彼らはP.R.を共同設立しました。デュラセルの礎石を据えるマロリー。デュラセルの最初のアルカリ電池は、マロリーブランドの時代に開発されました。これらの新世代バッテリーは、もともとコダックの高エネルギー消費の内蔵フラッシュカメラ用に設計されました。デュラセルブランドが正式に市場に投入されたのは1965年のことでした。そのバッテリーは多くのプロ用カメラメーカーに直接供給され、テープレコーダーやトランシーバーなどのポータブル機器にも使用されました。

1971年、デュラセルは象徴的な銅と黒を使い始めました。これら2つの色は、導電性、強度、高品質のバッテリー配合を表しています。デュラセルはテレビ広告を制作した最初の電池ブランドであり、すぐによく知られた電池ブランドになりました。1973年にデュラセルバニーが誕生しました。それ以来、バニーは持続時間の点で他の一般的な炭素亜鉛電池を凌駕するデュラセルのシンボルとなりました。2016年、デュラセルはバークシャー・ハサウェイに買収され、バークシャーの永久子会社となった。

2018年、デュラセルは、デバイスメーカーがスマートホームから医療まであらゆる用途に高品質のバッテリーを提供できるよう支援するために、新しいB2B専門知識に投資しました。2020年、デュラセルはアジアのプロフェッショナル市場向けに、PROCELL低電流放電バッテリーとPROCELL Intense高電流放電バッテリーのデュアルフォーミュラバッテリーコンビネーションを導入しました。PROCELL低電流放電バッテリーは、主に小電流で長時間の耐久性が求められる小電流デバイスに使用され、PROCELL Intense高電流放電バッテリーは、モーター、ポンプ、駆動力を生成するその他の高電流デバイスの動作に使用されます。

ArrowTimesJul_Duracell3

市場で認められた高い一貫性と高品質

品質の一貫性と信頼性の追求により、デュラセルのバッテリー製品は市場とユーザーから認められています。デュラセルは製造への継続的な投資により、より高い一貫性と高品質を実現し、バッテリーの耐用年数を延ばし、一貫したバッテリー性能を提供しています。

たとえば、デュラセルはアルカリ電池に堅牢な封止材、より薄いセパレーター層、独自の亜鉛材料を使用して、電池の耐用年数にわたって安定した電力を供給します。デュラセルは、ボタン型リチウム電池にメッシュスクリーンを使用して、カソードの接触を改善し、インピーダンスを下げて性能を向上させます。競合製品のカソード位置が一貫していないため、利用率が低く、性能も劣ります。この不良なカソード缶製造技術では、特に高電流アプリケーションでインピーダンスが高くなり、パフォーマンスが低下します。

デュラセルはIoTデバイスの設計も最適化しており、新しい技術やデバイスはほとんどがバッテリー駆動型であるため、一次リチウム電池の需要にプラスの影響を与えています。デュラセルは、ボタン型リチウム電池CR123を例に、CR123の設計を最適化しました。この放電タイプを使用するモノのインターネット (IoT) デバイスでは、低パルス負荷放電 (定期的なデータ送信を再現) において主要な競合製品よりも約40% 優れていますが、主要な競合製品のバッテリーはリチウムアノードのカットオフ効果により早期に動作を停止します。

アロータイムズ7月_デュラセル4

IoTデバイスのニーズに応える高品質バッテリー

デュラセルが発表したPROCELL電池シリーズには、IoTデバイスのワイヤレス接続要件を満たすために、さまざまな標準サイズのアルカリ電池、特殊サイズの特殊アルカリ電池、さまざまなサイズのリチウム電池、およびリクエストに応じて提供される充電式電池が含まれています。

ワイヤレス スマート サーモスタットを例に挙げると、温度を測定したり、人の占有状況を検知したりできます。サーモスタットはカバーエリア内の温度快適性を最大限に高めることができます。一般的に、Wi-Fiスマート サーモスタットは複数の温度センサーに接続できます。作業時には主にパルス高電流で放電されます。このとき、デュラセルCR2477ボタン型リチウム電池を使用するのが適しています。

IoTスマートホーム セキュリティ アプリケーションの場合、CR2450およびCR2032ボタン型リチウム電池は、コントロール パネルやワイヤレス スイッチなどのスマート ホーム コントローラーでの使用に適しています。AA、AAA、9V、PROCELL AA、およびCR123電池は、一酸化炭素検出器、ガスメーター、海洋環境検出器などのセキュリティ アプリケーションでの使用に適しており、CR2032、CR2025、CR1632、およびCR2477ボタン型リチウム電池は、接触センサー、およびアラーム アプリケーションのドア センサーと窓センサーでの使用に適しています。

キャビネットドアロック、ローリングシャッタードア、電子ロック、その他のスマートドアロックアプリケーションなどの他のスマート製品では、CR123、CR2450、CR2032、9V、およびAA電池が適しています。さらに、CR2032、CR2025、AA、D電池は、消毒剤ディスペンサー、トイレットペーパーディスペンサー、エアフィルターなどの一部の非接触型衛生器具に適しています。一方、AA、AAA、9V電池は、測定ペン、レーザー距離計、電子スケール、その他の産業用計測機器製品に適しています。デュラセルのプロフェッショナルPROCELLバッテリー製品は、さまざまなスマート製品のバッテリー要件を満たすことができます。

結論

低電力接続技術の急速な発展により、スマートIoT製品へのバッテリーの応用がますます一般的になっています。したがって、プロフェッショナルで高品質のバッテリーを選択すると、デバイスの動作が安定し、バッテリー交換の頻度が減ります。デュラセルのPROCELLシリーズのバッテリーは、さまざまなIoTデバイスの要件を満たすことができ、これらのスマート製品にとって最適なパートナーとなります。

最新ニュース

申し訳ございませんが、フィルター選択では結果が返されませんでした。

We've updated our privacy policy. Please take a moment to review these changes. By clicking I Agree to Arrow Electronics Terms Of Use  and have read and understand the Privacy Policy and Cookie Policy.

Our website places cookies on your device to improve your experience and to improve our site. Read more about the cookies we use and how to disable them here. Cookies and tracking technologies may be used for marketing purposes.
By clicking “Accept”, you are consenting to placement of cookies on your device and to our use of tracking technologies. Click “Read More” below for more information and instructions on how to disable cookies and tracking technologies. While acceptance of cookies and tracking technologies is voluntary, disabling them may result in the website not working properly, and certain advertisements may be less relevant to you.
We respect your privacy. Read our privacy policy here