ビジネス情報と個人情報の両方が「クラウド」に保存される割合が増加するにつれて、情報への高速で信頼性の高いアクセスを確保することがこれまで以上に重要になっています。電話サービスプロバイダーには、かつてはケーブル会社を通じてのみ提供されていたサービスと競合できるサービスパッケージを提供する強い経済的インセンティブがあります。言い換えれば、音声、データ、ビデオ、インターネット接続を同時にシームレスに顧客に提供したいと考えています。このホワイト ペーパーでは、新しいG.fastテクノロジーがどのようにして経済的な高速接続を可能にするかについて説明します。
光ファイバーネットワークは全国の近隣地域に高速接続をもたらし始めているが、通信事業者が顧客の敷地内に到達するには、すでに敷設されている銅線配線を使用する必要がある。そのためには、通信プロバイダーが段階的に光ファイバーを導入するにつれて、顧客が光ファイバーのようなアクセス速度を実現できるG.fastテクノロジーが必要になります。ブロードバンドのカバー範囲をより経済的に拡大できる大きな可能性を秘めているため、業界の専門家の中には、G.fastチップの世界市場が年間29億ドルに成長すると予測する人もいます。
Littelfuseは接続アプリケーション向けの保護を提供します: 詳細はこちら
Littelfuseの全製品ポートフォリオをご覧ください: 今すぐ購入