より安全で信頼性の高い設計を実現するために絶縁が鍵となる理由と、Silicon LabsのCMOSデジタル絶縁ポートフォリオがこの高まるニーズを満たすソリューションをどのように提供するかについて学びます。
今日のデジタル エレクトロニクスとテクノロジーの世界が進歩するにつれて、回路設計は速度、パフォーマンス、信頼性の限界を押し広げ続けています。分離は、ノイズと安定性によって生じる障害を克服するために設計者が使用するツールの1つです。
より具体的には、絶縁は2つの回路または2つの電源ドメイン間で電流が流れるのを防ぎながら、信号または電力を転送するために使用されます。一般的なアプリケーションとしては、グラウンド ループを削除してノイズや電磁干渉 (EMI) を低減すること、低電圧回路や人間のオペレータを潜在的に危険な電圧から保護すること、安全性や操作性が重要なアプリケーションで破損したデータによって危険な状態が発生するのを防ぐことなどがあります。
Silicon Labs のこのホワイト ペーパーを読んで、絶縁がより安全で信頼性の高い設計を実現する鍵となる理由と、Silicon LabsのCMOSデジタル絶縁ポートフォリオが、この高まるニーズに対しておそらく最も信頼性が高く、柔軟性が高く、コスト効率に優れたソリューションを提供する理由について詳しく学んでください。