MF-SVS製品ファミリは、バッテリー パックの保護用に設計された次世代のポリマー正温度係数 (PPTC) デバイスです。この製品ファミリは、初期抵抗が低いPPTCデバイスを求めるバッテリー パック業界の需要を満たすように設計されています。標準抵抗が14 mΩ と低いPPTCストラップ デバイスが利用可能になりました。この新しい製品ファミリーは、Bourns Multifuse® のリセット可能ヒューズ製品ポートフォリオを拡張し、低電圧および高電圧アプリケーションにおけるシンプルでコスト効率の高い回路保護方法を電子設計エンジニアに提供します。
用途/最終製品:
ポータブル電子機器には、コスト効率が高く、信頼性が高く、小型の電源パックが必要です。長年にわたり、バッテリー パック業界では、平均的なバッテリー パックのサイズを縮小しながら、継続的にパフォーマンスを向上させてきました。BournsのMultifuse® 製品シリーズは、バッテリー パック業界の発展に歩調を合わせ、常に新しい製品を開発し、より小さなパッケージでより低い抵抗をパック設計者に提供しています。新しい製品ファミリは、リチウムイオン、リチウムポリマー、ニッケル水素充電式バッテリー パック内での使用向けに設計されています。これらのデバイスは、PDA、次世代携帯電話、ラップトップなどの高電流アプリケーション内で使用されるパックに特に適しています。
ソリューション設計:
PPTCを選択するための基本的な基準は安全性です。この重要な基準が完全に満たされると、設計者はパックを保護するだけでなく、最終的なパックの抵抗とコストを最小限に抑えるソリューション デザインを見つける必要があります。これらのソリューションにはカスタム部品が必要になる場合があり、Multifuse® 製品ラインでは、個々のパックの要件を満たすカスタム設計を提供しています。製品ファミリには、溶接手順を支援するために1つまたは2つのスロット付きリードが付属しています。機能と利点のセクションで強調されているように、この製品はカスタム設計されたリード長で提供できます。新世代の超スリムパック向けのナロー製品ファミリーも用意されています。Bournsのバッテリー パック開発チームは、パック メーカーに、製品範囲の技術的および商業的競争力を強化する独自のソリューション設計を提供する経験と能力を備えています。
Multifuse® ソリューション設計の詳細、またはバッテリーパック保護用のPPTC技術の開発に関する完全な製品ロードマップについては、お近くのBourns担当者にお問い合わせください。