Works With 2023では、開発者向けの最新のトレンド、ツール、設計手法を網羅した2日間の技術セッション、基調講演、専門家によるパネルディスカッションが開催されます。この無料のバーチャルカンファレンスは8月22日と23日に開催されます。業界をリードする開発者カンファレンスでは、あらゆる主要なIoTプロトコルとエコシステムを網羅した40以上の詳細な技術セッションが開催されます。Silicon Labsのエンジニアやその他の業界の専門家が教えるセッションは、IoT製品の開発をわかりやすく説明し、簡素化し、加速するように設計されています。同社はまた、カンファレンスのオープニング基調講演で、CEOのマット・ジョンソンがシリコンラボの次世代プラットフォームを少しだけ紹介すると発表した。次世代プラットフォームは、IoT専用に構築されたSilicon Labsのシリーズ2統合ハードウェアおよびソフトウェア プラットフォームの成功に基づいて構築されます。
Silicon Labs Works With 2023のトラックでは、Bluetooth、LPWAN、Matter、Wi-Fiに加え、IoTセキュリティ、AI/ML、コネクテッド ヘルスやスマート シティなどの急成長中の市場セグメントにおける主要トレンドも取り上げます。Silicon Labsのインストラクターに加え、業界をリードするエコシステム、パートナー、顧客、アライアンスからのサードパーティの専門家も参加します。各セッションではライブQ&Aが行われます。
カンファレンストラック
Wi-Fi 私たちは、共存の管理、電力とセキュリティの要件に合わせた設計、新たな認証標準への対応を行いながら、Wi-Fiをアプリケーションに統合するための知識を開発者に提供します。 |
|
案件 ![]() |
Works With 2023では、標準規格を推進する開発者、メーカー、ブランドが、スマートホームやそれ以降の将来に向けた最新の開発状況と洞察を共有します。 |
ブルートゥース 私たちは、共存の管理、電力とセキュリティの要件に合わせた設計、新たな認証標準への対応を行いながら、Wi-Fiをアプリケーションに統合するための知識を開発者に提供します。 |
![]() |
AI/機械学習 |
今年の議題には、成功するAI/MLアプリケーションの開発、予測学習技術、Silicon Labsコンポーネントを使用したIoTアプリケーションへのMLの組み込みに関するセッションが含まれます。 |
LPWAN Works With 2023 LPWANトラックには、スマート シティや大規模な屋外アプリケーションの開発、サブGHzネットワークで注目すべき高度な機能などに関するセッションが含まれます。 |
![]() |
IoTのトレンド |
RF設計は複雑で、新しいテクノロジー、手法、ツールが毎日導入されています。IoTトレンド トラックでは、セキュリティから機械学習までさまざまなトピックに焦点を当てます。 |
各日はエキサイティングな基調講演で始まり、終わります。
- CEO基調講演: IoT開発の黄金時代 – Silicon LabsのCEOであるMatt Johnsonが、Silicon Labsの次世代プラットフォームのプレビューや開発者エクスペリエンスの改善など、開発者が設計を迅速に市場投入できるようにするためにSilicon Labsが行っている取り組みについて説明します。Matt氏とともに、エコシステムのリーダー、業界パートナー、IoTイノベーターが参加し、IoT開発の最先端を紹介します。
- 業界パネル: 問題はここにあります。次は何をする?– ワイヤレス開発者、デバイスメーカー、業界の専門家で構成される当社のパネルが、Matterリリースの最初の1年間で学んだことを深く掘り下げます。Matterの開発と認証の現実を探るこの率直な会話では、遠慮なくお話しします。開発者同士で、Matterデバイスを市場に投入するまでの成功例、失敗例、ベスト プラクティスを共有します。
- CTO基調講演: つながる未来を描く – Silicon LabsのCTOであるDaniel Cooleyが、クラウド接続の組み込みコンピューティングの可能性を最大限に引き出すために必要なこと、そして今後の課題について説明します。ダニエル氏には、IoTの発展に必要な信頼、チーム、ガバナンスの構築の専門家であるゲストが加わります。
- ショーケース: IoTで社会に貢献 – Silicon Labsの上級副社長Manish Kothari氏は、地球の保護、健康の保護、あるいは10年前には想像もできなかったような斬新な用途など、社会全体の利益のためにIoTが活用されている実例を紹介します。人気の基調講演にぜひご参加ください。
詳細については、Silicon Labsで無料で登録してください。
登録ページ