アナログ・デバイセズのスマートヘルスソリューション

アナログデバイス 起業家にノードでのセンシング、測定、インテリジェンスを提供し、パーソナライズされた相関データのプラットフォームを構築して、これまで以上に患者に優れたサービスを提供します。

医療専門家は、患者の身体的健康と通院回数の減少から得られる経済的利益の両方の観点から、治療に加えて健康管理と疾病予防の価値を長い間認識してきました。医療現場以外での患者モニタリングは非効率であるため、これまで効果的な健康管理と疾病予防を実現するのは困難でしたが、アナログ・デバイセズのセンシング、測定、データ変換技術の最近の進歩により、健康モニタリングと疾病予防に望ましい進歩をもたらすスマート ヘルスのイノベーションが実現しています。

病気を予防するには、個人が行動を変えて健康状態を改善する必要があります。食事や運動など、いくつかの変化はわかりやすいものですが、睡眠の質など、他の変化はそれほど目立たないかもしれません。ユーザーにプロアクティブな監視と正確で実用的なデータを提供できるポータブルなウェアラブル デバイスが、ユーザーの行動にますます影響を与えるようになっています。同様に、患者管理では、自宅で患者のコンプライアンスをリアルタイムで監視できるテクノロジーの恩恵を受けることができます。これにより、再発を減らし、病院への再通院を防ぎ、全体的な結果を改善できます。これらは、IoTテクノロジーを最大限に活用して患者のケアと健康を改善する次世代のスマート ヘルス ソリューションです。

センシング、測定、相関データは、効果的なスマート ヘルス テクノロジーに不可欠です。アナログ・デバイセズは、予防医療を求め、長期にわたる回復という困難な状況を乗り越えようとしている患者の生活に真の変化をもたらすIoTソリューションを実現するためのセンサーと測定の専門知識を持っています。

病気の予防

スマートウェアラブルセンサーの開発は、予防医療に大きな可能性をもたらします。鍵となるのは、単一変数のデータ ポイントの収集と配信だけにとどまらない機能を備えたデバイスを作成することです。デバイス自体の感知と測定にインテリジェンスを追加できる次世代のウェアラブル健康モニターは、患者の健康状態をより正確に把握するのに役立ちます。

たとえば、アナログ・デバイセズの高度なセンシングおよび測定技術、たとえば ADXL362 超低消費電力加速度計 、ADPD105/7 測光フロントエンド AD8233 統合 生体電位測定ソリューション は、単純な心拍数測定を超えた複数の生理学的パラメータの追跡と相関に使用できます。その結果、スマート ヘルス デバイスは、睡眠段階、睡眠の質、血圧、エネルギー消費量、さらには心拍変動や皮膚インピーダンスの変化などのストレス マーカーを測定することが可能になります。ADUCM3029 低消費電力、高性能MCU などの追加のアナログ デバイス技術は、データを処理して患者の健康に関するより深く有意義な洞察を提供するのに役立ち、予防の改善とよりタイムリーな対応につながります。

患者治療管理

多くの患者にとって、入院後の治療は入院期間と同じくらい回復に重要です。回復を成功させたり、病気を長期にわたって管理したりするには、術後の治療法を適切に遵守することが重要です。しかし、大部分において、患者自身が自分の病状の管理に責任を負っており、それが望んだ結果が得られない結果につながることがよくあります。

病院では、患者の健康管理のあらゆる側面を管理する医師、看護師、医療スタッフのスタッフが揃っています。患者が自宅に戻ると、包括的なサポートはなくなります。さらに、患者は病院から初めて退院するときに、投薬スケジュール、治療の予約、その他の治療計画の要素に圧倒されることがよくあります。彼らはまだ回復の途上にあり、これらすべてに対処する準備が整っていない。そのため、退院直後は健康リスクが最も高くなることが多いのです。

これにより、スマートヘルスのイノベーターにとってのチャンスが生まれます。IoTテクノロジーを活用した遠隔患者モニタリングにより、患者の自宅で入院患者に近いレベルのケアが可能になります。遠隔患者モニタリングは、退院後の患者の健康状態を追跡するソリューションの一部を提供できますが、患者の健康状態を360度° ビューで提供することはまだできません。コンテキストのないデータは単なるデータです。しかし、コンテキストのあるデータは情報であり、この点においてIoTは将来的に入院患者の再入院を減らす上で重要な役割を果たすことになります。家がより「スマート」になるにつれて、データはより豊富になります。これにより、健康パラメータに重ねて有用なコンテキストが提供され、生理学的指標をより適切に把握できるようになります。たとえば、患者だけでなく患者の環境も24時間監視できる、プライバシーと多用途性の両方を備えた家庭用カメラを想像してみてください。これらのカメラは、 ADPD105 測光フロントエンドを使用することで、潜在的な障害物や危険を識別できるため、高齢者介護に特に役立ちます。患者の服薬遵守の点では、スマート錠剤ディスペンサーは適切な投薬量を保証し、投薬を忘れたり、投薬を繰り返したりする可能性を減らすことができます。同時に、ウェアラブルデバイスは、薬剤の効果やその他の生理学的パラメータを継続的に監視し、現場外の医療従事者が必要に応じて治療を評価し調整するのに役立ちます。

こうしたタイプのスマート ヘルス ソリューションに不可欠なのは、センシング、測定、インテリジェンスをエッジに導入することです。最新のソリューションの多くは、データの収集と処理にクラウドのみに依存していますが、クラウド コンピューティングには利点がある一方で、デバイスにより多くの時間と電力も必要になります。ノードでインテリジェンスを有効にすると、回復と再発の違いを意味する可能性のある是正措置を含む重要な決定をより早く行うことができます。

アナログ・デバイセズは、コネクテッドホームアプリケーション向けに設計された低ノイズモニターや高精度低消費電力マイクロコントローラーなど、データ収集と処理のための低消費電力で高性能なソリューションの幅広いポートフォリオを持っています。これらのソリューションは、スマートヘルスなど、データ品質が極めて重要な場合に、より正確で信頼性が高く、完全なデータを提供します。これにより、ノードでのインテリジェンスが可能になり、精度、信頼性、速度、セキュリティが向上します。さらに、アナログ・デバイセズは、これらの測定の課題に対する深い理解を活用して、問題全体にアプローチし、独自のシステムレベルのソリューションを開発します。

スマート ヘルスは、予防と病気の管理を前提としています。IoT接続テクノロジーの進歩を活用することで、スマート ヘルス アプリケーションはより高品質なデータを提供でき、最終的にはより優れた洞察が得られます。Analog Devicesはスマート ヘルスの先駆者であり、ヘルスケア業界の独自の製品需要に応えてきた長年の経験を持っています。起業家や新興企業にノードでのセンシング、測定、インテリジェンスを提供し、パーソナライズされた相関データのプラットフォームを作成して、これまで以上に優れた患者サービスを実現できます。

方法について詳しく知る アナログデバイス そして アロー認定プログラム 助けることができます。

最新ニュース

申し訳ございませんが、フィルター選択では結果が返されませんでした。

We've updated our privacy policy. Please take a moment to review these changes. By clicking I Agree to Arrow Electronics Terms Of Use  and have read and understand the Privacy Policy and Cookie Policy.

Our website places cookies on your device to improve your experience and to improve our site. Read more about the cookies we use and how to disable them here. Cookies and tracking technologies may be used for marketing purposes.
By clicking “Accept”, you are consenting to placement of cookies on your device and to our use of tracking technologies. Click “Read More” below for more information and instructions on how to disable cookies and tracking technologies. While acceptance of cookies and tracking technologies is voluntary, disabling them may result in the website not working properly, and certain advertisements may be less relevant to you.
We respect your privacy. Read our privacy policy here