LEDランプの使用はまだ初期段階ですが、ほとんどの調査では、CFLや白熱電球よりも効率的なLEDランプのみを使用して設計するだけでは、ビジネスを成長させるのに十分ではないことが示されています。 LEDランプは照明システムのほんの一部を占めるにすぎません。照明システムの大部分は電子機器と照明器具(器具とランプ)であり、これらがデザインの70パーセントを占めると言われることもあります。つまり、LED電球によってエネルギー効率が向上するだけでなく、通信機能やセンサーなど、PCBに組み込まれたより多くの機能 (またはスマート機能) を設計する機会も増えるということです。
スマート照明が必要なのは誰ですか?
スマート照明のコンセプトは、照明、通信、センシング技術を統合することです。確かに、商業部門や工業部門では、コストを節約できるため、さらなる効率化を図ることができます。消費者層はエネルギー節約にはそれほど簡単には動かされないが、美観や機能の充実には興味をそそられるかもしれない。
しかし、業界では、既存のものを活用し、照明、通信、センシングの要件を統合したスマート照明の世界をターゲットにした標準を策定する必要があります。たとえば、設計エンジニアは、複数のセンサー、コントローラー、バラスト、ドライバーの中から任意のものを選択して、特殊な設計を作成できます。これは、すでに権利を主張している企業にとっては最善ではないかもしれませんが、顧客がメーカーに圧力をかけるようになると、最終的にはそうなるでしょう。
スマート照明の原動力となっているのは、LED、ビルオートメーション、ICのメーカーであり、初期段階では自動車業界もその1つです。
LED照明を製造している企業としては、 Cree、GE Lighting、 Osram Opto Semiconductor 、Philips Lightingなどがあります。ビルオートメーションに関しては、ジョンソンコントロールズや ハネウェルの製品が見られるでしょう。LEDドライバおよびコントローラのICメーカーの場合、多数の企業が関与する可能性がありますが、TI、 Analog Devices、 Freescale (Arrow Simplicity Kit)、 Fairchild などが含まれます。
賢くコミュニケーションする
現在、制御と通信に基づいたスマート照明を提供する企業が著しく増加しています。スマート照明は、個々の照明器具のレベルでインテリジェントに通信し、機能することが期待されます。さらに、各照明器具を制御および監視する機能は、配線の必要性によって制限されることはありません。また、照明システムは、単なる制御レベルではなく、コマンドレベルで機能することが期待されます。新しい考え方では、照明を明るくしたり暗くしたりするコントロールの代わりに、人がいない限り平均照明を特定の最小輝度 (ルクス) レベルに設定するコマンドを促し、人がいれば事前に定義された高輝度レベルに設定します。
スマート照明に関してまだ答えが必要な主な質問は、コスト削減と、顧客が以前または別のテクノロジーでは得られなかったものを手に入れることができるかどうかに関係しています。過去数年間の進歩は、スマート照明の新しいバージョンごとに、より多くの機能が提供されることを示しています。それは主に、照明システムへのセンサーの統合と関係があるでしょう。
ワイヤレスとLED
LED照明 照明の調光が可能になるほか、センサーの統合や高度なネットワーク制御も可能になります。つまり、感知した環境の変化に適応し、付近の実際の活動に応じて推奨される照明レベルを提供し、最大照明レベルが必要ないときには明るさを下げてエネルギーを節約する屋外照明を導入することが可能になります。これらの高度な制御システムは、従来の光電セルにRF通信機能と計測機能を組み込んでおり、個々の照明器具をより大規模なプログラム可能なネットワークの一部として機能させることができます。このタイプのシステムには、RFネットワーク、グループで接続された調光可能なLED照明器具、モーション検出センサー、アラーム、GUI、さらにはビデオなどが含まれる場合があります。Echelonは、オープン スタンダードの制御ネットワーク プラットフォームを開発し、照明、ビル自動化、IoTおよび関連市場におけるデバイス コミュニティの設計、インストール、監視、制御に必要なすべての要素を提供する企業です。同社のLumewaveブランドは、IzoTの一環として、ビルオートメーションやその他の産業用IoT関連製品をターゲットにしている。™ プラットフォーム。
GaN-on-GaN LEDテクノロジーのプロバイダーであるSoraaは、PAR30L (ロングネック) LEDランプでワイヤレス制御のオプションを提供しています。調光、ユーザー定義グループ内のランプの制御、ユーザー設計のプリセット照明シーンなど、さまざまなカスタマイズ可能なリモート機能をユーザーに提供します。Soraaは、ワイヤレスPAR30Lランプを、iOSとAndroidの両方のプラットフォームで動作するモバイル アプリケーションと組み合わせて提供します。ランプはメッシュ ネットワークを形成し、ほぼ無制限の数でスマートフォンに接続できます。PAR30Lワイヤレス ランプは2015年第3四半期に発売される予定で、相関色温度2700 Kと3000 K、演色評価数95で提供される予定です。
IoTについてはどうですか?
都市、空港、その他の施設では、LEDプラットフォームを使用し、それをSensityの光センサネットワーク (LSN) テクノロジーなどの新しく開発された機器と組み合わせて、LEDプラットフォームをデータおよびビデオのモノのインターネット (IoT) ネットワークに変換しています。LSNでは、各LED照明器具は、固有のIPアドレスを持つセンサー搭載のソリッド ステート スマート デバイスとなり、ブロードバンド ネットワーク内のノードとして機能します。このスマート デバイスは、ビデオ カメラやWi-Fiアクセス ポイントなどの追加のスマート デバイスに電力を供給するようにも構築されており、屋外環境全体でIoTサービスを実現します。これらのサービスにより、駐車、監視、セキュリティ、都市サービス (道路状況など) などの多くのスマート アプリケーションが可能になります。最近、SensityはCiscoと提携し、都市の照明インフラストラクチャをスマート パーキング、照明、小売分析、公共の安全のためのセンシング プラットフォームに変換しました。