20年前、私たちのほとんどは携帯電話を持っていませんでした。15年前はスマートフォンを持ち歩くことは珍しいことでした。今日のスマートフォン技術の普及により、私たちは、予約の作成や変更、世界の情報へのアクセス、現在地の地図表示など、さまざまなことを手のひらで行えることを当然のことと考えています。
この点で、未来は今です。2015年の『バック・トゥ・ザ・フューチャーPART2』の世界で予想されていたようなホバーボードはまだ登場していないが、スマートフォンはオリジナルの『スタートレック』のカーク船長の通信機をはるかに上回っている。実際のところ、ドク・ブラウンは旅の途中で、VHSビデオカメラではなくiPhoneを手に取るべきだったのかもしれない。
携帯電話が、静的デバイス、そして時折車載される怪物から、今日のポケットに入る洗練されたスーパーコンピューターへと変化したのはなぜでしょうか?スマートフォンの歴史は、私たちの社会に大きな変化をもたらしたため、少し振り返ってみる価値がある。
最初の携帯電話はいつ発明されましたか?
多くの場合、革命的な装置を「発明した」のは1人の人物または1つの組織だと考えられています。このような開発の複雑さをすべて遡ることは不可能ですが、現代のスマートフォンを可能にした主な技術と人物はおそらくいくつかあります。
- • より小型でより効率的なコンピュータチップ
- • 携帯電話ネットワークインフラ
- • 先進的なバッテリー技術
- • 成熟の タッチスクリーン技術
- • アップルのスティーブ・ジョブズのビジョンは、モトローラのマーティン・クーパーのビジョンに先行するものである
携帯電話の父として広く知られるマーティン・クーパーが1973年4月3日に初めて電話をかけたとき、電話を持ち歩くこと、ましてやコンピューターを持ち歩くこと自体がかなり突飛な考えでした。しかし、モトローラからの1億ドルの資本投資により、彼は1984年に初のハンドヘルド携帯電話とそれを支えるインフラを一般に公開することができました。
最初の携帯電話であるMotorola DynaTAC 8000X (重さ2.5ポンド、高さ9インチ) は比較的大きく、10時間の充電で通話時間はわずか30分でした。あるいは、クーパー氏の言葉を借りれば、「バッテリーの寿命は20分だったが、携帯電話をそれほど長く持ち続けることはできないので、それほど大きな問題ではなかった」。粗雑ではありますが、移動中の通信の基本的な考え方は存在しており、最適化することができました。
最初のスマートフォン: 1992年
それから約10年が経ち、IBMは「Simon」パーソナル コミュニケーターを発表しました。これは初期のタッチスクリーンを搭載し、電子メールやファックスの送受信、ポケベルとしての動作、その他のスマートフォンのような機能を実行できるデバイスです。1994年半ばに契約なしで1,099ドルの価格で発売されました。興味深いことに、これはこの記事の執筆時点ではiPhone 13 Pro Maxの基本モデルの定価と同じですが、Simonは2021年のドル換算で2000ドル近くになります。
Simonは発売から1年足らずの間に50,000台しか売れず、それ自体では世界を変えることはできなかったが、何が可能であるかを示す重要なデモンストレーションとなった。その後の数年間に起こったことは、当時のパーソナルデジタルアシスタント(PDA)がアドホックなスマートフォンのようなデバイスの集合体へと変化する、一種の技術の寄せ集めでした。
1996年に発売されたHP OmniGo 700LXは、Nokia 2110携帯電話用のドックを搭載し、セルラー モデムとして利用できた、まさにその時代を象徴する製品です 。
他の企業やOSもこの分野で競争しようとしましたが、2000年代に入ってすぐに、RIMがスマートフォン分野の主要プレーヤーとして台頭しました。内蔵マイク は、2003年にBlackBerry 7230の導入により、RIMデバイスに初めて搭載され、デバイスはより高度なポケベルに似たものになりました。数世代後の2007年、RIMは物理キーボードベースのスマートフォンの最高峰とも言えるCurve 8300を発表しました。
2007年には、iPhoneの登場により、スマートフォンの世界でもパラダイムシフトが起こりました。
iPhoneがすべてを変える: 2007
これまで、スマートフォンは主に大企業の財布に支えられたビジネスユーザーを対象とし、キーボードベースのコミュニケーションに重点が置かれていました。2007年1月、スティーブ・ジョブズが (物理的な) キーボードのないiPhoneを発表したとき、すべてが変わりました。このデバイスは、当時のBlackBerryやその他のデバイスで好まれていた物理的なトラックボール/キーボード フォーム ファクターではなく、入力とナビゲーション機能にタッチスクリーンのみを使用していました。
RIMはしばらく持ちこたえていたが、振り返ってみると、後戻りはできなかったようだ。iPhoneはスマートフォン分野の新しい標準だった。しかし、別の競合企業が羽ばたく準備をしていた。
Androidが一般向けスマートフォンを民主化: 2008
当時、強力なテクノロジー企業であったGoogle (現在のような巨大企業には程遠いが) は、2007年にはまだ発売されていない新しいスマートフォンとオペレーティング システムの開発に取り組んでいた。同社の想定される競合相手は、スマートフォン市場に参入していたMicrosoftであり、同社が優位に立つことができれば、実質的にGoogleをモバイル検索から締め出すことが可能だった。
一方、Android OSはiPhoneと比べても革命的でした。iPhoneのiOSオペレーティング システムとは異なり、Androidはあらゆる携帯電話やタブレットで実行できるように設計されています。また、当時のiOSとは異なり、Androidでは複数のアプリケーションを同時に実行できました。GoogleはAppleより前からアプリのオンライン マーケットプレイスを運営していました。これらの革新的な機能を備えていても、iPhoneのタッチ中心のデザインは非常に革新的だったため、Googleのエンジニアは当初のBlackBerryのようなコンセプトを再考する必要がありました。
1年半後の2008年秋、Googleはついに自社製の携帯電話、HTC Dream、別名T-Mobile G1を初公開することができました。スライド式ではあったが、キーボードはまだ搭載されていた。また、携帯電話からヘッドフォンジャックをなくすという議論は、かなり後になってから持ち上がった問題のようだが、Androidが時代を先取りしていたため、このポートを搭載しなかったことを忘れてはならない。
アップルとアンドロイドの独占
遅れてスタートしたにもかかわらず、Androidは今日ではモバイル オペレーティング システムを支配するようになり、世界のモバイルOS市場の85% 以上を占めています。Appleは、一部の国ではそれほど優位に立っていません。たとえば、米国では携帯電話全体の60% がApple OSを使用し、Androidは約40% で稼働しています。
これら2つのシステムを合計すると、2000年代初頭の統合によって他のすべてのモバイルOSが排除され、2014年には使用率が1% を大きく下回り、2018年には0.1% 未満にまで低下していることが分かります。この間、モバイル データ テクノロジーはスマートフォンの全体的な普及とともに進歩を続け、モバイル テクノロジーはますます便利になりました。
おそらく「複占的」という言葉が、現在のモバイルOSの状況を正確に表す言葉でしょう。PC対Macintoshが、大きく異なる分野でAndroid対Macintoshに変化したことは興味深いことです。
スマートフォン技術
スマートフォンの世界を実現するために、 Qualcomm、 NVIDIA、 NXP などのチップメーカーは、1970年代や80年代にこの携帯電話のコンセプトが初めて開発されたときには想像もできなかったレベルまでチップの性能を押し上げました。モバイルでの使用には、チップを小型化する必要があり、同時に、合理的な使用時間を可能にするために電力効率をさらに高める必要があることを意味しました。
一方、バッテリーと 充電技術 は、強力なプロセッサと大画面の照明をサポートするために進化しました。最後に、タッチスクリーンの機能が進化し、マルチタッチ入力と高解像度が可能になりました。
もちろん、スマートフォン主導のテクノロジーはすべて、携帯電話の領域だけにとどまりません。タッチ インターフェース パラダイムに慣れるにつれて、スマートフォン スタイルのインターフェースとコントロールが、私たちが持ち歩く携帯電話を超えて私たちの体験に浸透してきました。自動車や工場の自動化インターフェースではタッチスクリーンが普及しつつあり、多数のデバイス(自動車を含む)が、過去数十年間では考えられなかった接続機能を備えています。全体のコンセプト IoT そして、その派生は、今日の電力効率の高い通信および処理技術がなければ不可能だったでしょう。
スマートフォンの技術はどこまで進歩したのか?
社会的なレベルでは、スマートフォンや携帯電話通信全般が、私たちの世界との関わり方をどれほど変えたかを過小評価することは難しい。道を尋ねることはほぼ過去のことであり、ある人の「事実」について確信が持てない場合は、正しいか間違っているかにかかわらず、すぐに第2の意見を得ることができることを考慮してください。予定をその場でスケジュールしたり再スケジュールしたりする機能も過小評価できません。
ボブ・ディランが1964年に指摘したように、時代は変わりつつあります。もちろん、彼自身も、あなたが彼の曲を文字通り手のひらから瞬時に生み出せるようになるとは予想していなかったでしょう。
記事寄稿者: ジェレミー・クック