ステッピングモーターの失速検出オプション

発行者

ストール検出はモーター制御に不可欠な機能ですが、エンコーダーを使用して簡単に実装できる一方で、多くの設計では予算外になることもあります。

場合によっては、モーターの電気信号を分析することで、シャフトの位置を直接確認するだけでなく、モーターが停止しているかどうかを判断できます。モーターの解析に逆電磁力 (BEMF) 値を組み込むには、主に次の3つの方法があります。

- コイルの電流を制御するPWMのタイミングを確認します。
- コイル内のモーターがゼロのときのBEMF値を測定します。
- BEMFが存在しないときの電流の増加を監視します。

最初の2つの方法は、ステッピング モーターが電流モードで駆動されている場合に機能し、最後の方法は、ステッピング モーターが電圧モードで駆動されている場合に機能します。

モーターのトルクと速度を制御するには、インダクタンスの電流を制御します。目標電流に到達するために電圧が印加され、電流を減少させるために減衰が適用されます。式u = L di/dtでは、電流はコイルに印加される電圧に依存します。この電圧は、ドライバに印加される電圧から、モーターの抵抗にかかる電圧と、モーターの速度に比例するBEMFを差し引いたものです。BEMFがない場合、モーターの電流は予想よりも速く増加し、この異常が検出されると、モーターが停止しているとみなされます。原理は単純ですが、環境によってパラメータが変化するため、この方法を実装するのは難しい場合があります。たとえば、モーターの抵抗は温度(周囲温度またはモーターを熱くするモーター内の高電流)によって劇的に変化する可能性があります。そうすると、失速検出を信頼できる方法で定義するスイートスポットを見つけることが難しくなる可能性があります。供給電圧が適切に調整されていないアプリケーションでは、この方法は信頼できません。

これらの問題を克服するには、BEMFを直接測定することが有利です。ステッピング モーターをマイクロステップで駆動すると、電流がゼロ アンペアになる時間が短時間発生します。抵抗両端の電圧はゼロなので、相が駆動されていないときはモーター両端の電圧はBEMFに等しくなります。これには、BEMF値を測定する時間が短いことと、低失速速度と高失速速度でのBEMF値の類似性により明らかな制限があります。失速寸前の完全に負荷がかかったモーターは、完全に失速したモーターと同じに見えます。実際の状況では、特定の設計は、この状況から遠ざかるように特別に調整されます。 

最後に、ステッピング モーターを電圧モードで駆動する場合、ストール状況を検出するための別のアプローチが利用できます。電圧モードでは電流は監視されませんが、モーターの抵抗、モーターのインダクタンス、およびBEMFを知ることで、ターゲット電流に対して適用する必要がある電圧を計算できます。モーターの回転速度が速くなっても同じ電流を得るために、印加電圧を増加させてBEMFの増加を補います。モーターが停止すると、BEMFは存在しなくなりますが、印加電圧は同じままになります。その結果、モーターの電流が急上昇し、この過電流は簡単に検出できます。繰り返しになりますが、BEMFが小さすぎると、電流はほとんど増加せず、失速状態を検出できなくなります。 

結論として、エンコーダのコストを節約できるストール検出の代替方法はありますが、それらはすべて十分に高いBEMF値に依存するため、モーターが十分に高速に回転する場合にのみ適用できます。モーターの回転が遅く、BEMFがゼロに近い場合でも、当面はモーターが停止しないようにするには、いくらかのお金を支払う必要があります。 

関連商品を見る

L6470H

STMicroelectronics モーターコントローラおよびドライバIC ビュー

関連商品を見る

L9942XP1TR

STMicroelectronics モーターコントローラおよびドライバIC ビュー

関連商品を見る

A4979GLPTR-T

Allegro MicroSystems モーターコントローラおよびドライバIC ビュー


最新ニュース

申し訳ございませんが、フィルター選択では結果が返されませんでした。

We've updated our privacy policy. Please take a moment to review these changes. By clicking I Agree to Arrow Electronics Terms Of Use  and have read and understand the Privacy Policy and Cookie Policy.

Our website places cookies on your device to improve your experience and to improve our site. Read more about the cookies we use and how to disable them here. Cookies and tracking technologies may be used for marketing purposes.
By clicking “Accept”, you are consenting to placement of cookies on your device and to our use of tracking technologies. Click “Read More” below for more information and instructions on how to disable cookies and tracking technologies. While acceptance of cookies and tracking technologies is voluntary, disabling them may result in the website not working properly, and certain advertisements may be less relevant to you.
We respect your privacy. Read our privacy policy here