Power over Ethernet: 電気接点の分離による物理的現象と標準の更新
Power over Ethernetは、通常はデータのみを送信する同じツイストペア イーサネット接続を介して電力を供給する機能です。単一のネットワーク接続を介して電力とデータを送信することで、別個のAC電源を実行する必要がなくなり、設置コストが削減されます。PoEは、AC電源がすぐに利用できない遠隔地に電力を供給する場合や、以前に設置されたPoE電源の機器を移動する場合にさらに有利になります。電源付き機器の設置と再配置は、資格を持った電気技師を必要とせずに、機器を移動してPoE電源付きイーサネット ケーブルを接続するだけで済みます。


今後のIEEE 802.3bt規格では、最大100ワットの高出力PoEが導入され、接続可能なデバイスの拡張が可能になります。フラットパネルディスプレイ、高出力ワイヤレスアクセスポイント、デスクトップコンピューターなど、比較的高い電力を必要とするデバイスをPoEシステムで実行できるようになりました。
さらに、PoEシステムはDC電流で動作するため、一般的な無停電電源装置は、電力網の中断時に端末デバイスに継続的に電力を供給できます。この機能により、アラーム、カメラ、非常照明などの重要な緊急設備は、最も必要とされるときに動作し続けることができます。
ホワイトペーパー全文を読む