STMicroelectronicsのBLE開発ツール

発行者

競争の激しい Bluetooth低エネルギー チップ、 STマイクロエレクトロニクス 独自の開発ツールと、アプリケーションが組み込まれていないマイクロコントローラを備えたスタンドアロン ソリューションにより、競合他社との差別化を図っています。外部マイクロコントローラが必要であり、SPIバスを介してBLUENRG-MSと通信します。

関連商品を見る

BLUENRG-MSQTR

STMicroelectronics ブルートゥース ビュー

BlueNRG Current Consumptionは優れたツールで、これを使用すると、どのパラメータが電力消費に最も影響を与えるかを視覚化できます。たとえば、100ミリ秒ごとに10バイトの長さのデータをアドバタイズする場合、または200ミリ秒ごとに20バイトのデータをアドバタイズする場合、同じデータ レートで電流消費量の差は約40% になります。 

0217 STMicro BLE Image 1

0217 STMicro BLE Image 2

しかし、データがほとんど変更されず、10秒で十分な場合は、電流消費は98% 減少します。 

0217 STMicro BLE Image 3

このアプリケーションを使用すると、スキャン、アドバタイズ、スレーブまたはマスター モードでの接続、アドバタイズ用のチャネル数、水晶の精度、Special Interest Group (SIG) によって指定されたすべてのタイミングなど、すべての構成をシミュレートできます。したがって、 マイクロコントローラを最適化するためのプログラミングの詳細を入力する前に、アプリケーション要件を適切に指定し、各仕様に対する電流消費の結果を理解することが重要です。このツールは、最終的に設計された製品が何であっても、トレードオフを決定するのに役立ちます。

組み込みプログラミング ファームウェアを作成する場合、シリコンの開発とテストは面倒な作業になる可能性があるため、 STMicroelectronics はPythonを使用するオプションを提供しています。BlueNRG GUIと呼ばれるソフトウェアは、P/N STEVAL-IDB006V1Mとして注文できるUSBドングルと連携して動作します

タブ スクリプトを使用すると、Pythonスクリプトを起動できます。 

0217 STMicro BLE Image 4

特定のPythonコマンドはすべて、ユーザー マニュアルUM2058で説明されています。

0217 STMicro BLE Image 5

BlueNRG GUIソフトウェアをインストールすると、Pythonスクリプトの例が多数提供されます。以下に示すスクリプトについて説明します。

0217 STMicro BLE Image 6

プログラムの始まりはセットアップです。ハードウェアがリセットされ、その後にモード構成が行われます。4つのモードが利用可能です。スレーブとして必要な接続は1つだけなので、モード2を選択する必要があります。パブリック アドレスは一般的な広告と同様に定義する必要があり、ペイロードには常に6バイトの広告デバイス アドレスが含まれます。アドレスはパラメータとして入力できますが、これはオプションです。パラメータがない場合、Pythonスクリプトは自動的にアドレスを決定します。下部のウィンドウを使用すると、生のパケットと各バイトの意味にアクセスできます。ダブルクリックすると、生のパケットを表示するウィンドウがポップアップ表示されます。この場合、アドレスは0x0280E1008BC5です。

0217 STMicro BLE Image 7

送信電力レベルは、高電力有効化、PAレベル、送信電力間の対応表に示されているように、-2 dBmに等しくなります。

0217 STMicro BLE Image 8

GATTとGAPが初期化され、GAPは周辺機器として使用されます。次に、サービス ハンドルを返すプライマリ サービスとしてサービスを設定し、サービス内に特性を追加します。各関数のパラメータは一目瞭然です。すべての詳細は、以下の追加特性に示すように、BlueNRG GUIまたはユーザー マニュアルUM1865から入手できます。 

0217 STMicro BLE Image 9

オプションのスキャン応答があり、広告検出可能なパラメータはローカル名「test」で書き込まれます。

スクリプトの実行中、スニファーを使用してBLEデバイスから送信されたパケットを監視できます。

0217 STMicro BLE Image 10

AdvDataセクションでは、送信されたデータがコードと一致するかどうかが検証されます。ペイロードには次の意味があります。

- 02 01 06: 2バイト; フラグ01クラシックBluetoothはサポートされておらず、BLEの一般的な検出可能モード

- 05 08 74 65 73 74: 5バイト; 短縮名は「test」

- 05 12 06 00 08 00 : 5バイト。スレーブ接続の内部範囲のフラグ12、最小値と最大値はACI_GAP_SET-DISCOVERABLE関数を呼び出した際のパラメータに等しい

- 02 0A FE: フラグ0A(送信電力)の2バイト、FEは-2dbmを意味する

これらがコードに入力された値であることを確認します。

最後に接続を待機し、無限ループで乱数が生成され、特性値が更新され、システムが1秒間スリープします。スクリプトをBlue NRG GUIにアップロードするだけで、「スクリプトを実行」ボタンを押すことができます。

Pythonスクリプトが要件を満たしたら、組み込みプログラムを記述してSTエコシステムを活用する準備が整います。実際、BlueNRGには、 STM32ボードに直接接続できるArduinoシールドも付属しています。  STMicroelectronics は、大規模なSTM32ファミリにより、Cortex Mマイクロコントローラのリーダーとなっています。 

Pythonスクリプト、USBドングル、マイクロコントローラ ボードに簡単に接続できるArduinoボード、および電流消費シミュレーションは、 STMicroelectronics の主要なツールであり、これらを使用すると、 Bluetooth Low Energy アプリケーションを迅速かつ効率的に開発できます。

最新ニュース

申し訳ございませんが、フィルター選択では結果が返されませんでした。

We've updated our privacy policy. Please take a moment to review these changes. By clicking I Agree to Arrow Electronics Terms Of Use  and have read and understand the Privacy Policy and Cookie Policy.

Our website places cookies on your device to improve your experience and to improve our site. Read more about the cookies we use and how to disable them here. Cookies and tracking technologies may be used for marketing purposes.
By clicking “Accept”, you are consenting to placement of cookies on your device and to our use of tracking technologies. Click “Read More” below for more information and instructions on how to disable cookies and tracking technologies. While acceptance of cookies and tracking technologies is voluntary, disabling them may result in the website not working properly, and certain advertisements may be less relevant to you.
We respect your privacy. Read our privacy policy here