電力抵抗器は、過剰なエネルギーを熱に変換して放散させることでテクノロジーを保護します。この記事では、TE Connectivityの新しい電力抵抗器の設計と、プロジェクトに適したものを選択する方法について説明します。
抵抗器には、PCBに取り付けられた最小の小型チップ抵抗器から、大量のエネルギーを処理できる最大の電力抵抗器まで、さまざまな種類があります。電力抵抗器には、連続電流フロー(バッテリーの放電など)に対応できるものと、非常に高い瞬間電流負荷(落雷など)に対応できるものの2つの主なタイプがあります。
電力抵抗器(チップ抵抗器とは対照的)の設計はワイヤバウンドと呼ばれ、セラミック コアの周りに抵抗ワイヤを巻き付けて作られています。次に、このワイヤ アセンブリは、冷却フィン付きのエンクロージャ内に配置されます。このようにして、抵抗器を通過する電流はすべて熱に変換され、その熱は冷却フィンを介して放散されます。
新しい製品を開発し、使用する抵抗器を選択する前に、設計者はアプリケーションの電力要件を完全に理解することが重要です。たとえば、屋外で使用される電力抵抗器のエネルギー容量は、落雷を考慮してジュールで測定する必要がありますが、連続ドレイン用途の電力抵抗器の容量はワットで測定する必要があります。電力抵抗器技術のより詳細な概要については、記事をクリックしてください。