新しい電気化学ガス検知装置は、新しい用途と新しい規制によって定められた要件を満たしています。この記事では、技術的な課題と解決策の概要を説明します。
電気化学的ガス検知は、科学としては少なくとも1950年代から存在しています。しかし、新しい安全基準やアプリケーションが導入されるにつれて、これらのセンサーも進化することがより重要になってきました。今後は、はるかに低い濃度を測定し、対象ガスをより選択的に検出し、バッテリー電源で長時間動作し、長期間にわたって一貫した性能を発揮する必要があります。
電気化学ガスセンサーの長所と短所
出力の直線性、低電力要件、優れた解像度により、電気化学ガスセンサーが人気があるのも不思議ではありません。しかし、現在の電気化学センサーの保存寿命は限られており、場合によっては6か月から1年程度と短いこともあります。この間、感度は最大20% 変動する可能性があります。
技術的な課題
考慮しなければならない技術的な課題には、主に次の3つの分類があります。
● 再現性やセンサーの特殊化などのセンサー製造上の課題により、複雑さが増します。
● 感度ドリフトやEMC互換性などの技術的な課題は、センサーの寿命全体に影響を与えます。
● 感知精度が予測できないほど低下することがあるため、終末期の計画を立てることは困難です。
シグナル チェーン統合により、複雑さが軽減され、PCBの消費面積が削減され、消費電力が減り、精度が向上します。\\\
シングルチップソリューション
Analog DevicesのADuCM355は、電気化学ガスおよび水分析用に特別に開発されました。2つの電気化学測定チャネル、センサー診断に使用されるインピーダンス測定エンジン、超低消費電力のミックスドシグナルARMを統合しています。® 皮質®- ユーザー アプリケーションとセンサー診断および補正アルゴリズムを実行するためのM3マイクロコントローラー。
このソリューションの詳細と、それがメンテナンス コストの削減と精度の向上にどのように貢献するかについては、記事をクリックしてください。