規制の問題に対処するのは困難かもしれませんが、CUIの電源は最新の安全規格認証を取得しており、設計とシステム承認を容易にするために世界的なEMI/EMCおよび電力変換効率規制を満たすように設計されていることに注意してください。CUIは、標準サービスの範囲外にある国固有の代理店マークについてもお客様と協力することができます。
規制上の懸念事項には、主に次の3つのカテゴリがあります。
• 安全基準
• EMI/EMC規格
• 効率基準
これらの規制のカテゴリは、最終システムが販売される特定の市場では自主的または強制的なものになります。どちらのタイプの規格にも適合するには、これらの要件を満たすように設計されているだけでなく、さまざまなレベルのサポート文書を備えた電源装置が必要です。
安全基準
IEC(国際電気標準会議)は、電子製品に適用される安全規格を作成および発行する組織です。これらの規格は、通常、国際市場で受け入れられるか、あるいは変更されてから受け入れられます。たとえば、IEC 62368-1は、オーディオおよびビデオ (AV) と情報通信技術 (ICT) を扱う規格であり、今年後半に発効される予定です。この規格は、世界中でさまざまなレベルで採用、修正、施行されます。UL 62368-1は米国で採用されている規格で、EN 62368-1は欧州連合で採用されている規格です。安全基準には、地域によって異なるだけでなく、複数の版や反復が存在することがよくあります。
OEMにとって、システムが満たす必要がある安全基準を知ることは、電源を選択する際の最初のステップとなるはずです。以下の情報には、電源に関連する主要な安全規格の例がいくつか示されています。
次のステップは、最終システムがどの国で販売されるかを理解し、電源がその国の特定の規制逸脱をカバーしていることを確認することです。政府公認の試験機関が現地の規制への準拠を証明します。よく知られているテストおよび認証機関としては、ULやTUVなどがあります。製品に関する試験施設からの文書には、CBレポートやCB準拠証明書が含まれる場合があります。CBレポートは、特定のIECコードに対するテストの結果を記述した包括的な文書であり、特定の国における逸脱も含めることができます。規制テストと認証を理解することは面倒な作業になることが多いですが、多くの電源ベンダーがガイダンスを提供し、コストを抑えてより迅速に最終的なシステム承認を行うことができます。
EMI/EMC規格
EMI (電磁干渉) とEMC (電磁両立性) は、電子製品が電子製品間で意図しない電子信号を送信または受信する方法に関連する概念です。EMI/EMC要件は、前述の安全基準ほど複雑ではなく、多くの場合、各国の地方自治体によって規制されています。米国の場合、これはFCC (連邦通信委員会) であり、EUの場合、電磁両立性 (EMC) 指令2014/30/EUの対象となります。米国およびEU以外の国でも同様の要件がありますが、通常はFCCまたはEU EMC指令のいずれかに準拠しています。
一般的なEMIおよびEMC規格は次のとおりです。
• CISPR 22: 情報技術Equipment - 無線妨害特性の制限
• CISPR 24: 情報技術機器 - 耐性特性の制限
• IEC 61000シリーズのEMIおよびEMC仕様
• EN 55022: IT機器の無線妨害特性の欧州制限
• EN 55024: IT機器の欧州耐性要件
• FCCパート15: 無線周波数の放出および耐性に関する米国の規制
すべてのコンポーネント間の相互作用が最終テストに合格することを確認するには、エンド システムで電源をテストすることが重要です。EMIおよびEMCテストは外部の施設で実行されることが多いため、このアクティビティのスケジュールと予算を計画する必要があります。
効率基準
もう一つの考慮事項は効率であり、これも電源を選択する際に重要です。設計チームやマーケティング チームは、電源の電力変換効率を懸念することがよくあります。効率に関する懸念事項には、製品を動作させるために必要な入力電力、電力変換の非効率性により放散する必要がある熱量、および無負荷時の消費電力または製品が動作していないときに使用する電力量が含まれます。多くの場合、外部電源(外部アダプタとも呼ばれる)には規制が適用されます。
カリフォルニア州エネルギー委員会 (CEC) は、2004年に外部電源に対する最初の強制効率基準を実施しました。それ以来、米国ではさまざまな反復が行われ、最初はEnergy Starによって実施され、その後エネルギー省 (DOE) に引き継がれ、国際効率マーキング プロトコル (IEMP) が誕生しました。IEMPでは、外部電源の効率レベルを示すローマ数字のマーキングを規定しています。現在、多くの国や地域では、外部アダプタに関する必須規格や自主規格が施行されています。
上: 電源アダプタのラベル上の国際効率表示プロトコルの例
米国は現在、DOE(エネルギー省)の強制規制であるレベルVIにあります。カナダは米国のレベルVIパフォーマンス要件に準拠しています。EUは最近、レベルVIと概ね調和している委員会規則(EU)2019/1782またはエコデザイン2019/1782に移行しましたが、追加の文書化と報告が必要です。他の国々も効率基準を見直し、アップグレードしていますが、コンプライアンスを確保する最も簡単な方法は、最新の規制と要件を監視している電源メーカーと協力することです。CUIのアダプタ製品ラインの大部分は、DOEレベルVI、Ecodesign 2019/1782、およびCoC Tier 2 (より厳格な効率規制の次の進化案) に準拠しています。
内部または組み込み電源の場合、Energy Starなどのシステム レベルの自主基準を満たすために、電力変換効率も重要です (ただし、規制は厳しくありません)。
まとめ
規制の問題に対処するのは困難かもしれませんが、CUIの電源は最新の安全規格認証を取得しており、設計とシステム承認を容易にするために世界的なEMI/EMCおよび電力変換効率規制を満たすように設計されていることに注意してください。CUIは、標準サービスの範囲外にある国固有の代理店マークについてもお客様と協力することができます。