安全で信頼性の高い操作の重要性

SCHURTERでのEMC測定

EMCスペシャリストとしてSCHURTERと提携。SCHURTERは、イノベーションと知識のパートナーとして、世界中で、多くの場合、厳しいまたは複雑な条件下で使用されている機械やデバイスの入力システムの開発に深く関わっています。これらのデバイスの操作は常に安全かつ確実に行う必要があります。結局のところ、故障は広範囲にわたる影響を及ぼす可能性があります。

今日のハイテク機器では、電磁放射線は信頼性の高い動作に対する主なリスク要因の1つです。したがって、電磁両立性(略してEMC)が、入力システムの開発と統合においてSCHURTERが重点的に取り組んでいる分野の1つであることは驚くことではありません。必要なEMC認証により、アプリケーションの寿命全体にわたって安全で信頼性の高い動作が保証されます。

SCHURTERのエンジニアは、この分野の専門知識を活かして、EMC認定アプリケーションの開発を支援します。 

設計段階における協調的思考

コンセプトと設計の段階の早い段階で電磁放射と耐性を考慮すると、後で大幅な設計変更を行う必要がなくなります。結局のところ、最終段階で初めてEMCの欠陥が発見されると、多くの場合、コストと時間のかかる計画のやり直しが必要になります。そのため、実際のエンジニアリングが始まる前に、SCHURTERは故障の影響を受けやすい可能性のあるコンポーネントまたはプロセスのインベントリをすでに作成しています。実際の用途を想定した環境要因も考慮されます。

設計時に高耐性の材料とコンポーネントを選択することで、電磁干渉を大幅に低減できます。絶縁ケーブルと抑制コンポーネントは、望ましいEMCレベルを達成する上で重要な役割を果たします。エンクロージャとその統合方法も最終的なEMCスコアに影響します。

開発プロセス中のテスト

EMCスペシャリストとして、SCHURTERは社内でEMC条件をシミュレートおよび評価することができます。放射線のないテスト室では、特別なソフトウェアを使用して、アプリケーションが干渉にどのように反応するかを測定します。 

調査結果に基づいて、アプリケーションを特に調整して、電磁気の影響を制限または防止することができます。テスト ルームは、アプリケーション自体の放射線レベルを測定するためにも使用されます。

事前に定義された重要な周波数周辺のすべての信号は、テスト室内のアンテナによって記録され、同軸ケーブルを介して室内外のスペクトル アナライザーに送信されます。そこからアルゴリズムが平均値を決定しますが、EMC承認を得るには平均値が特定の値の範囲内にある必要があります。

SCHURTERのエンジニアリング ラボでは、設計段階と最初のプロトタイプで事前コンプライアンス テストを実行できます。事前コンプライアンス テストに合格すると、正式なCE認証が得られる可能性が高くなります。

0926-Conducted-test

0926-EMC-test

効率的な製品開発の成功要因としての共同エンジニアリング

厳格なEMC要件に準拠する必要がある機械やデバイスの開発と製造には、特別な知識と専門知識が必要です。SCHURTERとの共同エンジニアリングを選択すれば、この専門知識が保証されます。SCHURTERの専門家が設計プロセスで一緒に相談し、カスタマイズされたアドバイスを提供します。

SCHURTERは、最適な材料、ソフトウェア、さまざまなコンポーネントの選択をお手伝いします。したがって、開発パートナーは、信頼性の高い最終製品と効率的な生産プロセスのために適切な選択を行うことができます。追加コストをほとんどかけずに、高品質でユーザーフレンドリーなEMC認定の入力システムを、生産プロセスに完全に適合する形でアプリケーションに統合できます。

最新ニュース

申し訳ございませんが、フィルター選択では結果が返されませんでした。

We've updated our privacy policy. Please take a moment to review these changes. By clicking I Agree to Arrow Electronics Terms Of Use  and have read and understand the Privacy Policy and Cookie Policy.

Our website places cookies on your device to improve your experience and to improve our site. Read more about the cookies we use and how to disable them here. Cookies and tracking technologies may be used for marketing purposes.
By clicking “Accept”, you are consenting to placement of cookies on your device and to our use of tracking technologies. Click “Read More” below for more information and instructions on how to disable cookies and tracking technologies. While acceptance of cookies and tracking technologies is voluntary, disabling them may result in the website not working properly, and certain advertisements may be less relevant to you.
We respect your privacy. Read our privacy policy here