多くの歴史家は、人類史上最も重要な大変動は農業革命であり、それによって入植者が持続可能な量の食糧を効率的に生産できるようになったと主張しています。しかし、世界人口が増加するにつれて、農業経営はますます複雑化し、大規模化、最適化されてきています。技術革命により、農業はこれまで以上に生産性が向上し、面積当たりの収穫量が増加し、より高品質の製品が生産されるようになりました。センサー この技術革命において重要な役割を果たします。5つの主要なセンサーについて見てみましょう スマート農業 テクノロジー:
農業におけるpHセンサー
栄養素の利用可能性は、動物や生物と同様に植物の成長に不可欠です。植物の成長の可能性を最適化し、生産性の高い収穫を得るには、農産物の産地である土壌の状態を深く定量的に理解することが不可欠です。pHセンサーを使用すると、土壌の栄養不足や不要な化学物質の存在に関する重要なフィードバックが得られます。これらのセンサーは、スマート農業が土壌のpH値と栄養レベルの日、週、月、年ごとの変動を監視し、農業業界を継続的に教育するのに役立ちます。
GPSセンサー
GPSセンサーは、通常は自動車業界や携帯電話通信業界に関連付けられますが、スマート農業にも有利です。木の杖で羊を飼っていた古代の開拓者から西部開拓時代の牛の群れの移動まで、羊の群れを追跡することは農家にとって常に最も重要なことでした。モダンな GPS追跡 家畜の監視技術の進歩により、ボタンを押すだけで動物を監視できるようになりました。
農業の機械面では、植物の収穫や関連する農業技術において、高精度の車両誘導システムにGPS技術が最近採用されています。畑の耕作など、多くの農業用途では、自動ガイド システムを使用することで、畑の経路を最適化し、プロセスの重複を減らし、最終的にはタスクの完了に必要な時間を短縮できます。
農業用温度センサー
温度センサー は、スマート農業の2つの主要カテゴリ、つまり周囲条件の監視と機械資産の監視において極めて重要です。たとえば、アイスワインの収穫は、収穫期に周囲の温度が初めて -10°Cから -12°Cに達する狭い温度範囲内で行われることが知られています。高精度の温度・湿度センサーと正確な気温予測は、アイスワイン業界にとって不可欠です。温度センサーは、物理空間の周囲条件を監視する上で重要な役割を果たすだけでなく、ほぼすべてのスマート農業資産監視アプリケーションにおいて不可欠な役割を果たします。
資産監視
資産監視は、温度検知が重要な役割を果たすスマート農業のもう1つのアプリケーションです。収穫される植物を監視することに加えて、温度センサーはこれらの植物を収集する機器を観察します。温度センサーは、機器システムに軽微なメンテナンスが必要になったとき、パフォーマンスが低下したとき、または重大な故障が発生したときにアラートを送信します。これらは、過熱や有害な故障を防ぐために、ほぼすべての予測保守および反応保守システムで使用されています。
加速度センサー
予測保守における温度センサーの使用と同様に、加速度計は必要な保守を予測し支援するためにスマート農業業界全体で広く利用されています。加速度計は主に可動部品やモーターに使用され、動きのわずかな変化や振動の不一致を検出し、標準的なメンテナンスが必要になる時期や、損傷した部品の交換が必要になる時期を予測します。加速度計は、農業やその他の分野とはあまり関係がありませんが、重要なスマート農業機器のメンテナンスにおいて重要な役割を果たします。
加速度計は、さまざまな自動化システムや追跡方法にも使用されます。たとえば、低電力加速度計を使用すると、施肥ビームの端にある調整可能なスプレーノズルの状態を簡単に監視できます。最近の技術では、スマート農業における自律型ドローンの使用は、加速度計とIMU(慣性計測装置)に大きく依存している。
動き、速度、衝突イベント、さらには空間内の位置を追跡します。
農業におけるスマートカメラの活用
スマート カメラ テクノロジーは典型的なアナログ センサーとはかけ離れていますが、さまざまなスマート農業アプリケーションに採用されるケースが増えています。ジョンディア社の一部門であるブルーリバーテクノロジーなどの企業は、雑草やその他の植物の位置を検出し、除草剤や肥料を自動的かつ正確に散布するためのスマートカメラ技術を導入しています。これにより、化学物質の使用が最適化され、化学物質の使用量が減少しながら全体的な生産性が向上します。
さらに、害虫駆除は常に農業における最も重要な課題の1つとなっています。農家は現在、リアルタイムの害虫検出と監視にスマートカメラを活用し、農業に役立つ非標的昆虫に害を与えることなく害虫に対する効果的な対策を講じています。スマート カメラは、周囲光モニタリングなどの旧式のセンシング デバイスを置き換えることもできるため、システムの簡素化とコンポーネント数の削減が可能になります。
農業センサー技術の未来
スマート農業業界は継続的に成長、拡大しており、ほぼ毎日新しいソリューションが市場に登場しています。センサーデータを集約し、農家や牧場主に重要な情報を中継し、膨大な農業プロセスの最適化を支援するデバイスの機能と重要性は継続的に高まっています。Arrowのスマート農業への取り組みについて詳しくは、当社の スマート農業およびIoT 部門にお問い合わせください。