イノベーションには、不可能と思われるアイデアを素晴らしい現実に変えることができるエンジニアリング ソリューションが必要です。素晴らしいコンセプトを想像から生産に移すには、技術的能力、コンポーネントエンジニアリング、生産の専門知識を適切に組み合わせる必要があります。コネクティビティとセンサーの世界的リーダーであるTE Connectivity (TE)、Arrow、およびIndiegogoは、あなたのプロジェクトに参加し、あなたのコンセプトを実現するお手伝いをしたいと考えています。
TEテクノロジー パートナーシップ により、ArrowとIndiegogoの画期的なクラウドファンディングから生産までのプラットフォーム内で、高品質、高性能、コスト効率に優れた幅広いモジュールとコンポーネントを活用できるようになります 。Arrowの認定プログラムを活用し、「Arrow Certified」キャンペーン バッジを受け取ると、キャンペーンはビジネスを可能にするツール、サービス、専門知識にアクセスできるようになります。技術設計サポート、BOM(部品表)最適化からエンジニアリング ツールへのアクセス、Arrowメディアへの露出まで、あらゆる機能を活用できます。これらのリソースにアクセスすることで、キャンペーンの信頼性が即座に高まり、潜在的な支援者の信頼が高まり、プロジェクトが市場に出るために必要なものを持っていることが示されます。
厳しい期限内での製品開発には、成功に向けたビジョンを共有する経験豊富なパートナーとのコラボレーションが必要です。今日のスマートで統合された相互運用可能な製品は、急速に変化し、競争が激しい市場空間の中でますます複雑になっています。根本的なハードウェアの課題を解決するために投資する時間はほとんどないため、起業家は堅牢で信頼性の高いテクノロジーに基づいて設計を行う必要があります。さらに、より清潔で安全、そして美しい世界を実現するために、デザインには環境に優しいソリューションの必要性も考慮する必要があります。TEは、幅広いセンサー、コネクタ、リレー、受動部品、アンテナを顧客の近くで製造しており、顧客の世界的な二酸化炭素排出量の削減を実現すると同時に、信頼性が高く応答性の高い部品供給を促進しています。
規制当局の承認は進化し続けており、基準を満たすことはますます困難になっています。今日の電磁干渉、電力効率、環境要件は、将来の製品の要件を満たすのに十分ではない可能性があります。TEの先進開発ラボでは、自動車、家電、データ通信、産業システム、民生用電子機器など、さまざまな業界に直接関わりながら、次世代製品のニーズを満たす方法を継続的に模索しています。世界のトップメーカーとのこうした関わりにより、TEは技術革新の中心となり、商業的に実現可能なソリューションの開発に貢献しています。TEをテクノロジー パートナーとして採用することで、このR&D投資を活用し、利用可能な最善のソリューションを常に最新の状態に保つことができます。
電力や信号がそこを通過する場合、TEはそれを接続して感知するソリューションを提供します。電気接続と電子機器は、電磁干渉や無線周波数干渉の潜在的な発生源となります。TEは、自転車レンタルキオスクなどのアプリケーションで使用されるCorcom Vシリーズ フィルタなどの製品でコスト効率の高いフィルタリングを提供することにより、イノベーターが困難なEMI放出の問題を解決するのを支援します。自転車キオスクが世界中で人気が高まるにつれ、TEのCorcomシリーズにより、メーカーは放射干渉と伝導干渉の両方に対する厳しいレベルの補償に対応できるようになります。
あなたのアイデアは、従来のコネクタの制限や古典的な設計上の制約を克服する必要があるかもしれません。TEコネクタは、明日のテクノロジーに不可欠なパフォーマンスと信頼性の実現に役立ちます。究極のコネクタ ソリューションを想像してみてください。それはどのようなものになるでしょうか?無制限の嵌合サイクル、完全な回転自由度、電力と高速データを伝送するシンプルで柔軟性があり、信頼性が高く安全な接続。極端で埃っぽい環境でも動作し、故障しやすい複雑で高価なハーネスや機械式スリップリングを置き換えることができたら素晴らしいと思いませんか?TEは革新的なARISO非接触コネクタ システムにより不可能を可能にするお手伝いをします。ARISO非接触コネクタ システムは、最も過酷な環境でも接続された電力とデータの信頼性の高い配信を可能にし、柔軟性を組み込み、信頼性の向上、メンテナンスの簡素化、システム コストの削減に役立ちます。
不可能と思われるアイデアを現実に変えることに関しては、TEの可能性は無限です。TEの航空宇宙技術革新への貢献は、NASAのジュノー宇宙船に負温度係数 (NTC) サーミスタを提供することで実証されています。ミッションが木星の大気を調査するにつれ、フラックスゲート磁力計は激しい温度変化を経験し、信頼性の高い測定ができなくなります。宇宙船がデータを収集し、最終的に木星の大気圏に衝突すると、TEのNTCが磁力計の温度を測定して読み取り値を明確にし、システムの信頼性を向上させます。
ミッションクリティカルなアプリケーションで使用されるTEのテクノロジの他の例としては、航空宇宙アプリケーションでロケットボディシェルの応力を監視できる圧力センサーや、Solar Impulseプロジェクトで使用されるMEMS加速度計ソリューションなどがあります。堅牢な信頼性と技術的成果の最も驚くべき例は、おそらく木星系を探索した最初の宇宙船、パイオニア10号でしょう。期待を上回るミッションの成功の後、TEの従来のNTCコンポーネントを搭載した宇宙船は恒星間脱出速度を達成し、現在は地球から100億マイル以上離れています。40年以上にわたり、TEの宇宙対応の高精度センシングおよび接続ソリューションは、地球を周回し、太陽系を旅し、星々へと向かっています。
TEの環境を意識した企業ビジョンには、手頃な価格で信頼性の高いソリューションを提供する最先端のテクノロジーが含まれています。TEの最先端技術を使用して、最も厳しい国際基準、さらには宇宙認定の性能基準を満たすことで、アイデアを実現し、すぐに成果を上げることができます。TEのソリューションを使用してハードウェア システムを設計し、数十年にわたるアプリケーション経験を活用して開発リスクを軽減するパスを選択します。TEの地域RFおよびEMIテスト サービスと連携してソリューションを開発し、コンポーネントが現実世界での特定の要件を満たすことを確認します。単独のエンジニアから大規模な開発チームまで、プロジェクトはTEの先進的なビジョンからすぐに利益を得ることができます。TEテクノロジー パートナーシップにより、今日の不可能を明日の素晴らしいものに変えましょう 。
Corcom、ARISO、TE Connectivity、TE、TE Connectivity (ロゴ) は商標です。