高速接続の種類

発行者

コネクタが世界を動かしていると言っても過言ではありません。

たとえば、2017年には平均的な自動車に274個の専用コネクタが搭載されており、この割合は2022年まで毎年5% 増加すると予想されています。

これらのコネクタのほとんどには、車の操作に重要な機能と情報を提供する、数個(場合によっては数十個)の特定のIoが搭載されています。しかし、 自動車用途 には、コンピュータ、サーバー、通信機器などの電子機器向け製品に比べてコネクタがほとんどありません。

世界がこれらの非常に複雑な電気システムを統合し続けるにつれて、これらの高速で信頼性の高い コネクタ の重要性はこれまで以上に重要になります。

ここでは、現在市場で最も人気のある高速コネクタの種類と、それらの最も一般的な使用方法について説明します。

光ファイバーコネクタ

光ファイバーコネクタ は、高速データ転送のゴールドスタンダードです。これらは、1ペタビット/秒(125テラバイト/秒)以上のデータ転送速度を実現できます。これは、8Kコンテンツの1,000万チャンネルを同時に放送するために必要なデータ転送速度に相当します。

この速度は世界記録であり、一般的に達成されるものではないが、光ファイバーコネクタが潜在的に達成できる驚異的な速度を示している。

光ファイバーコネクタは、従来の導体ベースのコネクタ(銅など)よりもはるかに高価です。光ファイバーの速度は比類のないもので、ハイエンドの通信機器、コンピュータ サーバー、重要な長距離通信、さらには海中大陸間通信にもよく使用されています。

さまざまな 光ファイバー コネクタの種類について詳しく学びます。

バックプレーンコネクタ

バックプレーン コネクタは、ボード間接続などの高性能、高密度の相互接続アプリケーションで使用されます。多くの場合、10 Gbpsをはるかに超えるデータ転送速度を実現します。

たとえば、 TE Connectivity のMULTIGIG RTバックプレーン コネクタ 1410188-3 は、複雑でハイエンドの相互接続アプリケーションで超高性能を実現します。112個の独立した接点で約25 Gbpsを達成し、VITA振動規格に準拠し、軍事航空電子工学および防衛アプリケーションにも適しています。

バックプレーン コネクタは、密度と速度がエンジニアの最優先事項であるハイエンド アプリケーションにおいて、高速の信号ベースの通信、コンピューティング、およびネットワーキングと組み合わせて使用されることがよくあります。

通信および電話コネクタ

電気通信および電話コネクタ は、通信業界向けに作られた高速コネクタです。多くの場合、光ファイバーと導体ベースの接続が使用されます。

たとえば、TE ConnectivityのCXPプラグ可能I/O相互接続 2149152-1 コネクタは、チャネルあたり12.5 Gbps、合計150 Gbpsの帯域幅を実現できます。InfiniBand CXP 12x QDRおよびIEEE 100 Gbpsイーサネット標準に準拠しています。

これらのコネクタは高速データ環境向けに構築されており、多くの場合、多数のEMI防止対策、 ヒートシンク、最小限の設置面積が採用されています。

高速インターネット - RJ45イーサネット コネクタ

RJ-45コネクタは、電気通信および電話コネクタのサブセットですが、「高速インターネット/イーサネット」コネクタと同義です。最大40Gbpsの速度に到達できます。

RJ-45コネクタ はIEEEイーサネット ケーブル規格によって速度が制限されており、カテゴリ8.2では最大データ転送速度が40Gbpsに達します。最も一般的な最新の高速イーサネット コネクタは、カテゴリ6a (Cat6a) と互換性があり、約10Gbpsの速度を実現します。

たとえば、 Bulgin LimitedPX0893は、直接PCBに取り付けられたパネル接続アプリケーションに使用されるCat6a準拠のシールド付きRJ-45カプラです。

高速コネクタ

高速コネクタは、地球上のほぼすべての電子機器アプリケーションで使用されています。コネクタは、コンピュータをインターネットに接続する場合でも、海底光ファイバーケーブルをデータセンターに接続する場合でも、現代の生活において重要な役割を果たします。高速コネクタは多くの場合、低電圧でのみ動作し、高品質の導体とデータ転送媒体を使用します。つまり、それらはかなり高価になることが多いのですが、私たちの生活様式におけるその重要性は計り知れません。


関連商品を見る

1410188-3

TE Connectivity コネクタバックプレーン ビュー

関連商品を見る

2149152-1

TE Connectivity コネクタ電話および通信 ビュー

関連商品を見る

PX0893

Bulgin Limited コネクタ電話および通信 ビュー

ArrowPerksロイヤルティ プログラム サインアップ バナーEN


最新ニュース

申し訳ございませんが、フィルター選択では結果が返されませんでした。

We've updated our privacy policy. Please take a moment to review these changes. By clicking I Agree to Arrow Electronics Terms Of Use  and have read and understand the Privacy Policy and Cookie Policy.

Our website places cookies on your device to improve your experience and to improve our site. Read more about the cookies we use and how to disable them here. Cookies and tracking technologies may be used for marketing purposes.
By clicking “Accept”, you are consenting to placement of cookies on your device and to our use of tracking technologies. Click “Read More” below for more information and instructions on how to disable cookies and tracking technologies. While acceptance of cookies and tracking technologies is voluntary, disabling them may result in the website not working properly, and certain advertisements may be less relevant to you.
We respect your privacy. Read our privacy policy here