おそらく、ノートパソコンやデスクトップパソコンの電源コードをコンセントまでたどってみると、突然の電気サージから精密電子機器を保護するためのサージ プロテクターに接続されていることがわかります (または、見つかるはずです)。
これは 回路保護 小規模ではあるが。しかし、大規模な電気機器も過電圧事象の影響を受けやすく、私たちが個人用電子機器をどれほど愛用していても、送電線、変電所、発電所などの主要な電気システムがオフラインになったり、過電圧過渡現象によって破壊されたりした場合、その影響は甚大になる可能性があります。これらのシステムにも回路保護が必要です。ここでサージアレスターが役立ちます。
サージアレスタ は、落雷などの外部イベントや内部スイッチングイベントによって引き起こされる過電圧過渡から大型電気機器を保護します。サージアレスタは、機器に入る前に導体に接続され、接地にも接続されます。これは、導体を安全に絶縁しながら、過電圧からのエネルギーを地面に再ルーティングすることによって機能します。通常は、 ガス放電管 (GDT) などの放電デバイスを介して行われます。GDTは静電容量が非常に低く、絶縁抵抗が高いため、通常の操作ではほとんど目に見えないため、エンジニアの間でますます選択肢が増えています。
配電システムにはさまざまな形状やサイズがあるため、サージアレスタにもさまざまな定格レベルがあります。多くの場合、さまざまな過電圧イベントに対処するために複数の防御ラインが組み込まれています。多くの場合、実際のガス放電管はソリューションの最後の防御線であり、ダイオードまたはTVSが第1または第2の放電線として使用されることがあります。TDK株式会社 のLN8シリーズのスタック型サージアレスタは、2本、4本、または5本の個別のGDTチューブをはんだ付けして構成できます。この場合、2つのチューブ ソリューションは450VのDCスパーク過電圧に頼ります。つまり、450VではダイオードとTVSが過電力になり、ガス放電管が作動して電気がアーク放電されます。4つのチューブ設計は1200Vでスパークし、5つのチューブ設計は1400Vでスパークします。これらのデバイスは、非常に大きな過電圧を安全に処理できるように装備されており、数ミリ秒の応答時間で迅速に処理できるように設計されています。
TDKの代表的なデバイス設計
これらのタイプのサージアレスタは通信システムのアプリケーションに最適ですが、他のサージアレスタはより小型で、データ回線やイーサネット ポートの保護に適しています。これらは、電流処理能力の観点から分類されることもあります。たとえば、TDKのS50 SMDサージ アレスタは、中程度の電流処理能力を備えた小型2電極サージ アレスタであり、ケーブル モデムやDSLライン カードなどのアプリケーションに最適です。S80は高電流処理能力を備えており、アンテナ保護に適しています。これらのソリューションははるかにコンパクトで、スペースが限られている場所で過電圧保護を提供するように設計されています。
Littelfuse は、GDT以外の過電圧抑制デバイスを備えたさまざまな回路保護テクノロジーを提供しています。前述のように、 TVSダイオード およびダイオード アレイは、より大きなGDTスタックの外部で、それ自体がサプレッサーとして使用できます。LittelfuseのTVSダイオードは、通常のダイオードよりも断面積が大きいp-n接合を備えているため、破壊されることなく大電流を接地に流すことができます。TVSダイオード アレイは、アナログおよびデジタル信号ラインを有害な電磁放電から保護するように設計されています。バリスタ は、もう1つの一般的な抑制デバイスであり、産業用ACライン アプリケーションで見られる雷などの高レベルの過渡電圧や、低レベルの過渡電圧を抑制するように設計されています。
理想的なサージアレスタは、最も必要となる瞬間まで、設計内で目に見えないものです。その後、サージが安全に接地されると、再び必要になるまで消えます。過電圧イベントがいつ発生するかはわかりませんが、適切なサージアレスタを使用すれば、設計に必要な大惨事に対する重要な回路保護保険が得られます。