スイッチポールとスローの基礎を理解する

ほとんどのユーザーは、スイッチといえば照明のオン/オフを思い浮かべますが、これらのシンプルなデバイスは、ほぼすべての電子機器アプリケーションで使用されています。たとえば、電気機械スイッチは、電気回路の接続を切断したり形成したりします。最も一般的なタイプのスイッチと、それを次の回路設計に適用する方法を見てみましょう。

電気スイッチの種類

回路設計で最も一般的な4種類のスイッチは次のとおりです。

  • 単極単投(SPST)
  • 単極双投(SPDT)
  • 双極単投(DPST)
  • 双極双投(DPDT)

日常生活では手動スイッチの方が一般的ですが、同じ概念をリレーにも適用できます。リレー は電気的に動作する電気機械スイッチです。すべてのタイプのスイッチには、回路を制御するスイッチ ポールとスイッチ スローという2つの主要コンポーネントがあります。

  • スイッチポール: スイッチポールは、スイッチまたはリレーが制御する個別の回路の数を表します。後で説明するように、 単極単投 (SPST) スイッチは単一の回路を制御します。

  • スイッチ スロー: スイッチ スローは、スイッチの各極が持つことができる出力接続の数を表します。たとえば、 単極双投 (SPDT) スイッチには、単極と2つの異なるスイッチ出力オプションがあります。

SPSTスイッチとは何ですか?

最も単純な形式のスイッチはSPSTスイッチです。SPSTスイッチは、単一の回路の基本的な「オン/オフ」制御を採用しており、電気接続ポイントとして機能する2つの端子で構成されています。スイッチを「オン」にして、2つの端末間の接続を確立します。スイッチを「OFF」にすると端子の接続が解除されます。

あなたが今いる部屋の照明スイッチには、おそらくSPSTスイッチが使用されています。「OFF」の位置では回路が切断され、ライトが消えます。スイッチを「ON」にすると、接続された2つの端子が回路を完成させ、ライトが点灯します。

SPDTスイッチとは何ですか?

SPDTスイッチは3つの端子で構成され、ソース端子と2つの出力端子の1つを接続します。SPDTスイッチでは「ON/ON」構成が可能であり、これはスイッチの入力端子が常にスイッチが制御する2つの可能な回路のうちの1つを完了していることを意味します。

  • スイッチが「ON-1」の位置にある場合、入力端子と最初の出力端子間の接続が確立され、最初の回路が完成します。
  • スイッチを「ON-2」に設定すると、2番目の出力端子が入力端子と接続され、2番目の回路が完成します。

どちらの回路オプションも入力端子に依存しているため、一度に存在できる完全な回路は1つだけであり、このスイッチは単極スイッチです。紛らわしいことに、一部のSPDTスイッチには3番目の構成が存在します。この3番目のスイッチは、回路1と回路2のどちらも完了していない「オフ」状態に設定できます。このSPDTスイッチ構成は、「ON/OFF/ON」として示されます。

DPSTスイッチとは何ですか?

二極単投 (DPST) スイッチには4つの異なる端子があり、2つのソース端子をそれぞれの出力端子に接続するためによく使用されます (ただし、相互に接続することはありません)。DPSTスイッチは、「ON/OFF」構成で使用できます。この場合、端子ペアは接続される (「ON」) か、接続されない (「OFF」) かのいずれかになります。

スイッチに1、2、3、4の番号が付けられた4つの端子があるとします。

  • 端子1と3は最初の端子ペアであり、端子2と4からは完全に電気的に分離されています。
  • ターミナル2と4は2番目のペアです。
  • スイッチが「オン」の位置にある場合、端子1と3の間に接続が作成され、回路1が完成します。
  • 端子2と端子4が同時に接続され、絶縁回路2が完成します。

機能的には、DPSTスイッチは、連動して作動する2つのSPSTスイッチと同じです。DPSTスイッチの主な利点は、両方の回路が互いに完全に分離されていることです。この設定は、異なる電圧を使用するアプリケーションで有利になります。DPSTスイッチの実際の例としては、ステータス ライト回路が高電圧負荷回路の接続を示す場合が挙げられます。

DPDTスイッチとは何ですか?

双極双投(DPDT) スイッチは6つの端子で構成され、そのうち2つは独立した入力端子です。各極は2つの異なる回路を完成できます。つまり、各入力端子は2つの出力端子に接続され、4つの出力端子はすべて独立しています。DPDTスイッチは、ここで説明するスイッチの中で最も高度なタイプなので、DPDTスイッチを注文するときは必ずデータシートを参照してください。

下の画像は NKKスイッチズ 二重シール、防水包装 Sシリーズ S7AWBスイッチ

Body Image 1-Fundamentals-of-switch-poles-throws

データシートの下部にある「Throw & Schematics」セクションに注意してください。このセクションでは、2つの入力端子 (2と5) とそれぞれの出力端子 (1と3、4と6) を示します。S7AWBモデルは、3つのスイッチ位置 (上、中央、下) で構成されています。スイッチが「上」の位置にある場合、入力端子2は出力端子3に接続されます。入力端子5は電気的に絶縁されていますが、出力端子6に接続されています。

スイッチとリレーを設計して購入するときは、次の2つの重要な点に留意してください。

  • メーカーは、よりシンプルなモデルに対してより複雑なスイッチのパッケージを使用することで、製造コストを節約することがよくあります。例えば、 S21AWB よりシンプルなDPSTスイッチですが、他のSシリーズ スイッチと同じデュアルシール防水パッケージに収められています。データシート内の残りのモデルはすべてDPDTスイッチです。特殊なシナリオでは、スイッチ端子が完全に使用されない場合もあるため、スイッチを配線するときは関連するデータシートを参照してください。

  • スイッチには、特定のアプリケーションに最適な「瞬間的な戦術」が備わっていることがよくあります。車の自動窓ボタンのような瞬間的な戦術を考えてみましょう。スイッチの位置は、ユーザーが操作している間だけアクティブになります。ユーザーが操作を解除すると、スイッチは元の位置に戻ります。上記のデータシートでは、一時的な戦術機能を示すために括弧を使用しています。瞬間スイッチ構成を備えたスイッチは、「(ON) OFF ON」または「(ON) OFF (ON)」と表示される場合があります。

結論

他の多くのタイプのスイッチには、 6PDT トグル スイッチや DP3T トグルなど、さまざまな極/投構成が備わっています。ロータリースイッチ は、ほぼ無制限の数の極と投の組み合わせで構成されています。極と投射の基本的な組み合わせの種類を理解することは、単純な回路や複雑な回路を設計するときに非常に役立ちます。


関連商品を見る

S21AWB

NKK Switches スイッチトグル ビュー

関連商品を見る

ET610N13-Z

NIDEC Copal Electronics スイッチトグル ビュー

あなたはリストに載っていますか?
特別オファー、製品発表、最新の業界ニュースを受け取るにはサインアップしてください。

最新ニュース

申し訳ございませんが、フィルター選択では結果が返されませんでした。

We've updated our privacy policy. Please take a moment to review these changes. By clicking I Agree to Arrow Electronics Terms Of Use  and have read and understand the Privacy Policy and Cookie Policy.

Our website places cookies on your device to improve your experience and to improve our site. Read more about the cookies we use and how to disable them here. Cookies and tracking technologies may be used for marketing purposes.
By clicking “Accept”, you are consenting to placement of cookies on your device and to our use of tracking technologies. Click “Read More” below for more information and instructions on how to disable cookies and tracking technologies. While acceptance of cookies and tracking technologies is voluntary, disabling them may result in the website not working properly, and certain advertisements may be less relevant to you.
We respect your privacy. Read our privacy policy here