可変周波数ドライブと可変速度ドライブ: 電動モーターの速度制御

発行者

ほぼすべての分野で、 電気モーター が現代のテクノロジーにおいて重要な役割を果たしています。これらのエネルギーを大量に消費するデバイスにおける電気モーターのエネルギー消費を削減し、効率を最適化するために、メーカーはモーターの速度を変更するさまざまな駆動技術を採用してきました。可変周波数ドライブ (VFD) や可変速ドライブ (VSD) などのこれらのテクノロジーは、さまざまな条件でモーターを制御します。

電気モーターの種類と用途

電気モーターは、工業や農業の現場における製造プロセスやシステム制御に使用されます。動くものであれば、電気モーターが使用されている可能性が高いです。輸送分野では、電気モーターは次のようなさまざまな 用途で使用されています。

  • •  車両のパワートレイン
  • •  ハイブリッドモーターシステム
  • •  フロントガラスワイパーなどのサブシステム制御
  • 住宅分野では、電気モーターはキッチン家電から玩具まであらゆるものに使用されており、モーターのサイズは数百ミリワットから数千ワットに及びます。商業部門でも、次のような製品に電気モーターが使用されています。

  • •  ホテルの掃除機
  • •  卸売業者のフォークリフト
  • •  レストランのミキシングボウル
  • •  HVACやエレベーターなどの建物設備システム

用途に関係なく、電気モーターは驚くほどの量のエネルギーを消費します。彼らは 産業部門のエネルギーの66%を消費しており、これは世界のエネルギー使用量の約40%を占めています。商業用換気および冷却装置は、 建物のエネルギーの30% 以上を使用し、そのほぼすべてが電気モーターによって消費されます。

電動モーターの速度制御: VFDと可変速ドライブ

電気モーターを制御するための主な方法は、可変速ドライブ (VSD) と可変周波数ドライブ (VFD) の2つです。

VSDとは何ですか?

これらのドライブは、入力電圧を変更することでモーターの速度を変更し、 ACモーターDCモーターの両方で使用できます。

可変速ドライブは、モーターに特定のアンペア数と電圧を供給します。供給電力がAC形式の場合、VSDは整流回路を使用して、ドライブが調整できる指定された電圧とアンペア数でACをDCに変換します。DCの電圧を変更すると、モーターの速度が変わります。DCモーターVSDは非常にシンプルな回路で構成できるため、一般的にVSDよりも安価です。

VFDとは何ですか?

可変周波数ドライブ もモーターの速度を制御しますが、電圧と周波数を変更することで制御するため、ACモーターでのみ使用できます。 

VFDはAC信号の周波数と電圧を制御します。ACモーターの周波数 を調整すると速度が制御され、電圧を変更するとモーターのトルクが変化します。VFDは、電気モーターの始動速度と減速速度を制御し、モーターの過電流を防ぐためにも使用されます。これらのデバイスは、速度制御が必須であるさまざまなACモーター アプリケーションでモーターの効率を高めるのに非常に効果的であり、エネルギー節約が優先される特定のアプリケーションでも必要になる場合があります。

CVSDとVの違い

VSDとVFDはどちらも、電気モーターの不要な電力消費を削減し、電気モーターを利用するシステムの効率と動作を最適化することを目指しています。どちらの技術も電気モーターが受け取る電力を操作することに依存していますが、アプリケーションに関しては2つのドライブに重要な違いがあります。電動モーターのセットアップ人気製品に関する詳細情報をご覧ください。

最新ニュース

申し訳ございませんが、フィルター選択では結果が返されませんでした。

We've updated our privacy policy. Please take a moment to review these changes. By clicking I Agree to Arrow Electronics Terms Of Use  and have read and understand the Privacy Policy and Cookie Policy.

Our website places cookies on your device to improve your experience and to improve our site. Read more about the cookies we use and how to disable them here. Cookies and tracking technologies may be used for marketing purposes.
By clicking “Accept”, you are consenting to placement of cookies on your device and to our use of tracking technologies. Click “Read More” below for more information and instructions on how to disable cookies and tracking technologies. While acceptance of cookies and tracking technologies is voluntary, disabling them may result in the website not working properly, and certain advertisements may be less relevant to you.
We respect your privacy. Read our privacy policy here