WAGOコネクタとは何ですか?

発行者

現場でワイヤを接合する必要がある場合、デフォルトのオプションとして、ねじ込み式の電気コネクタ自体を使用するか、ワイヤナットと電気テープを使用することが多いです。 どちらの方法も名目上は機能しますが、物事を組み合わせるにはある程度のテクニックが必要です。緩すぎるとワイヤーが固定されない可能性があり、きつすぎると コネクタ 自体が損傷したり、ワイヤーナットの場合はワイヤーが飛び出したりしてしまう可能性があります。

これは仕事の必要悪だと思うかもしれませんが、実際にはもっと簡単な方法があるのでしょうか?もっと信頼できる方法は?両方の質問に対する答えは、レバーナット スタイルの WAGOワイヤ コネクタの形で、明確に「はい」です

WAGOレバーナット

Wago Connector Image 2

WAGO はレバーナットの先駆者であり、2003年に最初のデバイスでUL認証を取得しました。レバーナットを使用するには、ワイヤを必要な長さに剥がし、適切なコネクタ レバーを引き上げて、ワイヤを所定の位置に押し込み、レバーを元に戻すだけです。同社のブロックには、2線、3線、5線形式があり、新しい WAGO 221シリーズ コネクタ用の2つの異なるスタイルがあります。

旧型の222ラインは、28 ~ 12 AWGの撚線または単線 (0.08 ~ 2.5mm²) のワイヤに対応します。数字が大きいほどワイヤーが細くなることに注意してください。コネクタは600Vおよび20A容量でUL認定されています。221ラインには2つの異なるバリエーションがあります。12 AWGバージョンは、24 ~ 12 AWG (0.2 ~ 4mm²) のワイヤで動作し、600Vおよび20AのUL認定を受けています。10 AWGバージョンは20 ~ 10 AWG (0.5 ~ 6mm²) で動作し、600Vおよび30AのUL認定を受けています。

汎用的な222スタイルのレバー ナット コネクタもありますが、WAGOはこの分野のリーダーであるため、「WAGOコネクタ」という用語が現在では一般的な用語として使用されています。一般的に汎用形式では見つからないのが、WAGO 221スタイルのナットです。このナットには、222と比較しても非常に魅力的な機能がいくつかあります。222の明らかな利点の1つは、1つのパッケージでより広範囲のワイヤを収容できることです。

WAGO 221コネクタ

Wago Connector Image 3

Wago Connector Image 4

WAGO 221シリーズには、前モデルに比べて数多くの重要な利点があります。まず、これらの新しいコネクタははるかに小型で、12 AWGタイプに比べて40% のサイズ削減を実現し、混雑したパネル内のスペースを節約します。レバーは、開閉時に少ない力で開閉できるように設計されています。WAGO 222シリーズには1つの凹型テスト ポイントがありますが、WAGO 221には各コネクタに2つの凹型テスト ポイントがあります。1つは前面、もう1つは背面のレバーの下にあります。どちらのナットにも、ワイヤをどの程度剥がす必要があるかを示すガイドが付いています。

しかし、おそらくWAGO 221コネクタの最も優れた機能は、その明確なデザインであり、これにより、ワイヤがクランプ コンパートメント内で適切に配置されているかどうかをはっきりと確認できます。どちらのコネクタ スタイルも、さまざまなワイヤ ゲージをほとんど手間をかけずに安全に保持できる、実に驚くべき革新技術です。WAGO 221スタイルには多くの重要な利点がありますが、WAGO 222は必要に応じてより細いワイヤ ゲージ (28 AWGまで) をつかむように評価されています。

 

過剰在庫AVページ フッター560x140 2 1 1

関連商品を見る

221-415

WAGO Kontakttechnik GmbH コネクタ端子台 ビュー

最新ニュース

申し訳ございませんが、フィルター選択では結果が返されませんでした。

We've updated our privacy policy. Please take a moment to review these changes. By clicking I Agree to Arrow Electronics Terms Of Use  and have read and understand the Privacy Policy and Cookie Policy.

Our website places cookies on your device to improve your experience and to improve our site. Read more about the cookies we use and how to disable them here. Cookies and tracking technologies may be used for marketing purposes.
By clicking “Accept”, you are consenting to placement of cookies on your device and to our use of tracking technologies. Click “Read More” below for more information and instructions on how to disable cookies and tracking technologies. While acceptance of cookies and tracking technologies is voluntary, disabling them may result in the website not working properly, and certain advertisements may be less relevant to you.
We respect your privacy. Read our privacy policy here