Han-Modular® シリーズのコネクタは、プラグアンドプレイ ソリューションを提供し、エンジニアが既製の在庫製品を使用してカスタム コネクタを作成できるようにします。これらのコネクタは、電源、信号、データ、空気圧、イーサネット、光ファイバー、同軸などを組み合わせる100種類以上のモジュールを備え、いつでもモジュールを交換できる柔軟性も備えているため、特定の設計に適応できる省スペース オプションを提供します。
ビデオの書き起こし
Han-Modular® コネクタ シリーズを使用するエンジニアが増えているのはなぜでしょうか?このコネクタ シリーズを使用すると、既製の在庫製品を使用してカスタム コネクタを設計できるためです。コネクタ システム自体は柔軟性があり、エンジニアは設計プロセスのどの段階でも、最後の瞬間までモジュールを交換することができます。また、複数の円形コネクタを1つの長方形コネクタに組み合わせると、スペースを大幅に節約できるため、ハード配線からコネクタ化への移行や、円形から長方形コネクタ化への移行がはるかに簡単になります。これらのコネクタごとにモジュールを用意しています。高出力円形、空気圧、イーサネット、ファイバー、D-sub、これらすべてをこのように1つのコネクタに組み合わせることができ、このパネルでスペースの節約を確認できます。
ここには4つのコネクタがあり、ここには1つのHARTINGコネクタがあります。このコネクタ シリーズの優れた点は、設計プロセスの最初から最後まで、どの時点でもモジュールを変更できることです。いつでも別の円形コネクタを追加したり、別の光ファイバー モジュールを追加したりできます。これにより、設計プロセスの悩みの種や不明点が解消されます。コネクタの使用とハード配線ソリューションの比較。
つまり、機器を出荷する際に、正しい方法で設置されることが保証されます。設置予定日に配線ミスはなく、出荷前にすでにテスト済みなので、基本的に機器が出荷され、起動時間が来たら、正常に動作することがわかります。推測する必要はありません。では、コネクタシステムはどのように機能するのでしょうか?基本的に、エンジニアとしてコネクタの内部を選択します。モジュールは1つ、12個である可能性があります。ピンは218個である可能性もありますが、ピンが2つとグランドだけである可能性もあります。それは問題ではありません。コネクタ システムの中核となるのはモジュールです。基本的に、1つのフードとハウジングに1つのモジュールを配置できますが、このシナリオでは6つ配置できます。モジュールをフレームに入れて、シェルに入るフレームを閉じるだけです。
コネクタ シリーズは、機器で実行しようとしている操作に合わせて調整されます。ステンレス製のフードとハウジング、ドッキングフレームとしてのソリューションになる可能性もあります。このドッキング フレームにはフードやハウジングがなく、単にスライドして組み合わされるだけなので、スライド式の引き出しのアプリケーションと考えてください。
ハンと呼ばれるものもあります® PCB上にあるので、これはキャビネットの外部部分になります。これをPCB、Han® on PCBとして見てみると、これらはアダプタなので、すべてのワイヤがなくなり、本当に省スペースの設計になります。当社は90年代半ばに、当初は電源、信号、空気圧、同軸のみを対象とした6つのモジュールで発売されましたが、現在では100種類を超えるさまざまなモジュールを開発し、電源、信号、データ、空気圧、イーサネット、ファイバー、同軸など、あらゆるものを1つのコネクタに組み合わせることができるようになりました。これは、このコネクタ シリーズのほんの始まりに過ぎません。
未来は、私たちがスマートハンと呼ぶものです®。インテリジェンスをコネクタに移行します。それはもはや何かを切断するための単なる機械的な手段ではありません。したがって、キャビネット内にあったインテリジェンスをパネルの端にあるコネクタ インターフェイスに移動することを考えてみてください。つまり、イーサネット スイッチングをコネクタに組み込むことができ、通常はDINレール上にあるサージ保護をコネクタに組み込むことができる、または識別機能も組み込むことができるということです。
コネクタはもはや単なるコネクタではありません。私たちは彼らを賢くしました。したがって、本質的には、プラグ アンド プレイ ソリューションは、まさにプラグ アンド プレイを意味します。