読み取り専用メモリ (ROM) とは何ですか?ROMの種類の定義

読み取り専用メモリ (ROM) は、製造時にデバイスに組み込まれる電子ストレージの一種です。ROMチップは、コンピューターやその他の多くの種類の電子製品に使用されています。VCR、ゲーム機、カーラジオなどはすべて、機能をスムーズに実行するためにROMを使用しています。ROMチップは、フラッシュ ドライブやその他の補助メモリ デバイスなどの外部ユニットに組み込まれているか、取り外し可能なチップ上のデバイスのハードウェアにインストールされています。ROMのような不揮発性メモリは、電源がなくても動作します。

読み取り専用メモリは何をするのですか?ROMの機能

ROMには、集積回路にハードワイヤードされた永続的なソフトウェアである「ファームウェア」が保存されます。製造業者は、製造プロセス中に特別に設計されたROMチップをデバイスに組み込みます。

ハードドライブの不揮発性メモリとは異なり、ROMチップのメモリを書き換えるのは難しく、時間がかかります。ほとんどの場合、集積回路を変更することは不可能であり、より基本的な形式の読み取り専用メモリを更新できない可能性があります。最近のタイプのROMを再プログラムできる場合もありますが、低速で特殊な機器を使用する必要があります。これらの障害により、従来のROMは、頻繁な機能更新が必要な機能や、バグやセキュリティ問題が発生しやすい機能には適していません。

従来のROMは、対象となるハードウェアに合わせて事前にプログラムされています。多くの場合、デバイスの実用性に不可欠であり、変更やカスタマイズが必要になる可能性が低い機能を制御します。通常、読み取り専用メモリ チップに保存されるデータの1つに、基本入出力システム (BIOS) があります。デバイスのBIOSは、システムの電源がオンになったときに実行されるコンピュータの「起動」プロセスなど、最も基本的なレベルでデバイスがユーザーからの指示に応答する方法を制御します。

ROMの種類は何ですか?

ここでは、最も基本的なものからより汎用性の高いものまで、さまざまな種類のROMの概要を示します。

  •  ロム: 従来のROMチップ、または「マスク プログラム」されたROMチップには集積回路が含まれています。ROMチップは、チップ上の行と列の間のヒューズの位置によって決まる特定の入出力経路を通じて電流を送ります。電流はヒューズ対応の経路に沿ってのみ流れるため、メーカーが選択した出力を介してのみ戻ることができます。再配線は機能的に不可能であるため、これらのタイプのROMチップを変更する方法はありません。オリジナルのROMチップのテンプレートを作成するのは手間がかかりますが、既存のテンプレートに従って作成されたチップははるかに手頃な価格になります。
  •  PROM: プログラマブルROM、またはPROMは、基本的にはROMの空白バージョンであり、購入してプログラマと呼ばれる特別なツールを使用して一度プログラムすることができます。空のPROMチップでは、電流がすべての可能な経路を流れるようになります。プログラマーは、不要なヒューズに高電圧を送ってヒューズを「焼き切る」ことで、電流の経路を選択します。静電気は偶発的に同じ効果を生み出す可能性があるため、PROMは従来のROMよりも損傷を受けやすくなります。
  •  EPROM: 消去可能プログラマブルROM チップを使用すると、何度でも書き込みや書き換えが可能です。これらのチップには石英ウィンドウが備わっており、専用のEPROMプログラマーが特定の周波数の紫外線を放射します。このライトはEPROM内の微小な電荷をすべて焼き尽くして回路を再び開きます。この露出により、チップは事実上再び空白になり、その後、PROMと同じプロセスに従って再プログラムできるようになります。EPROMチップは最終的には消耗しますが、消去回数が1,000回を超える寿命を持つこともよくあります。
  •  EEPROM: 電気的に消去可能なプログラム可能なROM チップを変更するには、局所的な電界を適用してデータを消去し、書き換えます。EEPROMには、他のタイプのROMに比べていくつかの利点があります。以前の形式とは異なり、EEPROMは専用の機器を使用せず、ハードウェアから取り外すことなく、具体的に指定された増分単位で書き換えることができます。1回の編集を行うためにすべてを消去して書き直す必要はありません。
  • Arrow.comは、業界トップメーカーの新しくて人気のある メモリ チップ の正規販売代理店です。今すぐ当社の幅広い製品ラインナップをご覧ください。

     

    Arrow特典 ロイヤルティ プログラム
    特別価格、より速い無料配送など、さまざまな特典をご利用いただけます。

    もっと詳しく知る
     
     
     
     

    最新ニュース

    申し訳ございませんが、フィルター選択では結果が返されませんでした。

    We've updated our privacy policy. Please take a moment to review these changes. By clicking I Agree to Arrow Electronics Terms Of Use  and have read and understand the Privacy Policy and Cookie Policy.

    Our website places cookies on your device to improve your experience and to improve our site. Read more about the cookies we use and how to disable them here. Cookies and tracking technologies may be used for marketing purposes.
    By clicking “Accept”, you are consenting to placement of cookies on your device and to our use of tracking technologies. Click “Read More” below for more information and instructions on how to disable cookies and tracking technologies. While acceptance of cookies and tracking technologies is voluntary, disabling them may result in the website not working properly, and certain advertisements may be less relevant to you.
    We respect your privacy. Read our privacy policy here