本当に目を見張るものがあります。今日の監視アプリケーションでは、microSDカードなどの超高密度エッジストレージソリューションが求められます。 ミクロン 真のゲームチェンジャーであることが証明されています。この新しいタイプのエッジ ソリューションは、業界をリードする64層のMicron 3D TLC NANDテクノロジーに基づいて構築されています。
以前の技術では、上書きされるまで数日分のビデオしか保存できませんでした。ビット レートと1日に録画する時間数に応じて、最大30日間のビデオ監視をカメラ自体に保存できます。
一部のシステム設計者にとって、これはローカル ネットワーク ビデオ レコーダーを完全に排除できることを意味します。これにより、TCOが大幅に削減されます。これらの新しい機能により、プライマリ ストレージという新しいユース ケースも実現しました。より小さなスペースに多くの容量を詰め込み、電力使用効率も向上したこれらの次世代エッジ ストレージ ソリューションは、間違いなく注目すべき新たな勢力です。