モノのインターネットのためのワイヤレス接続: 1つのサイズですべてに対応できるわけではない

急速に成長しているモノのインターネット (IoT) では、個人用電子機器から産業用機械やセンサーに至るまでのアプリケーションがワイヤレスでインターネットに接続されるようになっています。さまざまな環境での幅広いユースケースをカバーし、多様な要件に対応する単一のワイヤレス標準では、十分に普及することはできません。市場には多数の規格が導入されており、複数の周波数帯域にまたがり、さまざまな通信プロトコルを使用しているため、IoTアプリケーションに適したワイヤレス接続テクノロジを選択するのは非常に困難です。

ネットワーク範囲

ネットワークの範囲は通常、パーソナル エリア ネットワーク (PAN)、ローカル エリア ネットワーク (LAN)、近隣エリア ネットワーク (NAN)、ワイド エリア ネットワーク (WAN) の4つのクラスに分類されます。 

PANは通常ワイヤレスで、約10メートルの範囲をカバーします。データ ペイロードは、単純なセンサー データからデバイス間で送信されるオーディオ ストリームまでさまざまです。一般的なワイヤレスPANは、Bluetooth® 経由でワイヤレス ヘッドセット、時計、フィットネス デバイスなどのいくつかのアクセサリに接続されたスマートフォンです。PANの実装はチップセットまたはモジュールのいずれかで実行でき、これらのソリューションに関連するテクノロジは少なく、チップセットまたはモジュールの周囲のコンポーネントはほとんど必要ありません。PANはインターネット プロトコル (IP) とは見なされないため、データ収集のためにPANをバックエンド クラウド システムに接続するにはゲートウェイを使用する必要があります。多くのソリューションでは、スマートデバイスがゲートウェイとして機能し、802.11またはセルラー接続を使用してデータをクラウドとアプリケーションにバックホールします。

LANは有線または無線 (あるいはその両方の組み合わせ) であり、デバイスが通信できる距離を拡張します。無線LAN (WLAN) は通常、最大100メートルの範囲をカバーし、最大54メガビット以上のデータ ペイロードを送信できます。LANはPAN実装よりもコストがかかり複雑ですが、ユビキタスであると言われることが多く、LANアクセスへのアクセスが非常に容易であることを意味します。LANソリューションはチップセットとモジュールの形式で提供されますが、ソリューションを実装するにはより高度な技術的専門知識が必要です。電力消費を管理でき、今日のLANチップとモジュールは、センサーやその他のIoTデバイスの長期バッテリー動作を実現できるレベルまで進化しました。主な例としては、パソコン、スマートフォン、テレビ、サーモスタットや家電製品などの家庭用IoTデバイスにインターネット アクセスを提供するホームWi-Fiネットワークがあります。

NANは通常ワイヤレスであり、25km以上まで到達できます。NANは通常、非IPベースであり、送信用の信号を増幅するために高出力アンプを使用します。NANソリューションはチップセットとモジュールとして提供されており、実際、多くのモジュール製造業者は共通の「Xbee」フォーム ファクターを使用しています。NANソリューションを使用した設計は比較的簡単ですが、これらの高出力システムでは、必要な長期伝送を実現するために、アンテナ サブシステム周りの配慮が最も重要です。NANは高電力レベルで送信しますが、通常は比較的低いデータ トラフィックを中継します。NANの一例としては、900 MHz無線経由の独自プロトコルを使用して、家庭から電力会社に電気メーターの測定値を送信するために使用されるスマート グリッド ネットワークがあります。

最後に、WANは非常に広いエリアに広がります。WANの例としては、携帯電話ネットワークがあります。言及したすべてのアーキテクチャの中で、セルラーは最も広範囲にわたるカバレッジを提供します。セルラー ソリューションには、チップ セット、モジュール、組み込みモジュール、ボックス レベルのソリューションなど、さまざまな形式があります。新しい製品または既存の製品にセルラー機能を追加することを検討している場合、セルラー設計がコアコンピテンシーでない場合は、経験豊富なサードパーティの設計サービスの支援を求めるのが最善です。インターネットはWANと見なされ、有線接続と無線接続の複雑な組み合わせで構築されます。

ネットワークトポロジとサイズ

ワイヤレス ネットワークは、トポロジ (ネットワーク内のノードが配置され、相互に接続される方法) によって分類することもできます。最初の2つの基本的なネットワーク トポロジは、図2に示すように、スター型とメッシュ型です。スター型トポロジでは、すべてのノードが1つの中央ノードに接続され、通常はインターネットへのゲートウェイとしても使用されます。スター トポロジの一般的な例としては、中心のノードがアクセス ポイントと呼ばれ、他のノードがステーションと呼ばれるWi-Fiネットワークがあります。

メッシュ ネットワークでは、各ノードが複数の他のノードに接続できます。ネットワーク内の1つ以上のノードがインターネット ゲートウェイとして機能します。図2の例では、ネットワーク内のすべてのノードが他のすべてのノードに接続されています。現実の世界ではメッシュ トポロジーはより単純です。メッシュ ネットワークの一般的な例としては、複数の照明がメッシュ ネットワークを形成して大規模な建物内のネットワーク範囲を拡張するZigBee Light LinkTMネットワークがあります。ZigBeeノードの1つはコーディネーターと呼ばれ、通常はインターネット ゲートウェイとしても機能します。 

ただし、メッシュ ネットワークはスター ネットワークに比べて設計が複雑であり、リモート ノードからメッシュを介してメッセージをルーティングする際に遅延が長くなる可能性があります。メッシュ トポロジの利点は、無線送信電力を低く抑えながら、複数のホップを通じてネットワークの範囲を拡張できることです。また、ネットワークを介してメッセージを中継するパスを複数有効にすることで、信頼性を向上させることもできます。

ネットワークのサイズ、つまり同時接続デバイスの最大数も、システム設計において重要な考慮事項です。Bluetoothなどの一部のテクノロジーは最大20個の接続をサポートしますが、ZigBeeなどの他のテクノロジーは数千個の接続をサポートできます。

それでは、IoTアプリケーションで使用されている最も一般的なワイヤレス接続テクノロジーを見てみましょう。

Wi-Fi

Wi-Fiテクノロジーは、 IEEE 802.11 標準に基づいて、一般的な有線IEEE 802.3イーサネット標準のワイヤレス代替として開発されました。そのため、最初からインターネット接続用に作成されました。Wi-Fiテクノロジーは主にローカル ネットワークのリンク層を定義しますが、TCP/IPスタックとネイティブに統合されているため、Wi-Fiを使用していると言う場合、インターネット接続にTCP/IPも使用していることを暗黙的に意味します。

スマートフォンやタブレットの大成功により、Wi-Fiは非常に普及し、単に「ワイヤレス」と呼ばれることもよくあります。Wi-Fiアクセス ポイント (Aps) は現在、ほとんどの家庭だけでなく、ほぼすべてのオフィス、学校、空港、コーヒー ショップ、小売店に導入されています。Wi-Fiが大成功を収めた主な理由は、Wi-Fi Allianceが運営する優れた相互運用性プログラムと、簡単でコスト効率の良いインターネット アクセスに対する市場の需要の高まりです。

Wi-Fiはすでにすべての新しいラップトップ、タブレット、スマートフォン、テレビに統合されています。家庭や企業にすでに導入されている大規模なインフラストラクチャを活用し、Wi-Fiの自然な次のステップは、新しい時代のモノをインターネットに接続することです。

Wi-Fiネットワークはスター トポロジを持ち、APがインターネット ゲートウェイとなります。Wi-Fiの出力は、ほとんどの場合、家庭内全体をカバーできるほど十分に高いです。企業や大規模な建物では、ネットワークの範囲を広げるために、建物内のさまざまな場所に複数のAPが配置されることがよくあります。大きなコンクリートの建物では、マルチパス状態によりデッドスポットが発生する場合があります。場合によっては信号受信が途切れる場所を克服するために、さまざまなWi-Fi製品にはダイバーシティ用の2つのアンテナが含まれています。

ほとんどのWi-FiネットワークはISM 2.4 GHz帯域で動作します。Wi-Fiは、より多くのチャネルが存在し、より高いデータ レートが利用できる5 GHz帯域でも動作できます。ただし、建物内の5 GHz無線の範囲は2.4 GHzに比べて短いため、5 GHzは主にエンタープライズ アプリケーションで複数のAPとともに使用され、良好なWi-Fiカバレッジが確保されます。 

Wi-FiおよびTCP/IPソフトウェアはかなり大きく複雑です。強力なマイクロプロセッサ (MPU) と大容量のメモリを搭載したラップトップやスマートフォンの場合、これは問題になりません。最近まで、サーモスタットや家電製品など、処理能力の低いデバイスにWi-Fi接続を追加することは不可能であり、コスト効率も悪かったです。現在、市場に出回っているシリコン デバイスやモジュールには、Wi-FiソフトウェアとTCP/IPソフトウェアがデバイス内に埋め込まれています。これらの新しいデバイスは、MPUのオーバーヘッドの大部分を排除し、最小のマイクロコントローラ (MCU) でワイヤレス インターネット接続を可能にします。これらのWi-Fiデバイスの統合レベルが上がると、必要な無線設計の経験もすべて不要になり、Wi-Fi統合の障壁も減ります。

高いデータ レート (場合によっては100 Mbps以上) と良好な屋内カバレッジを実現するために、Wi-Fi無線はかなり大きな電力を消費します。バッテリーで動作し、頻繁に充電できない一部のIoTデバイスの場合、Wi-Fiは電力を大量に消費する可能性があります。Wi-Fi無線のピーク電流を大幅に削減することはできませんが、新しいデバイスでは、高度なスリープ プロトコルと高速のオン/オフ時間を適用して、平均電力消費を大幅に削減します。ほとんどのIoT製品はWi-Fiが提供する最大データ レートを必要としないため、巧妙な電源管理設計により、非常に短い間隔でバッテリーから電流バーストを効率的に引き出し、単3アルカリ電池2本を使用して製品を1年以上インターネットに接続し続けることができます。

TIの SimpleLink Internet-on-a-chipTMソリューションは、低消費電力動作を提供し、前述の設計の容易さを実現します。CC3100を使用すると、開発者は任意のマイクロコントローラ (MCU) にWi-Fiを追加したり、ユーザー専用のARM® Cortex®-M4 MCUを搭載した初のシングルチップWi-FiソリューションであるCC3200でアプリケーションをプログラムしたりできます。さらに、TIのWiLink 8ソリューションは、Wi-Fi、Bluetooth、Bluetooth Low Energyを1つの簡単に統合できるモジュールに組み合わせて提供します。

ブルートゥース

古代スカンジナビアの王にちなんで名付けられたBluetooth技術は、携帯電話とコンピューター間の無線通信の標準として1994年にエリクソンによって発明されました。2.4 GHz ISM帯域で動作するBluetoothリンク層は、以前はIEEE 802.15.1として標準化されていましたが、現在ではIEEE標準は維持されておらず、Bluetooth標準はBluetooth SIGによって管理されています。

Bluetoothは携帯電話で非常に成功し、今日ではエントリーレベルの携帯電話も含め、すべての携帯電話にBluetooth接続機能が搭載されています。Bluetoothが最初に普及した主な使用例は、ヘッドセットやカーキットを使用したハンズフリー通話でした。その後、携帯電話の性能が向上するにつれて、高忠実度の音楽ストリーミングや、健康・フィットネス用アクセサリなどのデータ駆動型のユースケースがさらに進化しました。

前述したように、Bluetoothは主に短距離通信用のケーブルの代替として現在使用されているPANテクノロジーです。最大2Mbpsのデータ スループットをサポートし、より複雑なトポロジが仕様に含まれていますが、Bluetoothは主にポイントツーポイントまたはスター ネットワーク トポロジで使用されます。この技術は消費電力がかなり低く、デバイスは通常、小型の充電式電池、または2個のアルカリ電池を使用します。

Bluetooth Low Energy (Bluetooth Smartとも呼ばれる) は、Bluetooth仕様に最近追加されたものです。Bluetooth Low Energyは、データ スループットを低く抑えるように設計されており、Bluetoothデバイスの電力消費を大幅に削減し、コイン型電池を使用して長年の動作を可能にします。新世代のスマートフォンやタブレットにサポートされているBluetooth Low Energyは、Bluetooth市場の成長を加速させ、健康とフィットネス、玩具、自動車、産業分野にわたる幅広い新しいアプリケーションを可能にしました。Bluetooth Low Energyは近接機能も導入し、ビーコンなどの位置情報サービスやジオフェンシング アプリケーションへの道を開きました。 

Bluetooth「クラシック」規格は、スター ネットワークに同時に接続された最大8台のデバイスをサポートできます。Bluetooth Low Energy規格ではこの制限がなくなり、理論上は無制限の数のデバイスをサポートできますが、実際に同時接続できるデバイスの数は10 ~ 20台です。

Bluetooth標準の利点の1つは、アプリケーション プロファイルが含まれていることです。これらのプロファイルは、アプリケーションが特定のタスクを達成するために情報を交換する方法を詳細に定義します。一例を挙げると、オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル (AVRCP) は、Bluetoothリモート コントロールがオーディオおよびビデオ機器とインターフェイスして、再生、一時停止、停止などのコマンドを中継する方法を定義します。Bluetooth SIGによって定義された包括的な認証プログラムは、プロトコル スタック全体とアプリケーション プロファイルをカバーしており、Bluetoothが市場で優れた相互運用性を実現するのに役立っています。

では、BluetoothはIoTとどのように関係しているのでしょうか?ワイヤレスアクセサリを最後の10メートルまでスマートフォンやタブレットに接続し、インターネット ゲートウェイとして機能します。フィットネス クラウド サーバーにデータを記録するウェアラブル心拍数モニターや、セキュリティ会社に状態を報告する電話制御のドアロックは、Bluetoothテクノロジーによって実現される数多くのIoTアプリケーションのうちのほんの一例です。

TIは、BluetoothおよびBluetooth Low Energyデバイスの幅広いポートフォリオを持っています。SimpleLink BluetoothおよびBluetooth低エネルギー デュアル モードCC2564MODNは、最適化された小型フォーム ファクタ (7 mm x 7 mm) モジュールに収められており、コスト削減、市場投入までの時間の短縮、設計の柔軟性を実現します。Bluetooth Smart市場向けのTIのSimpleLink CC2541は、RFトランシーバー、MCU、フラッシュをオンチップで搭載した低消費電力の高度に統合されたワイヤレスMCUです。TIは、産業および照明アプリケーションを対象とした高温Bluetooth低エネルギー ワイヤレスMCUであるSimpleLink CC2540Tを追加し、Bluetooth Smart製品ラインナップを拡充しています。

ジグビー

ZigBeeテクノロジーは、ミツバチが野外飛行から戻ってくるときに、巣にいる他のミツバチに、見つけた餌までの距離、方向、種類を伝えるために行う「ワッグルダンス」にちなんで名付けられています。このアナロジーは、大規模ネットワーク全体でデータが複数の方向とパスでノードからノードへとホップするZigBeeのメッシュ特性を示唆しています。

IEEE802.15.4リンク層標準に基づくZigBeeは、低スループット、低電力、低コストのテクノロジーです。仕様では868 MHzおよび915 MHz ISM帯域もサポートされていますが、主に2.4 GHz ISM帯域で動作します。ZigBeeは最大250KBpsのデータ スループットを実現できますが、通常ははるかに低いデータ レートで使用されます。また、非常に長いスリープ間隔と低い動作デューティ サイクルを維持し、コイン型電池で何年も駆動する機能も備えています。市場に登場する新しいZigBeeデバイスでは、バッテリーなしで動作するためのエネルギー収集技術も実現できます。

ZigBee標準は、ZigBee Allianceによって管理されています。この組織は、デバイス間の相互運用性を保証する認証プログラムを運営しており、製品にZigBee認証ロゴを表示することができます。この規格は、802.15.4リンク層の上位にある上位ネットワーク層を定義し、さまざまなアプリケーション プロファイルによってシステム全体で相互運用可能な実装が可能になります。ZigBeeはさまざまなアプリケーションで使用できますが、スマート エネルギー、ホーム オートメーション、照明制御アプリケーションで最も勢いを増し、成功を収めており、それぞれに固有のZigBeeプロファイルと認証があります。ZigBee標準がこれらのアプリケーション領域で非常に優れた成果を上げているもう1つの理由は、最大数千のノードを含めることができるメッシュ ネットワーク トポロジです。

ZigBee規格にはIP仕様がありますが、一般的なスマート エネルギー、ホーム オートメーション、光リンク プロファイルとは分離されており、業界ではあまり普及していません。IoTに接続するには、ZigBeeネットワークにアプリケーション レベルのゲートウェイが必要です。ゲートウェイは、ZigBeeネットワーク内のノードの1つとして参加し、イーサネットまたはWi-Fi経由でTCP/IPスタックとアプリケーションを並行して実行し、ZigBeeネットワークをインターネットに接続します。 

TIは、さまざまな市場向けのZigBeeソリューションのポートフォリオを持っています。ホームオートメーション、ゲートウェイ、計測アプリケーション向けに、SimpleLink ZigBee CC2538ワイヤレスMCUは、統合された低電力2.4 GHz RFトランシーバー、オンチップ フラッシュとRAM、セキュリティ アクセラレータを備えたARM® Cortex®-M3ソリューションを提供します。SimpleLink CC2530ワイヤレスMCUは、照明、ホーム オートメーション、ワイヤレス センサー ネットワーク アプリケーション向けに最適化されています。

6LoWPAN

6LoWPANは、IPv6 over Low power Wireless Personal Area Networksの略語です。6LoWPANの目標は、最小、低消費電力、最も限られた処理能力を持つデバイスにIPを適用することです。6LoWPANは、IoT向けに作成された最初のワイヤレス接続規格です。6LoWPANの頭字語内の「パーソナル エリア ネットワーク」という用語は、6LoWPANが通常LANの形成に使用されるため、混乱を招く可能性があります。

この標準は、IETFの6LoWPANワーキング グループによって作成され、2011年9月にRFC 6282「IEEE802.15.4ベースのネットワーク上のIPv6データグラムの圧縮形式」で正式化されました。RFCのタイトルが示すように、6LoWPAN標準は、802.15.4リンク層とTCP/IPスタック間の効率的な適応層のみを定義します。

6LoWPANという用語は、業界では、802.15.4リンク層、IETF IPヘッダー圧縮層、およびTCP/IPスタックを含むプロトコル スタック全体を指すために広く使用されています。しかし残念なことに、プロトコル スタック全体に対する業界標準は存在せず、6LoWPANソリューションの認証プログラムを実行する標準的な組織も存在しません。802.15.4リンク層には複数のオプション モードがあるため、異なるベンダーがローカル ネットワーク レベルで相互運用できないソリューションを実装し、それらすべてを「6LoWPANネットワーク」と呼ぶことができます。良いニュースは、異なるネットワークで実行されている6LoWPANデバイスは、同じインターネット アプリケーション プロトコルを使用している限り、インターネット経由で相互に通信できることです。さらに、6LoWPANデバイスは、Wi-Fiやイーサネット デバイスなど、インターネット上の他のIPベースのサーバーやデバイスと通信できます。

IPv6は、より広いアドレス空間、したがってより大規模なネットワークをサポートし、またネットワーク自動構成のサポートが組み込まれているため、6LoWPANでサポートされる唯一のIP (IPv4を除く) として選択されました。

6LoWPANネットワークでは、インターネットにアクセスするためにイーサネットまたはWi-Fiゲートウェイが必要です。Wi-Fiと同様に、ゲートウェイはアプリケーション層ゲートウェイではなくIP層ゲートウェイであるため、6LoWPANノードとアプリケーションはインターネットに直接アクセスできます。現在展開されているインターネットのほとんどはまだIPv4を使用しているため、6LoWPANゲートウェイには通常、IPv6からIPv4への変換プロトコルが含まれています。

6LoWPANは市場に登場してまだ比較的新しいものです。初期展開では、2.4 GHzと868 MHz/915 MHz ISM帯域の両方が使用されます。メッシュ ネットワーク トポロジ、大規模なネットワーク サイズ、信頼性の高い通信、低消費電力といった802.15.4の利点とIP通信の利点を基に、6LoWPANは、インターネットに接続されたセンサーやその他の低データ スループットおよびバッテリー駆動のアプリケーションの急成長する市場を促進するのに適しています。

TIは、SimpleLink CC2538ワイヤレスMCUを含む6LoWPAN向けのさまざまなソリューションを提供しています。CC2538は、2.4 GHz帯域の6LoWPANネットワークに必要なパフォーマンス、低消費電力、セキュリティを提供します。Sub-1GHz 6LoWPAN動作向けに、TIはMSP430などのマイクロコントローラと組み合わせることができるCC1200 RFトランシーバを提供しています。 

無線トランシーバーと独自プロトコル

今日の多くの産業用アプリケーションでは、無線トランシーバー上で実行される独自のプロトコルが使用されています。無線トランシーバーは、ネットワークのリンク層(または多くの場合、物理層のみ)を提供します。ネットワーク プロトコルの残りの部分はOEMによって実装されます。このように設計されたシステムは、相互運用性と開発の労力を犠牲にして、システム設計者にさらなる柔軟性を与えます。

これらの独自の無線システムは、主に433 MHz、868 MHz、915 MHzの低いISM周波数帯域を使用するため、一般にSub-1 GHzソリューションと呼ばれます。1 GHz未満のソリューションは、多くの場合、高電力を送信し、シンプルなポイントツーポイントまたはスター トポロジで25 kmを超える距離に到達できます。多くの公益事業会社は、メーターの読み取り値を近隣の収集ポイントに中継するための独自のNANを作成しています。Sub-1 GHz無線のその他の一般的な用途としては、セキュリティ システムや産業用制御および監視があります。

IoTに接続するには、Sub-1 GHzシステムにアプリケーション層のインターネット ゲートウェイが必要です。多くの場合、これは単にTCP/IPスタックを実行している接続されたパーソナル コンピューターです。

25 kmを大幅に超える範囲と65 dBの隣接チャネル除去を特徴とするSimpleLink Sub-1 GHz RFパフォーマンス ライン ファミリは、169、433、868、915、950 MHzの産業、科学、医療 (ISM) 周波数帯域に比類のないソリューションを提供します。CC1200は、スニフ モードと高速セトリング時間による低電力動作により、最大1 Mbpsのデータ レートとバッテリ駆動アプリケーションでの長年の寿命を備え、低電力で高性能なシステムに適しています。TIは、最大200 kbpsのデータ レートを実現するCC1120を含む、他のRFトランシーバーもいくつか提供しています。

近距離無線通信 (NFC)

NFCは、デバイス間の双方向のポイントツーポイントの短距離通信を可能にする無線技術です。識別、データ交換、支払いの安全な方法として、スマートフォンやスマートカードに広く採用されています。NFCは必ずしもIoTテクノロジーとは考えられていませんでしたが、健康とフィットネス、ウェアラブル、個人用電子機器など、多くのIoTアプリケーションにおいて重要な無線通信テクノロジーです。

NFCは13.56 MHz ISM帯域で動作し、10cm未満の非常に短距離の通信用に設計されており、固有の近接ベースのセキュリティを提供し、108Kbpsから424Kbpsのデータ レートをサポートします。NFC規格はNFCフォーラムによって管理されており、主にISO 14443A/BやISO 15693などの国際標準化機構 (ISO) 規格に基づいています。これらの規格は、サポートできる通信範囲やデータ レートが異なります。そのため、NFCタグと対応するリーダーを選択する際には、適切な規格を選択することが重要な考慮事項となります。

NFCはIoTアプリケーションに多くの利点をもたらします。Bluetoothデバイスとスマートフォン間の簡単な「タップ アンド ゴー」ペアリングが可能になるほか、Wi-Fiデバイスをルーターに、その他のワイヤレス デバイスをゲートウェイに簡単にプロビジョニングできるようになります。スマートフォンに広く導入されているNFC機能を利用すると、デバイスから電話に診断データを取得したり、電話からデバイスにファームウェアのアップデートをダウンロードしたりすることができます。

NFCリーダーは消費電力が非常に低く、NFCタグはバッテリーなしでも動作できるため、このテクノロジーはバッテリー寿命の延長やバッテリーフリーの動作を必要とする低電力センサー ノードに最適です。

TIは、RF430CL33xHダイナミックNFCタグや、リーダー/ライター、ピアツーピア、カード エミュレーションの3つのNFC動作モードすべてをサポートするTRF7970A NFCトランシーバーなど、いくつかのNFCソリューションを提供しています。 

ワイヤレスだけじゃない

IoTにより、ワイヤレス接続市場は急速に成長しています。それにもかかわらず、多くのIoTアプリケーションは有線でインターネットに接続されています。イーサネット接続、電力線通信 (PLC)、フィールドバスなどの産業用通信規格は、ほんの一例です。

結論

世界には多くのワイヤレス テクノロジーがあり、それぞれに利点があり、完璧なものはありません。答えなければならない質問は、「どのテクノロジーが私のアプリケーションに最適か」ということです。この説明が、IoT向けの一般的なワイヤレス テクノロジーとその長所と短所をより深く理解するのに役立つことを願っています。ワイヤレス接続を選択する際には、地域の周波数カバレッジ、IPのネイティブ サポート、範囲とスループットなどの考慮事項があり、これらについては、このIoTホワイト ペーパーで詳しく説明されています。

テキサス・インスツルメンツとIoT

TIは、有線および無線接続テクノロジー、マイクロコントローラ、プロセッサ、センサー、アナログ信号チェーン、電源ソリューションなど、業界で最も幅広いIoT対応ポートフォリオを備え、IoTアクセシビリティ向けに設計されたクラウド対応システム ソリューションを提供します。高性能な家庭用、産業用、自動車用のアプリケーションから、バッテリー駆動のウェアラブルおよびポータブル電子機器、エネルギーハーベスト型ワイヤレスセンサーノードまで、TIはハードウェア、ソフトウェア、ツール、サポートを提供し、IoT内であらゆるものを接続できるようにすることで、アプリケーションの開発を容易にします。 

最新ニュース

申し訳ございませんが、フィルター選択では結果が返されませんでした。

We've updated our privacy policy. Please take a moment to review these changes. By clicking I Agree to Arrow Electronics Terms Of Use  and have read and understand the Privacy Policy and Cookie Policy.

Our website places cookies on your device to improve your experience and to improve our site. Read more about the cookies we use and how to disable them here. Cookies and tracking technologies may be used for marketing purposes.
By clicking “Accept”, you are consenting to placement of cookies on your device and to our use of tracking technologies. Click “Read More” below for more information and instructions on how to disable cookies and tracking technologies. While acceptance of cookies and tracking technologies is voluntary, disabling them may result in the website not working properly, and certain advertisements may be less relevant to you.
We respect your privacy. Read our privacy policy here