「WOOFAA Dog」空気質モニターが空気質のリアルタイムデータを提供します

急速な工業化の結果、多くの国や地域が大気汚染の犠牲になっています。屋内にいても汚染された空気から逃れることはできません。空気の質を追跡し、空気清浄システムを作動させることが、周囲の空気の質を改善するための鍵となります。

空気質データを意味のある情報に変換する

最近、世界中の人々が大気汚染とスモッグに悩まされています。空気の質が悪いのには多くの理由があります。 一部は自然現象(砂嵐など)によるものですが、その他は人為的要因(工場、車両、石炭)によって発生します。これらの汚染物質は空気の流れによってあらゆる場所に運ばれます。そのため、汚染源から数千キロ離れた地域も汚染物質の影響を受けることになります。その結果、大気質の改善は世界のすべての国が取り組むべき課題として浮上しています。

国家政策は大気質の改善に努めていますが、時間がかかります。 一方、家庭や企業は、室内の空気の質を改善するために、個別に行動を起こすことができます。 WOOFAA Company Limitedが発表した「WOOFAA Dog」(WFA930Z)は、周囲の空気の質をリアルタイムで追跡、制御、分析できる室内空気質モニター(IAQモニター)であり、商業目的および および公衆衛生に非常に効果的です。

現在、従業員にとって健康的で安全な職場環境を維持するために、企業に室内空気質の監視を要求するさまざまな国際規格や規制があります。 このとき、 空気の質の監視が重要になります。「WOOFAA Dog」は、企業が室内の空気質の変化をリアルタイムで正確に監視するのに役立つ効果的なツールです。

公衆衛生の分野では、政府機関や研究機関も空気の質に関するデータを収集するためにIAQモニターを必要としています。 バジデータを集めることで、長期的に大気質が公衆衛生に与える影響を知ることができます。 同種の他の製品とは異なり、「WOOFAA Dog」は、収集されたデータが設定された誤差範囲内にとどまり、信頼性が維持されるように、製品の年次校正を提供しています。 さらに、IAQモニターを新しい専用屋外空気システム (DOAS) と組み合わせると、空気の質を大幅に改善できるため、市場における重要なアプリケーションになります。

従来の二酸化炭素センサーでは、日常生活で発生する臭い、タバコの煙、カビなどの空気汚染物質による空気質の変化を検知することができません。「WOOFAA Dog」は、独立して機能することも、ワイヤレス システムに接続する センサー グリッドの不可欠な部分として機能して、周囲の空気の質に関するデータの監視、制御、分析を行うこともできます。ディスプレイ パネルは、簡単に設置でき、操作しやすいように設計されています。壁に取り付けることも、デスクトップに置くこともできます。充電式バッテリーを搭載しており、現場で最大数時間まで持ち運び可能です。

「WOOFAA Dog」は、カラーを自由に選択できる LCDスクリーン を搭載し、24時間独立動作モードでリアルタイムデータを計測することができます。この製品は、 気温、相対湿度、粒子状物質(PM0.3、PM0.5、PM1、PM2.5、PM5、PM10)、二酸化炭素、ホルムアルデヒド、VOCなどのさまざまな空気質パラメータを測定および表示し、空気質をわかりやすいデータに変換します。

「WOOFAA Dog」は、ANSI/ASHRAE 62.1および90.1規格に準拠した換気システムと簡単に組み合わせることができ、他の空気清浄機のオン/オフ モードを制御することもできます。制御ロジックの機能は、マトリックス マッピングの管理において非常に柔軟です。つまり、ユーザーはさまざまな測定方法から取得したパラメーターを、システムの任意の空気清浄機にマッピングして制御できます。 さらに、シーンやイベントを制御する機能は、パフォーマンスにアクセスして管理するために、 デスクトップ コンピュータ またはポータブルデバイスに適用できます。

さらに、このシステムは、オープンデータ形式でRS485またはRJ45 コネクタ を介してサードパーティのシステムとデータを交換できます。すべてのセンサーは毎年調整できます。専門校正機関による電子校正やK係数による検証により、出力値の算術調整が可能になります。

接続された一連の「WOOFAA Dog」モニターは、センサー グリッドを形成できます。 選択されたセンサーによって収集されたデータは、上流の収集のためにIoTデータ ゲートウェイに送信できます。 家庭用と産業用の両方のデータ ゲートウェイ ハードウェアをプロジェクトで使用するセンサーと組み合わせることで、両端間のデータ フローを効果的に管理できます。

本製品をセンサー グリッドとして設置すると、安定したワイヤレスZigbeeグリッド トポロジーは信頼性が高く、グリッドの各Zigbeeデバイスが伝送経路上の破損データを自己検出して自己修復する機能を備えているため、障害から自己保護できることが実証されています。 もう1つのZigbeeゲートウェイであるZBOTを追加するだけで、複数のデバイスをデバイス セットに変換し、携帯電話からリモートで監視および制御できるようになります。 実際にはワイヤー接続は必要ありません。

IoTデータ ゲートウェイ は、 データの変換、調整、交換、障害管理を可能にします。使用可能なオープン データ形式のAPIハブを備え、プロジェクト データに基づいてカスタマイズでき、USB、RS485、RJ45などの複数のポートを備えています。さらに、サードパーティのデバイスやシステムに接続することもできます。センサーによって収集されたすべてのデータは、分析のためにクラウドまたは任意のローカル サーバーに送信できます。 他の機器の制御機能と接続することで、監視・制御ネットワークを形成できます。 そのためには、ZBDMCサーバーを追加するだけで、ネットワーク上の換気ファン、空気清浄機、エアコンを汚染レベルに応じて自動的に起動できます。これらのデバイスを起動するのに時間や労力をかける必要はありません。

私たちの高度に工業化された社会では、発生源から大気汚染を削減する解決策はまだ遠い。 しかし、その間にも、人々の身近な環境における大気汚染を軽減する有益なビジネスチャンスは、応用開発能力を持つメーカーの注目と行動に値する。

0317 Woofa Image 1

最新ニュース

申し訳ございませんが、フィルター選択では結果が返されませんでした。

We've updated our privacy policy. Please take a moment to review these changes. By clicking I Agree to Arrow Electronics Terms Of Use  and have read and understand the Privacy Policy and Cookie Policy.

Our website places cookies on your device to improve your experience and to improve our site. Read more about the cookies we use and how to disable them here. Cookies and tracking technologies may be used for marketing purposes.
By clicking “Accept”, you are consenting to placement of cookies on your device and to our use of tracking technologies. Click “Read More” below for more information and instructions on how to disable cookies and tracking technologies. While acceptance of cookies and tracking technologies is voluntary, disabling them may result in the website not working properly, and certain advertisements may be less relevant to you.
We respect your privacy. Read our privacy policy here