現在、高い評価を得ている Arduino UNO のフットプリントは、メーカーや専門開発業界でほぼゴールドスタンダードとなっています。話題になる価値のある企業であれば、おそらく、私たちがよく知っている一般的な14x1および18x1の横方向平行プロトタイピング コネクタに準拠した製品を少なくとも1つは持っているはずです。しかし、Arduino MKRシリーズの新しいフットプリント標準が、すぐにその有名な兄貴分に取って代わる可能性があります。
Arduinoの成功を受けて、Arduino自身も、一般的な13個のI/Oと6個のアナログ ピンを必要としないアプリケーションのプロトタイプ作成用に、UNOフットプリントのより小型の標準バージョンの必要性を認識しました。 そのため、当然のことながら、彼らはモノのインターネット (IoT) という1つの目標を念頭に置いてMKRシリーズを設計しました。
最もシンプルなIoTアプリケーションは小型で、電力とハードウェアのサイズが常に懸念事項となるため、ArduinoはMKRフットプリントを作成しました。このフットプリントでも、28ピンを総面積の半分以下に収めています。 ワイヤレス接続はArduino UNOにとって既知の障壁であるため、当然MKRシリーズでは、ゲートウェイが望む可能性のある一般的なIoT接続オプションをすべて統合する自由が与えられました。
CES 2019でこれらを無料で入手してください。詳細は以下をご覧ください。
アルドゥイーノMKR1000WIFI
ワイヤレスでデータを送信するArduinoプロジェクトを作成したことがある場合、UNOフットプリントを利用した従来のArduino Zeroを使用したことがあるでしょう。 Arduinoは、大型のIoTデバイスの必要性を排除し、 Microchipの 優れた ATSAMW25 SoC を設計に組み込んで、MKRの新しいフットプリントですぐに使用できる接続を可能にしました。 UNOよりもI/Oが4つ少ないだけなのに、MKRには開発とプロトタイピングの機会がまだたくさん詰まっていますが、やはりUNOの半分のサイズしかありません。MKRシリーズは、IoTアプリケーションのネットワークの経験がない人向けに設計されており、迅速にプロトタイプを作成したい人なら誰でも簡単に使用できます。
ATSAMW25 SoCモジュールは、MKRに信頼性を与える3つの主要コンポーネントで構成されています。 背後の頭脳は、12個のPWM、8個のデジタルI/O、UART、SPI、I2Cピンなど、ボードのさまざまな機能を有効にする SAMD21 Cortex-M0+ ARM MCUです。オンボードWi-Fi接続は、低電力2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n SoCであるATWINC1500によって実現され、72 Mbpsの2.4GHz帯域のモジュールに1z1ストリームPCBアンテナも含まれています。 SoCには、IoTノードを安全に保つためにECC508暗号認証も統合されています。
全体として、Arduinoは、その古典的な魔法のタッチを導入し、開発者であろうと初心者であろうと、誰にとっても非常に使いやすい非常に優れたMKR1000を実現しました。
関連商品を見る
アルドゥイーノMKRFOX1200
SigFoxネットワークとその低電力データ共有機能の登場により、この新しいテクノロジーを直感的に活用するIoTデバイスが急増し、当然ながらArduinoもそれに追随しました。 MKR FOX 1200は他のMKR製品と同じフォーム ファクターですが、WiFiの代わりに、すぐに使用できるSigFoxネットワークへの接続が可能です。 この製品には、1日最大140件のメッセージと、資産追跡用のSpot'itジオロケーターへの無料アクセスが付いた2年間の無料サブスクリプションが付属しています。
MKR1000 WIFIと同様に、MKR FOX 1200は、 サムド21 Cortex-M0+ MCUは、MKRフットプリントの標準ピン構成を提供します。 SigFox接続の場合、FOX 1200は ATA8520 付属のマイクロUFLコネクタを介して868 MHzで動作するSigFoxモジュール。 世界的なインフラストラクチャの実装が限られているため、FOX 1200の現在の運用は、この記事の執筆時点ではヨーロッパのみを対象としています。しかし、このボードの電力消費能力は限られているため、特にアダプタを使用して2本のAAまたはAAA電池で使用できることを考えると、電池駆動のアプリケーションに最適です。
Arduino MKR WAN 1300
FOX 1200と同系統の製品であるMKR WAN 1300は、開発者が以前の経験がなくてもLo-Ra WAN接続のプロトタイプを作成できるように設計されています。 搭載されているMCUは標準のMKRピン配置と同じですが、WAN 1300では 村田の MCWX1ZZABZ 接続用のモジュール。 接続は単純なGSMアンテナを使用して実装できますが、Lo-Raの周波数帯域を考慮して、アンテナが433/868/915 MHzで動作することを必ず再確認してください。 繰り返しになりますが、Lo-Raは低電力ソリューションであるため、Lo-Ra WANが地理的に利用可能な場合、MKR WAN 1300はバッテリー駆動のIoT設計に最適です。
アルドゥイーノMKR GSM 1400
待望の小型「GSM内蔵Arduino」がついに登場しました。MKRフォーム ファクタを採用しており、非常に気に入っています。MKR GSM 1400は、他のIoT向けArduinoボードの標準に準拠しており、MCU、ピン配置、入力電源なども同じです。 明らかに接続性が差別化されており、人気のSARAU201 GSMモジュールを採用しています。 電力消費は1200や1300ほど控えめではありませんが、2G機能があることで、それなりの利点が得られます。 ただし、これは、GSM 1400に少なくとも1500 mAh以上のLiPoバッテリーで電力を供給する必要があることを意味します。
アルドゥイーノMKRゼロ
MKRシリーズとは少し異なる点として、MKR ZEROにはワイヤレス接続機能が統合されていません。 むしろ、32ビット アプリケーションの開発を可能にしたり、教育ツールとして使用したりすることを目的としています。 MKR ZEROは、シリーズの他の4つの現在の製品と同じMCUをベースとしており、開発アプリケーションで全体的に同じ機能を実現します。 MKR Zeroを利用する最も一般的なアプリケーションの1つは、I2Sシリアル インターフェイスとArduinoで作成されたI2SライブラリおよびArduino Soundライブラリを備えた音楽ベースです。
関連商品を見る
その他のArduino製品をお探しですか?すべてのArduino製品 をここでご購入ください。