ラボ内の矢印 - LTC2380-24

Arrowは、Analog DevicesのPower by LinearのLTC2380-24を搭載したラボに向かいます。

Arrow Electronicsのラボへようこそ。このウェブシリーズでは、最新のテクノロジーとエレクトロニクスについてご紹介します。今日は、 アナログ・デバイセズのパワーはリニアの 24 SAR LTC2380-24。2メガ サンプル/秒で動作し、消費電力はわずか28mWで、30.5spsで145dBのダイナミック レンジを実現する統合デジタル フィルターを備えています。フル サンプリング レートでコード欠落がなく、遅延なしで動作し、歪みが少ないため、地震学、エネルギー探査、医療用画像処理などのアプリケーションに最適です。デモのセットアップについて説明し、Analog DecivesのPower by Linearのデモ キットを使用してパフォーマンスを最大化するために行ったことのいくつかを紹介します。  

LCT2380-24は非常に高品質のADCであるため、その機能を発揮するには高品質のソースが必要です。DC1858を使用して2キロヘルツの音波を生成します。これによりクリーンな信号が提供され、必要なものが得られます。ソースは完全に差別化されたアンプに送られ、そこで分割されてコモン モード電圧が提供され、2つのラップとして機能します。このようにして、クリーンで見やすいソースが得られます。次に、ADC自体のサンプル クロックについて考慮する必要があります。LTCのdc1216のデモ ボードがあります。これは、低コストで通知の少ない100 MHzクロックです。このクロックがADCを駆動します。これはサンプリング クロックであるため、サンプリングの頻度がわかります。DC 2289Aでは、オプションの1次ロー パス フィルタを使用できます。これには、ADCへの入力バッファとして機能する100 MHzレール ツー レール入力から出力も含まれます。これらはすべてACサンプリング用にセットアップされています。DCサンプリングに切り替えるのも簡単です。すぐにやります。ジャンパーをちょっと着替えるだけで準備完了です。 

PScopeから取得する出力情報について説明します。(デモ) 非常に印象的です。すべてのパラメータ、すべての高調波があります。ビンのサイズ、1秒あたりのメガ サンプル数、ウィンドウの設定方法を変更できます。ADCの動作とADCから得られるすべての利点を示す優れたツールです。 

これでDC測定の設定ができました。Arrowの友人Bongが作成したボードに10ボルトが入っています。実際には10ボルトから2.5ボルトに分割されます。ノイズを可能な限り除去します。次にDC測定用に設定されたLTC2380に送られ、通信ボードであるDC590Bに送られます。このラップトップを見ると、DCノイズが約75 MHzと非常に低いことがわかります。このADCがいかに静かであるかがわかります。Linduinoも使用できます。 

LTC2380-24は、16リードmsoftまたは4mm DFMパッケージで提供され、16、18、および20ビットSAR ADCファミリとドロップイン ピン互換性があります。これらのADCを使用する設計を簡単にアップグレードできます。

すべての評価ボードは以下から入手可能です。 アナログ・デバイセズのPower by Linear詳細はArrow.comをご覧ください。

 

最新ビデオ

Sorry, your filter selection returned no results.

We've updated our privacy policy. Please take a moment to review these changes. By clicking I Agree to Arrow Electronics Terms Of Use  and have read and understand the Privacy Policy and Cookie Policy.

Our website places cookies on your device to improve your experience and to improve our site. Read more about the cookies we use and how to disable them here. Cookies and tracking technologies may be used for marketing purposes.
By clicking “Accept”, you are consenting to placement of cookies on your device and to our use of tracking technologies. Click “Read More” below for more information and instructions on how to disable cookies and tracking technologies. While acceptance of cookies and tracking technologies is voluntary, disabling them may result in the website not working properly, and certain advertisements may be less relevant to you.
We respect your privacy. Read our privacy policy here