BeagleBoardの最も人気のある開発ボードの比較

発行者

BeagleBoardのベスト8を比較 組み込み開発ボード プロジェクトに最適なものを見つけることができます。

BeagleBoard.orgは、高性能でコミュニティがサポートするオープンソースのシングルボードコンピュータを使用して、高度な組み込み開発を手軽に実現することに専念しています。当社のエンジニアが最も人気のある8つの開発ボードを比較し、それぞれに適したアプリケーションを推奨します。

1.)  ビーグルボーンブラック

BeagleBone Blackは、おそらくBeagleBoardが製造する最も人気のある開発ボードです。このSBCは、BeagleBoard製品に馴染みのない方に最適なスターターです。BeagleBone BlackにはLinuxがすぐにインストールされており、スタンドアロン コンピュータとしてすぐに使用することも、別のデバイスを使用して再プログラムすることもできます。

ビーグルボーンブラックの真髄は TI AM335プロセッサ、それは 最大1GHzの速度。 がある オンボードフラッシュに4GB使用可能 サポートされているストレージ 512MBのRAM。ビーグルボーンブラックの最も素晴らしい点の一つは 2つの独立した46ピン拡張ヘッダーつまり、92個のIOピンを使用して、好きなものを制御できるということです。 制御について言えば、開発者はSitaraプロセッサに搭載されたプログラム可能なリアルタイム ユニット サブシステムにアクセスできます。このPRUSSは 2つの32ビットMCU リアルタイム アプリケーション向けの低遅延制御を可能にします。BeagleBone Blackは、ホームオートメーションからIoTデバイス、低コストのラピッドプロトタイピングや概念実証デバイスまで、幅広いアプリケーションで使用できます。BeagleBone Blackは、アプリケーションに関係なく、BeagleBoardコミュニティへの優れた入門を提供します。BeagleBoardの他の開発ボード オプションは、BeagleBone Blackプラットフォームからそれほど離れていません。 

BeagleBone Blackが実際にどのように作られているかをご覧ください ここ

2.) ビーグルボーン ブラック ワイヤレス

BeagleBone Black Wirelessは10/100イーサネットポートを オンボード2.4GHz WiFiおよびBluetooth接続 デバイス。 BeagleBone Black Wirelessは、標準のBeagleBone Blackにモジュールやケープを追加する代わりに、箱から出してすぐにIoTデバイスで使用するのに最適なスピンです。また、BeagleBone Black Wirelessでは、派生設計を大幅に容易にするOSD3358システムインパッケージ (SIP) が導入されています。

関連商品を見る

BB-BBLK-000

CircuitCo 組み込みシステム開発ボードおよびキット ビュー

3.) ビーグルボーンブラック工業用温度

BeagleBone Industrial Tempは、Arrowとの提携により開発されました。産業用温度基準を満たし、産業用IoT開発向けに構築されている点を除いて、標準モデルとまったく同じです。と 温度定格は-40℃から+85℃このボードは、過酷な環境で動作する厳しいアプリケーションに最適です。

4.) ビーグルボーングリーン

BeagleBone Greenは、BeagleBoard.orgとSeeed Studioの共同の努力によって誕生しました。この開発ボードもBeagleBone Blackをベースにしていますが、他のボードと異なるのは、 2つのGroveコネクタ。これらのコネクタにより、 SeeedのGroveセンサーHDMIケープを含む。

関連商品を見る

102010027 | BeagleBone Green

Seeed Technology Co.,Ltd 組み込みシステム開発ボードおよびキット ビュー

5.) ビーグルボーングリーンワイヤレス

SeeedStudioはBeagleBone Green Wirelessも製造しています。グリーンワイヤレスは、グリーンのすべての機能に加えて、  b 2.4GHz TI WLinkTM8モジュールを内蔵、アンテナ2本付き。Green WirelessはOSD3358 SIPを使用しておらず、BeagleBone Black WirelessほどBeagleBone Black Capeと互換性がありませんが、GoogleのIoTキットでは問題なく動作します。 

関連商品を見る

102010048 | BeagleBone Green Wireless

Seeed Technology Co.,Ltd 組み込みシステム開発ボードおよびキット ビュー

6.) ビーグルボーンブルー

独自の組み込みロボット ソリューションの構築を開始したいのですが、どこから始めればよいかわかりませんか?BeagleBone Blueは、BeagleBone Blackと同じ強力なプロセッサをベースに構築された、非常に手頃な価格の完全なロボット コントローラーです。

BeagleBone BlueはBlackと同じ量のネイティブ メモリとストレージを備えていますが、魅力的な周辺機器を備えているため、ロボット工学に特化しています。BeagleBone Blueには統合電源管理システムも搭載されており、ボードはネイティブに 8つの6Vサーボ コントロール、4つのDCモーター出力、4つのエンコーダー入力をホストできるほか、UART、SPI、DSM2無線、さらにはGPSなどの他のインターフェイス用の専用ヘッダーもホストできます。また、このボードには 9軸慣性計測ユニットと気圧計が搭載されており、ドローンの研究や調整に最適なプラットフォームとなっています。

詳細については、次の記事をご覧ください: BeagleBone Blueの紹介

7.) ビーグルボード-xM

xMは非常に強力な AM37 1GHzプロセッサを搭載しています。このモデルには オンボード イーサネット4つのUSB 2.0ポートがあり、BeagleBone Blackの通常の2つのポートとは対照的です。つまり、キーボード、マウス、Wi-Fi、Bluetooth、Webカメラ、USBハブなどのUSB周辺機器を組み込むことができます。xMにはオンボードNANDがないため、OSとデータはmicro SDカードに保存する必要がありますが、これは外部メディア依存関係からさまざまなオペレーティング システムを起動できることも意味します。 また、xMには HDビデオ対応のC64x+™ DSPコアOpen GL ES 2.0対応の2D/3Dグラフィック アクセラレータが搭載されているため、オンボードで画像処理用の小型カメラ モジュールを直接接続できます。 これらの機能が組み合わさって、3Dゲームやロボット キオスクからデジタル サイネージ、車載エンターテイメント、さらにはメディア センターまで、あらゆる用途に使用できる強力なプラットフォームが実現します。

8.) ビーグルボード-x15

これは、トップクラスのパフォーマンスを誇る、メインラインLinux対応の、パワーユーザーの夢のボードです。BeagleBoard-x15は、2GBのRAM、4GBのフラッシュ ストレージ、2Dおよび3D GPU、2つの700 MHz DSP、2つのM4マイクロ コントローラ、4つの32ビットPRUを誇り、すべてデュアル コア 1.5Ghz Sitara AM5728プロセッサ によって制御されます。これらはすべて、 157個のGPIOピンを実行するために必要です。 オンボード オーディオ出力ヒートシンクも備えています。x15は、ほぼあらゆる用途に使用できます。 必要に応じて、これを日常のコンピュータとして使用することもできます。BeagleBoard-X15は発売されたばかりですが、Arrow.comに在庫があります。

関連商品を見る

BEAGLEBOARDX15

BeagleBoard.org 組み込みシステム開発ボードおよびキット ビュー

さらに詳しい比較情報をお探しですか?このクイックチャートには、各ボードのプロセッサ、特徴、一般的なアプリケーションがリストされています。さらに、すべてのボードとそのアプリケーションの詳細については、 こちらを参照してください。

BeagleBoneボード比較表

ビーグルボーンボード プロセッサ 優れた特徴 一般的な用途
ビーグルボーンブラック AM3358 1GHz ARM® Cortex-A8 BeagleBoard.orgの主力低コスト、コミュニティ支援型開発プラットフォーム 開発者や趣味人に最適です。ゲーム コンソール、リアルタイム タスク、オーディオ システムなど!
ビーグルボーン ブラック ワイヤレス AM3358BZCZ100マイクロプロセッサ WiFiとBLE搭載のBeagleBone Black - 802.11 b/g/n 2.4GHz BeagleBone Blackに似ていますが、ワイヤレス接続がデザインの不可欠な部分になっています。
ビーグルボーンブルー AM3358 1Ghz ARM® Cortex-A8 (OSD3358に統合) BeagleBoardのLinuxベースのロボットコンピュータ ロボット工学アプリケーションや、システム制御が設計の不可欠な部分である場合に最適です。
ビーグルボーングリーン AM3358 1GHz ARM® Cortex-A8 このバージョンは、SeeedStudio Groveヘッダーと4つのUSB2.0ホストに対応しています。 BeagleBone Blackに似ていますが、SeeedStudiosによる多数のGroveコネクタが統合されています。
ビーグルボーングリーンワイヤレス AM3358 1GHz ARM® Cortex-A8 グリーン、WiFiとBLE搭載 - 2.4GHz TI WLinkTM8モジュール オンボードのWiFiとBLEに接続されたオンボードGroveコネクタを使用して、グリーン システムを自動化します。
ビーグルボードXM AM37x 1GHz ARM Cortex-A8 モバイルパワー仕様を備えた、より洗練されたコミュニティサポートプラットフォーム ラップトップのようなパフォーマンスと次世代の拡張性を備えた、イノベーター向けのプロジェクトから開発まで

最新ビデオ

Sorry, your filter selection returned no results.

We've updated our privacy policy. Please take a moment to review these changes. By clicking I Agree to Arrow Electronics Terms Of Use  and have read and understand the Privacy Policy and Cookie Policy.

Our website places cookies on your device to improve your experience and to improve our site. Read more about the cookies we use and how to disable them here. Cookies and tracking technologies may be used for marketing purposes.
By clicking “Accept”, you are consenting to placement of cookies on your device and to our use of tracking technologies. Click “Read More” below for more information and instructions on how to disable cookies and tracking technologies. While acceptance of cookies and tracking technologies is voluntary, disabling them may result in the website not working properly, and certain advertisements may be less relevant to you.
We respect your privacy. Read our privacy policy here