MICA® がどのようにしてIIoTへの接続を迅速かつ容易にするかを学びます。MICA® は、さまざまなアプリケーションに対応できる柔軟なエッジ コンピューティング アプライアンスであり、従来の機器を産業用IoTに簡単に接続し、収集したデータを意味のある形で整理、集約、分析することができます。このダイナミック ソリューションの機能と機能について詳しくは、ビデオをご覧ください。詳細については、次のビデオのトランスクリプトをご覧ください。
産業用IoTは、産業用アプリケーションにおけるデータフローとデータ管理の面で、現在の実践を大きく変えます。現在、データフローのほとんどは単方向です。これはコマンド レベルから下位レベル (たとえば、工場のフロアにある工作機械など) に伝わり、これらの下位レベルで特定のタスクが実行されます。大量のデータが収集されるかもしれませんが、そのデータのうち、マシンの状態、マシンの監視、プロセスの監視などの他のアプリケーションで効果的に活用できる上位レベルに戻されるデータはごくわずかです。
インダストリアル インターネットは、ユビキタスな双方向データ フローを実装するという点で、このモデルを大きく変更します。IIoTは主に3つの異なるレベルで構成されています。最初のレベルはエッジ レベルです。エッジ レベルは、工作機械、発電所、鉄道、機関車、自動車などの物理的なオブジェクトが存在する場所として考えることができます。これらはすべて、インダストリアル インターネットの最先端にあります。次のレベルはプラットフォーム レベルです。
プラットフォーム レベルは、さまざまなエッジ デバイスまたはエッジ オブジェクトにわたってデータ分析が行われるレベルです。そのため、プラットフォーム レベルは、たとえばクラウドベースのアプリケーションで実行できますが、必ずしもそうする必要はありません。プラットフォーム レベルは、エッジから送信されるすべての生データから実用的な知識が作成されるレベルです。
そして、プラットフォーム レベルを超えたレベルがエンタープライズ レベルです。そしてこのレベルでは、下位レベルのデータが財務データや運用データなどの他の重要なデータと組み合わされ、統合され、完全な画像が得られ、効果的な意思決定が可能になります。
の 雲母 エッジ レベルのIioTアーキテクチャに適合します。すでに説明したように、エッジ レベルでは、非常に多くの異なるデバイス、物理プロセス、マシン、機器があり、それらすべてがデータを生成しており、このデータは、プラットフォーム レベルまたは産業用インターネットのより高いレベルに渡されるときに、より有用となるように、収集、集約、フィルタリング、さらには前処理される必要があります。
MICAがエッジ デバイスとして真に効果的となるように、ハードウェアとソフトウェアの両方でモジュール化されるように設計されています。ハードウェアのモジュール性には、MICAに実行を依頼するさまざまなタスクに合わせてハードウェアを交換できる機能が含まれます。
たとえば、MICAをRFIDリーダーとして使用する場合、そのハードウェアは、アンテナやRFIDタグと非常に効率的に通信し、基本的にRFIDタグ データの収集と処理を容易にするように構成できます。あるいは、MICAがIIoTのエッジにあるPLCやその他のデバイスからデータを取得するように構成されているか使用されている場合、MICAも同様にそのハードウェア セットで構成されます。
ハードウェアの観点から見ると、MICAは非常に柔軟性が高く、さまざまなアプリケーションを可能にします。ソフトウェア側でも同様にモジュール化されており、仮想コンピューティングとコンテナ化されたアプリケーションの概念を産業分野にもたらすという大きな革新が実際に組み込まれています。
仮想コンピューティングとコンテナ化されたソフトウェア アプリケーションは、Google、Amazon、Microsoftなどの企業によってITや情報技術の分野で広く使用されています。この技術により、非常に迅速かつ効率的なソフトウェア開発が可能になります。MICAは、同じ非常に成功したコンセプトを産業用コンピューティング環境にもたらしており、非常にエキサイティングです。
MICAを要約すると、MICAはエッジ計算アプライアンスです。モジュール式のハードウェアとソフトウェアを備えているため、市場投入までの時間が大幅に短縮され、開発と導入のコストが削減され、ソフトウェアとハードウェアの開発プロセス全体が高速化されます。MICAは、IIoTのエッジから他の領域にデータを収集、分析、集約、フィルタリングし、さらに通信することができます。MICAは、ITまたは情報技術分野で非常に成功しているコンテナ化されたソフトウェア アプローチをサポートし、これを産業技術分野に導入します。したがって、MICAを使用すると、非常に手頃なコストと最小限の開発時間で、従来の機器を産業用インターネットに効果的に接続できるようになります。
関連商品を見る
関連商品を見る