アンテナソリューション: 業界をワイヤレスでつなぐ

ワイヤレス接続の普及と5G通信ネットワークの急速な成長により、アンテナは日常的な設計の一部となっています。このテクノロジーによって実現されるモノのインターネット (IoT) は、インターネットを介して相互に通信する機械のグローバル ネットワークです。

モノのインターネットは現在、生活のさまざまな場面で利用されるさまざまなデバイスに影響を与えています。このテクノロジーに対する私たちの馴染みのほとんどは、家庭に関するものです。現在、日常的に使用する家電製品は相互にデータを共有し、スマートフォンを使って住宅所有者が制御できるようになっています。

しかし、IoT対応デバイスが持つ最大の可能性は、家庭の外にあります。5Gテクノロジーの導入により、IoTは農業から医療まで、ほぼすべての業界で応用されるようになりました。したがって、最新世代の接続デバイスは、この多様なアプリケーションに独自に対応する、より高速で効率的なサービスを提供するように設計されることが重要です。

自動車業界は、高速通信をいち早く活用してきました。現代のファミリーカーには、最もシンプルな車載ステレオから最も洗練されたナビゲーション システムまで、さまざまなテクノロジーが搭載されています。ドライバーとオペレーターは、現在、外部との接続を必要とする多くの機能にアクセスできるようになっています。通信の必要性が高まるにつれ、車内で接続性を提供する既存の方法では、最新技術に必要なパフォーマンスを提供できないことが証明されています。この大幅な機能向上を実現するには、車両設計でこれらの接続を明確に異なる方法で実現する必要があります。これは、ゾーンアーキテクチャなどの新しい設計コンセプトの結果として、アンテナが自動車の設計において非常に大きな役割を果たすことを意味します。

ワイヤレス接続は、車内外ですでに多くのタスクに使用されています。車自体の中で最も重要な接続は、ドライバーの個人用デバイスと車自体の間になります。これは、短距離Bluetooth、または最近ではWiFiテクノロジーの形をとります。

この新しい車内コネクティビティにより、「第3の生活空間」というコンセプトが生まれ、デバイスが自宅やオフィスのようなユーザーの体験を向上させます。客室以外にも、タイヤ空気圧センサーなど、現在すでに日常的に使用されているものも含め、いくつかの短距離無線接続が設けられる予定です。これらのデバイスをワイヤレス ネットワークに統合すると、物理的なケーブルやコネクタの必要性がさらに減ります。

外の世界

車両は相互に通信し、膨大な量の情報をワイヤレスで共有するようになります。初めて、自動車は動的ネットワークの一部を形成し、そのネットワーク内で他の道路利用者や交通管制インフラと情報を共有し、より安全で効率的な移動を実現します。V2X (Vehicle-to-Everything) 通信として知られるこの技術では、可能な限り最大の帯域幅を提供するアンテナを車に装備する必要があります。

車と外界とのつながりは、将来私たちが車をどのように使用するかという点において大きな役割を果たすでしょう。自動車をモノのインターネット(IoT)に統合するには、最新の高速5Gネットワークを介した接続が必要となり、最新の衛星ナビゲーションシステムの使用には、自動車が全地球測位システムと全地球航法衛星システム(GPSとGNSS)を使用するようになるでしょう。短距離か長距離か、高速か低速かを問わず、これらすべての通信システムの鍵となるのはアンテナ システムです。

スマートファクトリー

産業界のデザイナーは、自動車メーカーと多くの課題を共有しています。産業オートメーションは現代の生産ラインにおいて不可欠な役割を果たしています。単純なモーターでも複雑なロボットでも、製造設備は最新のテクノロジーを活用して人間の入力の必要性を減らすことができます。この自動化設備は、新しいスマートファクトリーにおいてさらに重要になります。

従来の工場とは対照的に、スマート ファクトリーでは接続されたデバイスが使用されます。IoTは、産業オートメーションが工場ネットワークと情報を共有する製造環境を構築します。デバイス間の双方向通信により、メーカーは柔軟性を得ることができ、ユーザーは需要の変化に迅速に対応できるようになります。

無線通信を使用することで、工場スペースを再構成し、代替プロセスを作成できます。製造業者は、施設内にプライベート5Gネットワークを設置して、各要素がスマート ファクトリーに統合された特注のネットワークを構築しています。さらに、独自のセンサーからのデータとワイヤレス ネットワーク経由で共有される情報を使用して工場内を安全に移動できる自律型ロボットによって、この機能が強化されます。これらの機械はアンテナに依存しています。

モレックス アンテナソリューション

Molexは世界最大手のアンテナ技術メーカーの1つです。MolexとArrowは、技術的な専門知識、業界経験、世界的な拠点を連携して提供し、最も要求の厳しいアプリケーションに対応するアンテナ ソリューションを提供します。

Molexの最新ソリューションには、5GとWiFi MIMO (マルチ入力、マルチ出力) アンテナの両方を備え、今日の大量のデータを必要とするアプリケーションに可能な限り最大の帯域幅を提供する7-in-1ハブ* が含まれています。

また、同じ高速アンテナを薄型で簡単に設置できるハウジングに組み込んだ新しいSunshade 5-in-1ハブもご利用いただけます。

要件が何であれ、Molexはこれらの要求を満たし、それを超え、将来のワイヤレス接続の構築を支援する準備ができています。

*マルチハブ7-in-1アンテナ - 2023年10月からarrow.comで在庫あり

 

モレックスのマルチハブアンテナ テック スナック ビデオを見る (YOUTUBE)

関連商品を見る

2192640001

Molex アンテナ ビュー

関連商品を見る

2205731000

Molex アンテナ ビュー

関連商品を見る

2178531000

Molex アンテナ ビュー

関連商品を見る

2165891000

Molex アンテナ ビュー

最新ビデオ

Sorry, your filter selection returned no results.

We've updated our privacy policy. Please take a moment to review these changes. By clicking I Agree to Arrow Electronics Terms Of Use  and have read and understand the Privacy Policy and Cookie Policy.

Our website places cookies on your device to improve your experience and to improve our site. Read more about the cookies we use and how to disable them here. Cookies and tracking technologies may be used for marketing purposes.
By clicking “Accept”, you are consenting to placement of cookies on your device and to our use of tracking technologies. Click “Read More” below for more information and instructions on how to disable cookies and tracking technologies. While acceptance of cookies and tracking technologies is voluntary, disabling them may result in the website not working properly, and certain advertisements may be less relevant to you.
We respect your privacy. Read our privacy policy here